+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+320 000 clientes de 150 países
El sistema de notificación de disponibilidad es una funcionalidad que le permite controlar el inventario cambiante en TME.Hay dos tipos de notificaciones:
Las notificaciones se pueden habilitar desde:
Para activar las notificaciones, haga clic en el icono "campana" al lado del producto, ingrese la cantidad deseada y confirme su elección haciendo clic en "guardar".Si la notificación se enviará cada vez que aumente el inventario, al activarla, seleccione la casilla de verificación en el marco. Este tipo de notificación está activa hasta que el nivel de stock cubre el 100% de la demanda reportada.
Toda la información sobre notificaciones activas se puede encontrar en el panel "Notificaciones", disponible después de iniciar sesión.La configuración de notificaciones se puede modificar libremente. Simplemente haga clic en la cantidad dada, realice cambios y luego confírmelos con el botón "Guardar".
La función se puede desactivar:
El panel de notificaciones tiene la capacidad de filtrar productos después de:
Las notificaciones se envían a la dirección de correo electrónico de la persona que inició sesión. Es visible en el panel Panel del cliente > Su cuenta > Datos de contacto.