Conectores de alimentación

(46 652)

Los conectores de alimentación de la oferta de TME se han dividido en varias categorías:

  • CA,
  • CC,
  • solar,
  • abrazaderas,
  • LED,
  • conectores de riel.

Conectores de alimentación de CA

La posibilidad de conectar dispositivos eléctricos a la red en los edificios se proporciona mediante tomas y enchufes de corriente alterna. Por lo general, difieren en los valores de voltaje y corriente, formas, tamaños y tipos de conectores - en todo el mundo, se utilizan varios tipos de enchufes y clavijas (en la actualidad, se usan comúnmente más de 20 tipos de enchufes).

Si viajamos a menudo, también podemos adquirir el denominado clavija multiestándar, es decir, un adaptador que se adaptará a varios tipos de enchufes y te permitirá conectar el enchufe de nuestro equipo comprado en otro país. Sin embargo, debe recordarse que los adaptadores deben ser de buena calidad, porque los incompatibles pueden ser peligrosos y no brindar el rendimiento adecuado para una red determinada.

La clavija es un conector móvil conectado a un aparato eléctrico, mientras que el enchufe está conectado a un circuito eléctrico vivo que se encuentra más comúnmente en un edificio. Las clavijas suelen ser conectores macho, de los que sobresalen pines que coinciden con los contactos en el enchufe hembra, que son aberturas. A veces, los enchufes también tienen un fusible que brinda protección adicional contra incidentes que amenazan a los usuarios o locales en una red determinada.

Los enchufes también tienen características de seguridad. Los monofásicos disponen de 2 conexiones al circuito de alimentación además de un tercer enchufe (para conexión a tierra). Los enchufes también pueden estar equipados con una cubierta protectora y, dado que forman parte del mobiliario interior, normalmente su cubierta exterior es protectora. El material del que están hechos suele ser plástico.

Protección contra contacto accidental

El enchufe y la clavija generalmente están diseñados de tal manera que es imposible que los dedos entren en contacto con partes activas. Esto reduce el riesgo de incendio y descarga eléctrica. Los pines de contacto suelen estar cubiertos con aislamiento en una parte de su longitud, lo que garantiza una mayor seguridad al insertar y quitar el enchufe. También disponen de persianas para evitar la entrada de cuerpos extraños en su interior. Algunos tipos de enchufes tienen interruptores y fusibles.

Toma de tierra

Hoy en día, casi todos los enchufes en uso tienen un tercer pin para conexión a tierra. La conexión a tierra protege contra daños en el aislamiento del dispositivo conectado. La mayoría de las veces, los enchufes están diseñados para que la conexión del contacto conectado a tierra se una antes que los contactos del circuito vivo.

Los dispositivos tienen clases IEC que regulan los requisitos relacionados con la puesta a tierra. La primera clase son equipos que requieren conexión a tierra en el enchufe y la clavija, mientras que los equipos de segunda clase protegen al usuario con doble aislamiento y no requieren conexión a tierra.

Enchufe de CC, es decir, enlace de alimentación de CC

Para simplificar la elección de los conectores de alimentación de CC, es necesario observar sus tipos, especificaciones clave y nomenclatura comúnmente aceptada. También vale la pena mirar los conectores de audio y USB en las aplicaciones de energía.

La selección del conector de alimentación de CC es un aspecto que a menudo se pasa por alto en el diseño final del ingeniero. Si bien estos son componentes relativamente simples y sin complicaciones, los conectores de alimentación de CC aún requieren conocimientos básicos para asegurarse de que se selecciona el conector correcto.

Función de los conectores de alimentación de CC

También conocidos como conectores tipo barril, los conectores de alimentación de CC tendrán las clasificaciones de corriente y voltaje especificadas por el fabricante para garantizar la confiabilidad en las aplicaciones relacionadas con la alimentación. El enchufe y el enchufe de un conector de alimentación de CC estándar suelen tener dos cables. Un cable está expuesto y el otro está empotrado para ayudar a evitar cortocircuitos accidentales entre ellos. Dado que los conectores de barril casi siempre se utilizan para alimentar la aplicación final, prácticamente no existe riesgo de dañar otros componentes al enchufar el conector de alimentación de CC en el puerto incorrecto.

Contacto CC - dimensiones

Una decisión clave a la hora de seleccionar la junta tipo barril correcta son los diámetros del pasador interior y el manguito exterior.

Aunque el enchufe de CC aún no tiene espacios estandarizados entre sus componentes, el diámetro interior del manguito que hace contacto con el pin interior debe ser ligeramente mayor que el diámetro del pin de acoplamiento. Con respecto al manguito exterior y la junta de acoplamiento, el juego no es crítico para el correcto funcionamiento de la junta ya que la junta de acoplamiento con el manguito exterior es un resorte plano en voladizo.

Además de los diámetros internos de los contactos y la funda exterior, la profundidad de inserción es otra especificación de un enchufe de alimentación de CC a la que debe prestar atención. Y en este caso, son muchos los parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de elegir esta talla.

Cables del conector de alimentación de CC

Un enchufe o toma de corriente de CC estándar tiene dos cables con un pin central (generalmente para alimentación) y una funda exterior (generalmente para conexión a tierra). Sin embargo, es aceptable invertir esta configuración de cable. Un tercer cable, que forma el interruptor con una férula externa, también está disponible en algunos modelos de tomas de corriente. Este interruptor se puede utilizar para detectar o indicar la inserción de un enchufe, o para seleccionar entre fuentes de alimentación, dependiendo de cuándo se inserta o no el enchufe.

Opciones de montaje

Al igual que con muchos componentes, existen varias opciones para montar un conector de alimentación de CC en la aplicación final.La toma de corriente de CC para montaje en panel proporciona una instalación conveniente en cualquier lugar de la carcasa del producto, sin necesidad de conectar cables a circuitos electrónicos. Cuando se trata de enchufes de alimentación de CC montados en PCB, el más común es el montaje en superficie (SMT) y la orientación horizontal o vertical a través del orificio utilizado.

Un conjunto de enchufes de alimentación de CC con conexiones de señal SMT también ofrecerá pines o lengüetas con orificios pasantes para asegurar aún más el enchufe en la PCB. Estas lengüetas pueden o no estar unidas eléctricamente, pero estarán soldadas a la placa de circuito.

Conectores de audio utilizados para suministrar energía

Incluso con la posibilidad de transmitir corriente y tensión, estándar, los conectores audio no se recomiendan para alimentar aplicaciones electrónicas. Esto se debe a que no todos los fabricantes especifican el conector de audio para las capacidades de voltaje y corriente necesarias. En segundo lugar, si el enchufe de audio estuviera conectado a la fuente de alimentación, sus cables expuestos podrían causar fácilmente un cortocircuito accidental entre dos o más cables. Finalmente, si el enchufe de audio estuviera suministrando energía, sería fácil conectarlo a otros enchufes de audio que no están diseñados para recibir energía, con posibles daños a los componentes internos.

Enchufes de alimentación USB

A diferencia de los conectores de audio, los conectores USB son ampliamente conocidos por su potencia y capacidades de transferencia de datos. Sin embargo, sus clasificaciones de potencia máxima se vieron significativamente limitadas hasta la invención del estándar USB Type-C.

El conector USB Type-C con cuatro contactos de alimentación y cuatro contactos de tierra tiene una corriente nominal de hasta 5A, una tensión nominal máxima de 20V y una potencia nominal de hasta 100W. Esta capacidad de suministrar energía lo convirtió en una solución atractiva para el suministro de energía. Sin embargo, en aplicaciones donde la única función es cargar o encender, la transferencia de datos a alta velocidad puede aumentar los costos innecesarios. Como resultado, los conectores USB tipo C con solo alimentación sin pines para la transferencia de datos se han convertido en una opción más rentable para proyectos de solo alimentación.

Conector solar

Para cualquier instalación fotovoltaica escrucial el conector solar utilizado en el módulo. Los cables conectados de fábrica para módulos solares con su tamaño, tipo de aislamiento y longitud de cable generalmente se enumeran en cada especificación técnica. El diámetro del cable es generalmente de 4 mm², la longitud es de 1200 mm y el material es cobre con aislamiento XLPE. Los cables se conectan a conectores tipo zócalo bloqueable MC4 con estanqueidad IP67/68. El enchufe MC4 es en realidad un estándar común hoy en día.

Conectores abrazadera

El bloque de terminales (también llamado abrazadera o conector de abrazadera) es un bloque modular con un marco aislado que asegura dos o más cables juntos. Se compone de un elemento de sujeción y una cinta conductora. El cuerpo aislante del bloque de terminales contiene un elemento conductor de corriente (banda de metal o bloque de terminales). También es la base para la fijación del elemento. El cuerpo está equipado con un sistema de montaje, lo que hace que los bloques sean fáciles de montar o desmontar en una placa de circuito impreso o en un riel de montaje. La mayoría de los bloques de terminales suelen ser modulares y están diseñados para montarse en un riel DIN. Esto hace posible ampliar los terminales según sea necesario. Gracias a las regletas de bornes se garantiza una conexión mucho más segura y una buena organización de los cables.

Conectores para LED

Una de las razones por las que las tiras de luces han ganado popularidad es porque se pueden combinar para crear acentos creativos y producir efectos que la iluminación convencional no puede ofrecer. Esto se puede hacer de dos formas. La primera forma es soldando, pero este método requiere las herramientas y habilidades adecuadas.

Una alternativa más sencilla y cómoda es el uso de conectores. Estos pequeños pero prácticos accesorios pueden animar cualquier espacio con un simple clip. Creando tu propia cinta LED con conectores, sin embargo, asegúrese de que la fuente de alimentación sea lo suficientemente grande para manejar todas las tiras conectadas. Además, dependiendo de la cantidad de tiras conectadas, es posible que también necesite amplificadores para mantener el brillo constante.

Conectores de riel

El riel DIN es un riel metálico de tipo estándar, ampliamente utilizado para montar interruptores automáticos y dispositivos de control industrial en armarios de equipos. Estos productos suelen estar hechos de chapa de acero al carbono laminada en frío con una superficie galvanizada brillante o cromada. Aunque son metálicos, solo están destinados a ser soportados mecánicamente y no se utilizan como barra colectora para la conducción de corriente eléctrica, aunque pueden proporcionar una conexión a tierra del armario.

Los conectores de riel están diseñados para conectar alambres y cables en armarios de control para que su disposición sea clara y ordenada, lo que se obtiene min. mediante el uso de acoplamientos en muchos colores. Los conectores están diseñados para ser montados en un carril DIN.

Productos: 46 652

Almacén:

TME
Exterior
Todo
Página 1
XT60H-M | Conector: de alimentación DC; enchufe; macho; XT60; 30A; 500V
Conector: de alimentación DC; enchufe; macho; XT60; 30A; 500V
Denominación de fabricante: XT60H-M
El productor: AMASS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 1.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 1.00 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.67 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.67 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.60 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.60 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.54 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.54 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.47 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.47 USD
12783 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
THB.387.B4A | Conector: de alimentación AC; borna de tornillo; hembra; TH387
Conector: de alimentación AC; borna de tornillo; hembra; TH387
Denominación de fabricante: THB.387.B4A
El productor: TECHNO
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 6.81 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 6.81 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 6.13 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 6.13 USD
Precio neto para cantidades a partir de 20 und - 5.45 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 20 und - 5.45 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 4.77 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 4.77 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
XT60H-F | Conector: de alimentación DC; enchufe; hembra; XT60; 30A; 500V
Conector: de alimentación DC; enchufe; hembra; XT60; 30A; 500V
Denominación de fabricante: XT60H-F
El productor: AMASS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 1.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 1.00 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.63 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.63 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.57 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.57 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.50 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.50 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.44 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.44 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
749 | Conector: de alimentación AC; enchufe; macho; 10A; C14 (E); recto
Conector: de alimentación AC; enchufe; macho; 10A; C14 (E); recto
Denominación de fabricante: 749
El productor: KAISER
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 3.55 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 3.55 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 3.20 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 3.20 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 2.89 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 2.89 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 2.56 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 2.56 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 2.24 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 2.24 USD
6116 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
1024006 UY2 BOX | Enchufe rápido; Presslok; para conducto; IDC; amarillo; vías: 1
Enchufe rápido; Presslok; para conducto; IDC; amarillo; vías: 1
Denominación de fabricante: 1024006 UY2 BOX
El productor: CORNING
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.09 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.09 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.08 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.06 USD
153460 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 10)
Cantidad mínima a pedir: 10.
Multiplicidad: 10.
221-2411 | Enchufe rápido; 221; 32A; 450V; para conducto; borna de muelle
Enchufe rápido; 221; 32A; 450V; para conducto; borna de muelle
Denominación de fabricante: 221-2411
El productor: WAGO
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.54 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.54 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.51 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.51 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.50 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.50 USD
46667 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
THB.387.A4A | Conector: de alimentación AC; borna de tornillo; macho; TH387
Conector: de alimentación AC; borna de tornillo; macho; TH387
Denominación de fabricante: THB.387.A4A
El productor: TECHNO
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 6.10 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 6.10 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 5.43 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 5.43 USD
Precio neto para cantidades a partir de 20 und - 5.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 20 und - 5.08 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 4.75 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 4.75 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
221-413 | Enchufe rápido; 221; 32A; 450V; para conducto; borna de muelle
Enchufe rápido; 221; 32A; 450V; para conducto; borna de muelle
Denominación de fabricante: 221-413
El productor: WAGO
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.69 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.69 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.63 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.63 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.58 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.58 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.50 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.50 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.48 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.48 USD
27929 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
221-412 | Enchufe rápido; 221; 32A; 450V; para conducto; borna de muelle
Enchufe rápido; 221; 32A; 450V; para conducto; borna de muelle
Denominación de fabricante: 221-412
El productor: WAGO
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.52 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.52 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.48 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.48 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.45 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.45 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.39 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.39 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.38 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.38 USD
94633 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
794/SW | Conector: de alimentación AC; enchufe; hembra; 10A; 250VAC; recto
Conector: de alimentación AC; enchufe; hembra; 10A; 250VAC; recto
Denominación de fabricante: 794/SW
El productor: KAISER
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 2.98 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 2.98 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 1.79 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 1.79 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 1.52 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 1.52 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 1.43 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 1.43 USD
5987 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
4782.0100 | Conector: de alimentación AC; enchufe; hembra; 10A; 250VAC; recto
Conector: de alimentación AC; enchufe; hembra; 10A; 250VAC; recto
Denominación de fabricante: 4782.0100
El productor: SCHURTER
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 7.25 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 7.25 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 6.63 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 6.63 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 6.26 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 6.26 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 5.77 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 5.77 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 5.46 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 5.46 USD
Precio neto para cantidades a partir de 60 und - 5.38 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 60 und - 5.38 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 5.23 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 5.23 USD
5855 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
C5080F-TBE | Contacto; hembra; 24AWG÷18AWG; crimpados; 6A
Contacto; hembra; 24AWG÷18AWG; crimpados; 6A
Denominación de fabricante: C5080F-TBE
El productor: JOINT TECH
Precio neto para cantidades a partir de 20 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 20 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 0.02 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 0.02 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.02 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.02 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.02 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.02 USD
497150 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 10)
Cantidad mínima a pedir: 20.
Multiplicidad: 10.
0521-SR | Conector: de alimentación AC; macho; enchufe; 2P+PE; 250VAC; 16A
Conector: de alimentación AC; macho; enchufe; 2P+PE; 250VAC; 16A
Denominación de fabricante: 0521-SR
El productor: PCE
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 3.82 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 3.82 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 3.38 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 3.38 USD
Precio neto para cantidades a partir de 20 und - 2.88 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 20 und - 2.88 USD
355 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
6100.3300 | Conector: de alimentación AC; tomacorriente; macho; 10A; 250VAC
Conector: de alimentación AC; tomacorriente; macho; 10A; 250VAC
Denominación de fabricante: 6100.3300
El productor: SCHURTER
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 1.50 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 1.50 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 1.36 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 1.36 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 1.22 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 1.22 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.96 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.96 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.79 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.79 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.73 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.73 USD
3190 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
221-415 | Enchufe rápido; 221; 32A; 450V; para conducto; borna de muelle
Enchufe rápido; 221; 32A; 450V; para conducto; borna de muelle
Denominación de fabricante: 221-415
El productor: WAGO
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.87 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.87 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.80 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.80 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.77 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.77 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.74 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.74 USD
6722 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
XT90H-M | Conector: de alimentación DC; enchufe; macho; XT90; 40A; 500V
Conector: de alimentación DC; enchufe; macho; XT90; 40A; 500V
Denominación de fabricante: XT90H-M
El productor: AMASS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 1.27 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 1.27 USD
Precio neto para cantidades a partir de 20 und - 1.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 20 und - 1.15 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 1.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 1.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.92 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.92 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.80 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.80 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
235-6 | Conector: de alimentación AC trifásicos; tomacorriente; hembra
Conector: de alimentación AC trifásicos; tomacorriente; hembra
Denominación de fabricante: 235-6
El productor: PCE
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 43.48 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 43.48 USD
Precio neto para cantidades a partir de 4 und - 39.13 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 4 und - 39.13 USD
Precio neto para cantidades a partir de 6 und - 34.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 6 und - 34.05 USD
135 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
ST-100/R | Enchufe rápido; para conducto; IDC; rojo; 0,5÷1,5mm2
Enchufe rápido; para conducto; IDC; rojo; 0,5÷1,5mm2
Denominación de fabricante: ST-100/R
El productor: NINIGI
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.13 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.13 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.08 USD
Precio neto para cantidades a partir de 400 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 400 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10000 und - 0.04 USD
512730 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 10)
Cantidad mínima a pedir: 10.
Multiplicidad: 10.
PX0580/63 | Conector: de alimentación AC; tomacorriente; macho; 10A; 250VAC
Conector: de alimentación AC; tomacorriente; macho; 10A; 250VAC
Denominación de fabricante: PX0580/63
El productor: BULGIN
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 4.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 4.15 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 3.39 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 3.39 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 3.20 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 3.20 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 2.99 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 2.99 USD
Precio neto para cantidades a partir de 400 und - 2.75 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 400 und - 2.75 USD
4518 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
XT60-M | Conector: de alimentación DC; enchufe; macho; XT60; 30A; 500V
Conector: de alimentación DC; enchufe; macho; XT60; 30A; 500V
Denominación de fabricante: XT60-M
El productor: AMASS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 1.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 1.00 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.63 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.63 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.57 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.57 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.50 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.50 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.44 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.44 USD