Conectores Jack

(1 110)

Conectores Jack – para uso profesional y diario

Los conectores Jack se usan todos los días, gracias a ellos es posible escuchar música desde dispositivos portátiles, computadoras o consolas. Este estándar tuvo su inicio en el siglo XIX, cuando se utilizó en centrales telefónicas. Actualmente, los cables con conector Jack son uno de los métodos básicos de transmisión por cable e ininterrumpida de una señal de audio analógica. Hay muchos tipos de conectores Jack, y TME ofrece una amplia selección de enchufes y contactos.

Conector Jack – ¿Qué buscar al comprar?

El criterio básico para dividir los conectores Jack es si se trata de una versión "macho" o "hembra". El primero tiene un pin característico, que a primera vista es casi idéntico en todas las condiciones. Sin embargo, son los pequeños detalles, como el número de anillos o el diámetro, los que determinan sus aplicaciones. Lo mismo es cierto para los conectores en la versión "hembra", es decir, los enchufes en los que se insertan los cables terminados con terminales en la versión "macho". Aquí vale la pena prestar atención al tamaño y al método de montaje, ya que puede ser tanto superficial (SMT) como roscado (THT).

Dependiendo del número de anillos mencionados, los conectores Jack se pueden dividir en:

  • Mono (TS), es decir, aquellos que no tienen anillo y se utilizan en equipos de estudio, por ejemplo, para conectar guitarras;
  • Estéreo (TRS), que tiene un anillo y a menudo se usa en auriculares de computadora o teléfono móvil;
  • TRRS, que tiene dos anillos, que permite el uso de un dispositivo adicional incorporado. Actualmente, a menudo se pueden encontrar en auriculares que, además de transmitir la señal de derecha e izquierda, también son responsables de la señal del micrófono.

Dimensiones de los conectores Jack

Otro parámetro importante al elegir un conector Jack es su diámetro. Aquí distinguimos cuatro tipos, que incluyen:

  • un Jack de un cuarto de pulgada (6,35mm), conocido popularmente como "Big Jack", que se utiliza para conectar instrumentos como guitarras eléctricas o teclas a mezcladores y amplificadores. Permite la transmisión asimétrica, es decir, una donde la señal se envía individualmente;
  • minijack (3.5mm), que actualmente es estándar en muchos tipos de dispositivos portátiles, como reproductores de MP3, teléfonos inteligentes, iPads, pero también se puede encontrar en computadoras portátiles y computadoras personales. El conector de 3,5mm en la versión "macho" se ha convertido en el estándar para la mayoría de los fabricantes de auriculares y auriculares. Cuando decida comprar un cable con un enchufe de este tipo, vale la pena prestar atención a la cantidad de fundas (codificadas por color), porque deciden si el cable enviará audio en mono o estéreo. TME es un proveedor integral de conectores Jack – aquí encontrará artículos de fabricantes conocidos como AMPHENOL;
  • microjack (2,5 mm): esta es una versión más pequeña del conector Jack de 3,5 mm, que se usaba en teléfonos móviles más antiguos;
  • conector Jack de 4,4mm (bant), que se utiliza principalmente en dispositivos profesionales incluidos en estudios de grabación.

Conectores Jack y dispositivos basados en ellos

Debido al hecho de que los conectores Jack se han vuelto tan populares, los dispositivos que permiten conexiones combinadas se usan cada vez más, gracias a lo cual es posible enviar una señal a (o desde) un dispositivo sin tener el terminal correcto. Se creó una línea completa de adaptadores Jack-USB, gracias a los cuales es posible conectar p.ej., auriculares para juegos a un teléfono inteligente. También vale la pena mencionar que el Jack-Jack termina en las versiones "macho" y "hembra". Esto permite la creación de cables de extensión específicos, lo que es especialmente útil cuando se trabaja en un sistema de sonido para conciertos.

Otro dispositivo interesante es el adaptador con un conector "hembra" y dos conectores "macho", que permiten conectar un micrófono y auriculares a un cable. Actualmente, es un elemento indispensable de todos los auriculares para juegos.

Conectores Jack de proveedores conocidos en TME

Muchos conectores se ofrecen actualmente por varios proveedores. Sin embargo, vale la pena prestar atención a la calidad del cable (por ejemplo, si está trenzado) y el material del que están hechos los enchufes y contactos. Esto tendrá un gran impacto en la experiencia auditiva, así como en la durabilidad del dispositivo en sí. Los conectores Jack de la oferta de TME están hechos de cobre de alta calidad, pero también es posible personalizar el pedido según las necesidades del cliente. La punta puede ser dorada o de aluminio.

Productos: 1 110

Almacén:

TME
Exterior
Todo
Página 1
NRJ6HH-AU | Conector: Jack 6,3mm; tomacorriente; hembra; audio y vídeo; PCB
Conector: Jack 6,3mm; tomacorriente; hembra; audio y vídeo; PCB
Denominación de fabricante: NRJ6HH-AU
El productor: NEUTRIK
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 2.80 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 2.80 USD
Precio neto para cantidades a partir de 15 und - 2.49 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 15 und - 2.49 USD
Precio neto para cantidades a partir de 30 und - 2.34 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 30 und - 2.34 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 2.22 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 2.22 USD
Precio neto para cantidades a partir de 150 und - 1.86 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 150 und - 1.86 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 1.76 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 1.76 USD
Precio neto para cantidades a partir de 400 und - 1.56 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 400 und - 1.56 USD
Precio neto para cantidades a partir de 600 und - 1.47 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 600 und - 1.47 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 1.38 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 1.38 USD
19378 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
VG01218 | Conector: Jack 3,5mm; tomacorriente; hembra; audio y vídeo; THT
Conector: Jack 3,5mm; tomacorriente; hembra; audio y vídeo; THT
Denominación de fabricante: VG01218
El productor: VANGUARD
Precio neto para cantidades a partir de 2 und - 0.43 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2 und - 0.43 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.24 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.24 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.18 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.18 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.14 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.14 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.12 USD
2772 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 2.
Multiplicidad: 1.
FC68125 | Conector: Jack 3,5mm; tomacorriente; hembra; audio y vídeo; THT
Conector: Jack 3,5mm; tomacorriente; hembra; audio y vídeo; THT
Denominación de fabricante: FC68125
El productor: CLIFF
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 1.68 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 1.68 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 1.27 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 1.27 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 1.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 1.11 USD
Precio neto para cantidades a partir de 30 und - 1.09 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 30 und - 1.09 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 1.02 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 1.02 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.95 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.95 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.70 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.70 USD
Precio neto para cantidades a partir de 300 und - 0.67 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 300 und - 0.67 USD
2384 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
VG01221 | Conector: Jack 3,5mm; tomacorriente; hembra; audio y vídeo; THT
Conector: Jack 3,5mm; tomacorriente; hembra; audio y vídeo; THT
Denominación de fabricante: VG01221
El productor: VANGUARD
Precio neto para cantidades a partir de 2 und - 0.40 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2 und - 0.40 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.32 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.32 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.24 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.24 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.18 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.18 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.15 USD
6 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 2.
Multiplicidad: 1.
VG01024 | Conector: Jack 3,5mm; enchufe; macho; audio y vídeo; vías: 3; recto
Conector: Jack 3,5mm; enchufe; macho; audio y vídeo; vías: 3; recto
Denominación de fabricante: VG01024
El productor: VANGUARD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.25 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.25 USD
Precio neto para cantidades a partir de 20 und - 0.20 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 20 und - 0.20 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.15 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.11 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.09 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.09 USD
30 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 5.
Multiplicidad: 1.
VG02167 | Conector: Jack 3,5mm; tomacorriente; hembra; audio y vídeo; recto
Conector: Jack 3,5mm; tomacorriente; hembra; audio y vídeo; recto
Denominación de fabricante: VG02167
El productor: VANGUARD
Precio neto para cantidades a partir de 2 und - 0.83 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2 und - 0.83 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.66 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.66 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.50 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.50 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.37 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.37 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.30 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.30 USD
1014 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 2.
Multiplicidad: 1.
NMJ6HFD2 | Conector: Jack 6,3mm; tomacorriente; hembra; audio y vídeo; THT
Conector: Jack 6,3mm; tomacorriente; hembra; audio y vídeo; THT
Denominación de fabricante: NMJ6HFD2
El productor: NEUTRIK
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 1.10 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 1.10 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 1.01 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 1.01 USD
Precio neto para cantidades a partir de 300 und - 0.97 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 300 und - 0.97 USD
Precio neto para cantidades a partir de 600 und - 0.92 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 600 und - 0.92 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.90 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.90 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1500 und - 0.88 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1500 und - 0.88 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.86 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.86 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2600 und - 0.84 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2600 und - 0.84 USD
3486 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
1502 08 | Conector: Jack 3,5mm; tomacorriente; hembra; audio y vídeo; recto
Conector: Jack 3,5mm; tomacorriente; hembra; audio y vídeo; recto
Denominación de fabricante: 1502 08
El productor: LUMBERG
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 1.35 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 1.35 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3 und - 1.18 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3 und - 1.18 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 1.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 1.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 1.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 1.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.97 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.97 USD
1158 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
VG01016 | Conector: Jack 3,5mm; enchufe; macho; audio y vídeo; vías: 2; recto
Conector: Jack 3,5mm; enchufe; macho; audio y vídeo; vías: 2; recto
Denominación de fabricante: VG01016
El productor: VANGUARD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.23 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.23 USD
Precio neto para cantidades a partir de 20 und - 0.19 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 20 und - 0.19 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.14 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.14 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.11 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.08 USD
3070 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 5.
Multiplicidad: 1.
VG01037 | Conector: Jack 3,5mm; enchufe; macho; audio y vídeo; vías: 3; recto
Conector: Jack 3,5mm; enchufe; macho; audio y vídeo; vías: 3; recto
Denominación de fabricante: VG01037
El productor: VANGUARD
Precio neto para cantidades a partir de 2 und - 0.77 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2 und - 0.77 USD
Precio neto para cantidades a partir de 20 und - 0.62 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 20 und - 0.62 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.47 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.47 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 0.34 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 0.34 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.28 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.28 USD
2383 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 2.
Multiplicidad: 1.
VG01024/90 | Conector: Jack 3,5mm; enchufe; macho; audio y vídeo; stereo
Conector: Jack 3,5mm; enchufe; macho; audio y vídeo; stereo
Denominación de fabricante: VG01024/90
El productor: VANGUARD
Precio neto para cantidades a partir de 2 und - 0.40 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2 und - 0.40 USD
Precio neto para cantidades a partir de 20 und - 0.32 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 20 und - 0.32 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.26 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.26 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 0.19 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 0.19 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.17 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.17 USD
3942 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 2.
Multiplicidad: 1.
NMJ6HCD2 | Conector: Jack 6,3mm; tomacorriente; hembra; audio y vídeo; recto
Conector: Jack 6,3mm; tomacorriente; hembra; audio y vídeo; recto
Denominación de fabricante: NMJ6HCD2
El productor: NEUTRIK
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 1.76 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 1.76 USD
Precio neto para cantidades a partir de 35 und - 1.60 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 35 und - 1.60 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 1.56 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 1.56 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 1.46 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 1.46 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 1.34 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 1.34 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 1.16 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 1.16 USD
Precio neto para cantidades a partir de 600 und - 1.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 600 und - 1.11 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 1.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 1.06 USD
1 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NYS215 | Conector: Jack 6,3mm; tomacorriente; audio y vídeo; vías: 3; recto
Conector: Jack 6,3mm; tomacorriente; audio y vídeo; vías: 3; recto
Denominación de fabricante: NYS215
El productor: REAN
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 1.19 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 1.19 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 1.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 1.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 1.02 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 1.02 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.98 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.98 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.92 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.92 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.88 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.88 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1500 und - 0.86 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1500 und - 0.86 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.84 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.84 USD
3245 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
FC68129 | Conector: Jack 3,5mm; tomacorriente; hembra; audio y vídeo; THT
Conector: Jack 3,5mm; tomacorriente; hembra; audio y vídeo; THT
Denominación de fabricante: FC68129
El productor: CLIFF
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 1.72 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 1.72 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 1.46 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 1.46 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 1.37 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 1.37 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 1.33 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 1.33 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 1.22 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 1.22 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 1.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 1.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 300 und - 0.98 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 300 und - 0.98 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.94 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.94 USD
2770 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NRJ-NUT-MN | Tuerca
Tuerca
Denominación de fabricante: NRJ-NUT-MN
El productor: NEUTRIK
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.41 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.41 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.38 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.38 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.35 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.35 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.32 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.32 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.29 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.29 USD
Precio neto para cantidades a partir de 300 und - 0.23 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 300 und - 0.23 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.21 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.21 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.17 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.17 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1500 und - 0.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1500 und - 0.15 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2500 und - 0.14 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2500 und - 0.14 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
VG01150B | Conector: Jack 3,5mm; enchufe; hembra; audio y vídeo; vías: 3
Conector: Jack 3,5mm; enchufe; hembra; audio y vídeo; vías: 3
Denominación de fabricante: VG01150B
El productor: VANGUARD
Precio neto para cantidades a partir de 2 und - 0.43 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2 und - 0.43 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.34 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.34 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.26 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.26 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.21 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.21 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.17 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.17 USD
2725 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 2.
Multiplicidad: 1.
JC-138 | Conector: Jack 3,5mm; enchufe; macho; audio y vídeo; vías: 4; recto
Conector: Jack 3,5mm; enchufe; macho; audio y vídeo; vías: 4; recto
Denominación de fabricante: JC-138
El productor: NINIGI
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.95 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.95 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.68 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.68 USD
Precio neto para cantidades a partir de 20 und - 0.51 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 20 und - 0.51 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.43 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.43 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.31 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.31 USD
3026 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
1502 02 | Conector: Jack 3,5mm; tomacorriente; hembra; audio y vídeo; recto
Conector: Jack 3,5mm; tomacorriente; hembra; audio y vídeo; recto
Denominación de fabricante: 1502 02
El productor: LUMBERG
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 5.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 5.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 4.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 4.15 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 3.68 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 3.68 USD
1260 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
VG01187B | Conector: Jack 3,5mm; tomacorriente; hembra; audio y vídeo; mono
Conector: Jack 3,5mm; tomacorriente; hembra; audio y vídeo; mono
Denominación de fabricante: VG01187B
El productor: VANGUARD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.25 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.25 USD
Precio neto para cantidades a partir de 20 und - 0.20 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 20 und - 0.20 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.16 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.16 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.11 USD
1538 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 5.
Multiplicidad: 1.
NYS229 | Conector: Jack 6,3mm; tomacorriente; audio y vídeo; mono; vías: 2
Conector: Jack 6,3mm; tomacorriente; audio y vídeo; mono; vías: 2
Denominación de fabricante: NYS229
El productor: REAN
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 1.35 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 1.35 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 1.24 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 1.24 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 1.17 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 1.17 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 1.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 1.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 600 und - 1.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 600 und - 1.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 1.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 1.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.99 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.99 USD
217 en stock en TME