Diodos LED IR

(693)

Los LED IR (infrarrojos) son una solución popular en al menos dos áreas: iluminación para sistemas de monitoreo y comunicación inalámbrica. Están disponibles en formatos similares a los elementos que emiten luz visible y tienen parámetros eléctricos similares. Entre sus indudables ventajas se encuentran los muy bajos costes y la facilidad de implementación.

Infrarrojos como método de iluminación

Luz infrarroja, también conocida como IR para abreviar (del inglés.infrared), es una radiación electromagnética con una longitud de onda de aproximadamente 1mm a 700nm. Dado que tales frecuencias son invisibles para el ojo humano y al mismo tiempo seguras para la salud, se utilizan en sistemas de comunicación y control inalámbricos, sensores y muchas otras aplicaciones. También se utilizan en muchos métodos de investigación científica.

Por ejemplo, la radiación con una longitud de onda de 840nm a 960nm se utiliza como iluminación registrada por cámaras adaptadas para este propósito. Estos dispositivos permiten la observación en la oscuridad (aparente), incluso en sistemas de monitoreo (CCTV) o con la ayuda de los llamados trampas de cámara (sin mantenimiento, activadas por sensores de movimiento de la cámara). La "invisibilidad" de las ondas infrarrojas hace que se utilicen en muchos sistemas de alarma. En el sector automotriz, las fuentes de infrarrojos en miniatura se utilizan como iluminación de cabina ICMS no invasiva (in-cabin monitoring system). Gracias a ellos, el ordenador de a bordo analiza el comportamiento del conductor incluso de noche: en caso de emergencia (por ejemplo, cuando el conductor pierde el conocimiento), ICMS activa automáticamente la alarma y frena gradualmente el vehículo hasta que se detiene. En este campo, los LED IR también se utilizan para iluminar el entorno para sensores que monitorean el tráfico rodado alrededor del automóvil. Una aplicación relacionada son las interfaces que reconocen los gestos del usuario; también se basan en el registro de imágenes en el espectro infrarrojo.

Gráfico_de_luz_visible

Fig. 1. Luz visible, registrada por CCD y emitida por LED IR. Valores incluidos.

El gráfico (Fig. 1) muestra una comparación de los valores promediados e incluidos para los espectros: sensibilidad del ojo humano (línea roja); sensibilidad de una matriz CCD típica utilizada, entre otros en cámaras de vigilancia (línea azul); Emisión de luz IR por ejemplo LED IR - línea amarilla (modelos 840-870nm), línea violeta (modelos 920-960nm).

Infrarrojos en comunicación inalámbrica

Los diodos emisores de infrarrojos también se utilizan en la transmisión inalámbrica de datos. El ejemplo insignia de una aplicación de este tipo son los controles remotos de TV. Sin embargo, muchos productos ofrecidos en el catálogo de TME se caracterizan por una potencia mucho mayor que la requerida por un controlador RTV típico.

La transmisión de datos mediante señales de radiación infrarroja se utiliza, por ejemplo, en plantas de producción, donde se utiliza comunicación M2M (machine-to-machine). Otra área donde los LED IR de alta potencia actúan como transmisores son los paneles para transmisión de audio inalámbrica (en forma digital). A menudo se instalan en auditorios, cines y teatros, donde envían traducciones a receptores de bolsillo, por ejemplo, en conferencias internacionales, cine, teatro, festivales de ópera, instalaciones temporales, etc.), así como inmunidad a las interferencias electromagnéticas causadas por teléfonos y equipos de escenario.

La mayoría de las plataformas de microcontroladores (AVR, PIC, Arduino, etc.) y los sistemas de placa única tienen bibliotecas gratuitas que permiten la transmisión de comandos utilizando protocolos de transmisión de infrarrojos estándar (SIRC, RC5, RC5 etc.). Desde el lado del hardware, conectar el LED IR a un circuito controlado, por ejemplo, por un microcontrolador, no es el menor problema, ya que las funciones del controlador pueden ser realizadas incluso por un transistor ordinario. Aunque, por supuesto, este es un ejemplo simplificado; en la mayoría de los casos, la mejor solución será un sistema dedicado que permita el control de emisiones de alta frecuencia.

Debe tenerse en cuenta que la comunicación a través de la radiación infrarroja es a menudo imposible (o muy limitada) en lugares soleados.

Parámetros importantes de los LED IR

La especificación de los productos de esta categoría incluye una serie de valores típicos de los LED: potencia, corriente máxima, voltaje de funcionamiento, método de montaje. Los elementos infrarrojos (especialmente cuando sirven como una forma de iluminación) a menudo se colocan en matrices, por lo que su variante popular son las carcasas SMD.

Dependiendo de la aplicación, la necesidad de espacio iluminado por infrarrojos variará. Se requiere un ángulo de emisión bastante estrecho para transmitir señales de control o para observar al conductor a través de ICMS, mientras que la iluminación para el monitoreo debe cubrir toda el área vista por la cámara. Por lo tanto, los LED se caracterizan por ángulos de haz de 3° a 160° - este valor generalmente se menciona entre los parámetros básicos de un elemento dado.

La longitud de onda de la radiación emitida puede ser extremadamente importante. En el caso de la iluminación, debe ser compatible con las características del sensor utilizado, mientras que en las aplicaciones de comunicación es importante recordar la compatibilidad entre los elementos transmisores y receptores. Los receptores de infrarrojos se caracterizan por su selectividad, gracias a lo cual son inmunes a las interferencias (p.ej., Fuentes de luz visible); por lo tanto, el LED de infrarrojos debe seleccionarse de modo que su radiación sea registrada por un elemento optoeléctrico. La potencia óptica del diodo será de vital importancia. Tanto el rango de transmisión como la intensidad de la iluminación dependen de ello. La oferta de TME incluye LED IR con una potencia de 0.2mW (utilizados en sensores de ahorro de energía), hasta productos cuya potencia supera 1W (elementos típicos para monitoreo nocturno).

Productos: 693

Almacén:

TME
Exterior
Todo
Página 1
TSAL6200 | Emisor IR; 5mm; 940nm; azul-gris,transparente; 210mW; 17°; THT
Emisor IR; 5mm; 940nm; azul-gris,transparente; 210mW; 17°; THT
Denominación de fabricante: TSAL6200
El productor: VISHAY
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.41 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.41 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.31 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.31 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.22 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.22 USD
Precio neto para cantidades a partir de 60 und - 0.21 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 60 und - 0.21 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.19 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.19 USD
Precio neto para cantidades a partir de 300 und - 0.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 300 und - 0.15 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.14 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.14 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.13 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.13 USD
13008 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
SFH 4550 | Emisor IR; 5mm; 860nm; transparente; 1100mW; 3°; 1,5÷2,4VDC; THT
Emisor IR; 5mm; 860nm; transparente; 1100mW; 3°; 1,5÷2,4VDC; THT
Denominación de fabricante: SFH 4550
El productor: ams OSRAM
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.87 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.87 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.54 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.54 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.44 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.44 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.37 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.37 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.33 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.33 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 0.29 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 0.29 USD
Precio neto para cantidades a partir de 300 und - 0.29 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 300 und - 0.29 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.28 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.28 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.27 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.27 USD
11212 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
LIR30243-01 | Emisor IR; 3mm; 940nm; transparente; 25°; THT; 20mA; Frente: convexo
Emisor IR; 3mm; 940nm; transparente; 25°; THT; 20mA; Frente: convexo
Denominación de fabricante: LIR30243-01
El productor: WENRUN
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.13 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.13 USD
Precio neto para cantidades a partir de 30 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 30 und - 0.08 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.04 USD
24142 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
L-934F3C | Emisor IR; 3mm; 940nm; transparente; 3,6mW; 30°; THT
Emisor IR; 3mm; 940nm; transparente; 3,6mW; 30°; THT
Denominación de fabricante: L-934F3C
El productor: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.18 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.18 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.15 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.14 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.14 USD
21893 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
L-934F3BT | Emisor IR; 3mm; 940nm; azul,transparente; 3,6mW; 50°; THT
Emisor IR; 3mm; 940nm; azul,transparente; 3,6mW; 50°; THT
Denominación de fabricante: L-934F3BT
El productor: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.18 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.18 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.15 USD
Precio neto para cantidades a partir de 75 und - 0.13 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 75 und - 0.13 USD
Precio neto para cantidades a partir de 150 und - 0.13 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 150 und - 0.13 USD
Precio neto para cantidades a partir de 300 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 300 und - 0.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 600 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 600 und - 0.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.11 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.11 USD
Precio neto para cantidades a partir de 4000 und - 0.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 4000 und - 0.11 USD
6311 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
SFH 4356 | Emisor IR; 3mm; 860nm; negra; 90mW; 20°; 1,7÷2VDC; THT; 100mA
Emisor IR; 3mm; 860nm; negra; 90mW; 20°; 1,7÷2VDC; THT; 100mA
Denominación de fabricante: SFH 4356
El productor: ams OSRAM
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.51 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.51 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.38 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.38 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.31 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.31 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.27 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.27 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.24 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.24 USD
Precio neto para cantidades a partir de 300 und - 0.21 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 300 und - 0.21 USD
Precio neto para cantidades a partir de 400 und - 0.20 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 400 und - 0.20 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.20 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.20 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.18 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.18 USD
12199 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
TSAL6400 | Emisor IR; 5mm; 940nm; azul,transparente; 160mW; 25°; THT
Emisor IR; 5mm; 940nm; azul,transparente; 160mW; 25°; THT
Denominación de fabricante: TSAL6400
El productor: VISHAY
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.44 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.44 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.33 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.33 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.24 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.24 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.21 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.21 USD
Precio neto para cantidades a partir de 300 und - 0.16 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 300 und - 0.16 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.14 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.14 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.14 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.14 USD
1465 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
HSDL-4230 | Emisor IR; 5mm; 860÷895nm,875nm; transparente; 75mW; 17°; THT; 50mA
Emisor IR; 5mm; 860÷895nm,875nm; transparente; 75mW; 17°; THT; 50mA
Denominación de fabricante: HSDL-4230
El productor: LITEON
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.90 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.90 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.39 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.39 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.25 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.25 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 0.24 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 0.24 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.23 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.23 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.22 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.22 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.21 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.21 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.21 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.21 USD
17146 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
SFH 4350 | Emisor IR; 3mm; 860nm; transparente; 200mW; 13°; 1,5÷1,8VDC; THT
Emisor IR; 3mm; 860nm; transparente; 200mW; 13°; 1,5÷1,8VDC; THT
Denominación de fabricante: SFH 4350
El productor: ams OSRAM
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.92 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.92 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.69 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.69 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.60 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.60 USD
Precio neto para cantidades a partir de 30 und - 0.59 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 30 und - 0.59 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.54 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.54 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.48 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.48 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 0.41 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 0.41 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.36 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.36 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.32 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.32 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.31 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.31 USD
11477 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
LL-304IRC4B-2AD | Emisor IR; 3mm; 940nm; transparente; 30°; THT; 100mW; 6÷10mW/sr
Emisor IR; 3mm; 940nm; transparente; 30°; THT; 100mW; 6÷10mW/sr
Denominación de fabricante: LL-304IRC4B-2AD
El productor: LUCKYLIGHT
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.13 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.13 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.07 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.07 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.04 USD
16472 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
TSAL6100 | Emisor IR; 5mm; 940nm; azul-gris,transparente; 40mW; THT
Emisor IR; 5mm; 940nm; azul-gris,transparente; 40mW; THT
Denominación de fabricante: TSAL6100
El productor: VISHAY
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.66 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.66 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.41 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.41 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.34 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.34 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.29 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.29 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.25 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.25 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.15 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.14 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.14 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.13 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.13 USD
Precio neto para cantidades a partir de 4000 und - 0.13 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 4000 und - 0.13 USD
Precio neto para cantidades a partir de 8000 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 8000 und - 0.12 USD
4375 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
IR15-21C/TR8 | Emisor IR; 940nm; transparente; 160°; 1,2÷1,5VDC; λp max: 940nm
Emisor IR; 940nm; transparente; 160°; 1,2÷1,5VDC; λp max: 940nm
Denominación de fabricante: IR15-21C/TR8
El productor: EVERLIGHT
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.15 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.10 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.10 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.08 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.08 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 0.08 USD
19448 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
El producto está disponible hasta fin de existencias
LTE-302 | Emisor IR; 940nm; transparente; 0,662÷2,165mW; 40°; 1,2÷1,6VDC
Emisor IR; 940nm; transparente; 0,662÷2,165mW; 40°; 1,2÷1,6VDC
Denominación de fabricante: LTE-302
El productor: LITEON
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.36 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.36 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.27 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.27 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.19 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.19 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.14 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.14 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.11 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.09 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.09 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10000 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10000 und - 0.08 USD
Precio neto para cantidades a partir de 20000 und - 0.07 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 20000 und - 0.07 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25000 und - 0.07 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25000 und - 0.07 USD
9806 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
TSHF5210 | Emisor IR; 5mm; 890nm; transparente; 180mW; 10°; THT
Emisor IR; 5mm; 890nm; transparente; 180mW; 10°; THT
Denominación de fabricante: TSHF5210
El productor: VISHAY
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.65 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.65 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.47 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.47 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.40 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.40 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.35 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.35 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.30 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.30 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.21 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.21 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.20 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.20 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
VSLB3940 | Emisor IR; 3mm; 940nm; transparente; 40mW; 44°; 1,15÷1,6VDC; THT
Emisor IR; 3mm; 940nm; transparente; 40mW; 44°; 1,15÷1,6VDC; THT
Denominación de fabricante: VSLB3940
El productor: VISHAY
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.61 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.61 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.53 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.53 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.48 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.48 USD
Precio neto para cantidades a partir de 20 und - 0.43 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 20 und - 0.43 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.32 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.32 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.28 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.28 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.24 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.24 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.22 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.22 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.18 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.18 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10000 und - 0.17 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10000 und - 0.17 USD
12032 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
TSAL4400 | Emisor IR; 3mm; 940nm; transparente,gris; 160mW; 25°; THT
Emisor IR; 3mm; 940nm; transparente,gris; 160mW; 25°; THT
Denominación de fabricante: TSAL4400
El productor: VISHAY
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.44 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.44 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.35 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.35 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.29 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.29 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.23 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.23 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.16 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.16 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 0.13 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 0.13 USD
Precio neto para cantidades a partir de 300 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 300 und - 0.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.12 USD
4113 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
LL-503IRT2E-2AC | Emisor IR; 5mm; 940nm; azul,transparente; 20°; THT; 100mW; 6mW/sr
Emisor IR; 5mm; 940nm; azul,transparente; 20°; THT; 100mW; 6mW/sr
Denominación de fabricante: LL-503IRT2E-2AC
El productor: LUCKYLIGHT
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.07 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.07 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.04 USD
9935 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 5)
L-53F3C | Emisor IR; 5mm; 940nm; transparente; 20mW; 30°; THT
Emisor IR; 5mm; 940nm; transparente; 20mW; 30°; THT
Denominación de fabricante: L-53F3C
El productor: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.23 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.23 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.17 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.17 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.15 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.15 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 0.14 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 0.14 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.14 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.14 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.13 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.13 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.13 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.13 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.12 USD
5102 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
SFH 4554 | Emisor IR; 5mm; 860nm; negra; 550mW; 10°; 1,7÷3,6VDC; THT; 100mA
Emisor IR; 5mm; 860nm; negra; 550mW; 10°; 1,7÷3,6VDC; THT; 100mA
Denominación de fabricante: SFH 4554
El productor: ams OSRAM
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.75 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.75 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.51 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.51 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.36 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.36 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.29 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.29 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.24 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.24 USD
Precio neto para cantidades a partir de 125 und - 0.24 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 125 und - 0.24 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.22 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.22 USD
3867 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
LTE-3371T | Emisor IR; 5mm; 940nm; transparente; 40°; 1,25÷1,6VDC; THT; 50mA
Emisor IR; 5mm; 940nm; transparente; 40°; 1,25÷1,6VDC; THT; 50mA
Denominación de fabricante: LTE-3371T
El productor: LITEON
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.36 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.36 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.25 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.25 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.17 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.17 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.14 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.14 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.14 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.14 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.13 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.13 USD
14692 en stock en TME