Diodos LED SMD

(1 750)

Los diodos LED SMD (es decir, los diseñados para montaje en superficie) es uno de los componentes optoelectrónicos más populares. Se utilizan como elementos de iluminación y señalización, se utilizan para crear matrices de mayor tamaño, se utilizan en "bombillas" LED y LED "fluorescentes", tiras de LED y toda una gama de otros dispositivos. Su gran ventaja es su pequeño tamaño, gracias al cual se pueden utilizar en dispositivos móviles (un buen ejemplo de este uso son las lámparas de flash y las linternas de los teléfonos móviles). Además, los diodos SMD también son elementos de las pantallas LCD, donde se utilizan para iluminar la matriz.

Cabe señalar que los LED SMD tienen parámetros similares o incluso idénticos a los de los elementos THT, lo que también contribuye a su popularidad. Sin embargo, vale la pena señalar aquí que los componentes optoelectrónicos pequeños pueden sobrecalentarse, esto es especialmente cierto para las aplicaciones de iluminación. Por lo tanto, el constructor y el instalador siempre deben tener en cuenta la refrigeración adecuada del LED (flujo de aire o adherencia a la superficie del elemento disipador de calor, por ejemplo, un disipador de calor de cobre o una tira de montaje de aluminio).

En el campo de los proyectos de aficionados o el desarrollo de prototipos, el uso de LED SMD es algo difícil; afortunadamente, nada se interpone en el camino de usar elementos THT en el circuito diseñado y luego reemplazarlos con equivalentes más pequeños al diseñar la versión final del dispositivo.

¿Cuáles son las aplicaciones típicas de los LED SMD de colores?

En la categoría de LED SMD, existen tres grupos de productos: elementos blancos, elementos de colores y fibra óptica. Los diodos LED SMD de color estos son componentes de señalización típicos. Por lo general, los componentes LED montados en superficie se eligen por dos motivos: para minimizar el espacio de PCB ocupado por la optoelectrónica y para evitar la necesidad de perforar la placa. Si todo el circuito estuviera hecho con tecnología SMD, el uso de un elemento THT sería simplemente subóptimo. Sin embargo, la fuente de luz compacta también tiene sus desventajas. En primer lugar: se coloca paralelo a la superficie de la PCB y su cara tiene un área relativamente pequeña. Por lo tanto, se utiliza especial fibra óptica para LED: elementos fabricados en plástico transparente que conducen la luz a un mejor punto (constructivo). Están adaptados para ser montados en la superficie del PCB, y su salida se coloca perpendicularmente a la entrada, gracias a lo cual se pueden incrustar LEDs en la placa principal del dispositivo, mientras que la luz que emiten será perfectamente visible al operador/usuario (por ejemplo, en el panel frontal).

En este punto, cabe señalar que el grupo de diodos de colores también incluye elementos multicolores, incluido RGB. Estos últimos emiten una mezcla de luz roja, verde y azul, que (dependiendo de la proporción) crea la ilusión de cualquier color que elijas. Por lo general, señales PWM se utilizan para controlar dichos elementos, y para obtener un color uniforme: elementos de difusión. Una variante especial de los componentes multicolores son los artículos RGBW, que también contienen una estructura que emite luz blanca.

Ventajas de los LED SMD que emiten luz blanca

A diferencia de los elementos de color, los diodos blancos LED SMD se utilizan con más frecuencia como fuente de iluminación. Por supuesto, también pueden realizar una función de señalización; en esta función, los fabricantes de productos electrónicos de consumo/electrodomésticos los utilizan cada vez más. No obstante, la oferta de TME también incluye componentes de relativamente alta potencia (incluso 1W), adaptados para crear iluminaciones, iluminación adicional, crear instalaciones de efectos. Debido a la excelente eficiencia de corriente, estos elementos se utilizan a menudo en dispositivos que funcionan con baterías: los LED SMD blancos con menor potencia se utilizan, por ejemplo, para iluminar teclados en computadoras portátiles, mientras que los elementos con mayor brillo se instalan en linternas o herramientas eléctricas. También cabe destacar que se han agrupado LEDs dedicados a la iluminación de interiores, es decir, de alta potencia en un apartado separado en el catálogo de TME.

Un parámetro importante de los LED que emiten luz blanca es la temperatura de color. Incluso una ligera diferencia en la longitud de la onda electromagnética emitida se traduce en la percepción humana de la luz como "cálida" o "fría". Este valor se da en K. La iluminación con una temperatura de 5000…8000K está cerca de la luz natural. Por debajo de 5000K, la luz adquiere un color amarillo (1000K es el color de la llama), y por encima de 8000K, azulada.

Como ya se ha mencionado, en el caso de fuentes de luz de alta potencia, es importante recordar acerca de la correcta disipación del calor emitido en la estructura del elemento. Un solo LED SMD, incluso de un tamaño muy pequeño, puede producir luz con un brillo de más de 135 lm. Es decir, más que una bombilla clásica de 10W. Es cierto que se consume mucha menos energía (por ejemplo, 1W), pero debido al pequeño tamaño del componente, puede alcanzar temperaturas de decenas de °C, peligrosas para el cuerpo humano, e incluso provocando la deformación de los plásticos.

Parámetros y marcas importantes de los LED SMD

La selección del LED SMD es la misma que en el caso de elementos encerrados en otro tipo de carcasa. La única diferencia significativa será, por supuesto, el formato, al que generalmente se hace referencia con las designaciones típicas de los componentes de montaje en superficie. De acuerdo con esta convención, el tamaño se describe mediante un símbolo de cuatro dígitos: los dos primeros y los dos últimos dígitos indican, respectivamente, la longitud y el ancho del elemento. La unidad es centésimas de pulgada. También existe un método métrico alternativo para marcar componentes SMD, según el cual los símbolos se construyen de la misma manera, siendo la unidad utilizada 0,1 mm. Tenga en cuenta que no todos los componentes optoelectrónicos se fabrican en estos tamaños estándar (aunque la mayoría sí).

Otros parámetros de los LED son los mismos, independientemente del formato. El voltaje de funcionamiento y la corriente del LED describen sus características eléctricas y también le permiten elegir una resistencia limitadora de corriente. La potencia indica la energía que consumirá el artículo. El ángulo de haz describe la especificidad de la lente utilizada: según la aplicación, el diseñador puede decidir utilizar un LED con un ángulo de emisión estrecho (del orden de varios grados) o uno muy amplio (cerca de 180 °), gracias a lo cual la luz será visible incluso en una línea casi paralela a la superficie de la PCB. El color del LED se define de dos maneras: generalmente (por su nombre, "rojo", "verde", etc.), y también especificando la longitud de la onda electromagnética emitida. En el caso de los LED blancos, un parámetro importante será también la luminosidad dada en lúmenes (lm), y en ocasiones en mililúmenes (especialmente en el caso de elementos de señalización).

Productos: 1 750

Almacén:

TME
Todo
Página 1
NEW
WS2812B-2020-V6 | LED programable; RGB; SMD; 3,3÷5,3VDC; 2x2x0,84mm; 2kHz
LED programable; RGB; SMD; 3,3÷5,3VDC; 2x2x0,84mm; 2kHz
Denominación de fabricante: WS2812B-2020-V6
El productor: WORLDSEMI
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.31 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.31 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.16 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.16 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.11 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.09 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.09 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.09 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.09 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.08 USD
Precio neto para cantidades a partir de 4500 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 4500 und - 0.08 USD
3853 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
WS2812B-4020-V6 | LED programable; RGB; SMD; 3,3÷5,3VDC; 4x2x1,7mm; 2kHz
LED programable; RGB; SMD; 3,3÷5,3VDC; 4x2x1,7mm; 2kHz
Denominación de fabricante: WS2812B-4020-V6
El productor: WORLDSEMI
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.34 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.34 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.17 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.17 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.10 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.10 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.09 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.09 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.09 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.09 USD
Precio neto para cantidades a partir de 4000 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 4000 und - 0.08 USD
15587 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
WS2812B-MINI-V6 | LED programable; RGB; SMD; PLCC4; 3,5÷5,3VDC; 3,5x3,5x1,9mm; 2kHz
LED programable; RGB; SMD; PLCC4; 3,5÷5,3VDC; 3,5x3,5x1,9mm; 2kHz
Denominación de fabricante: WS2812B-MINI-V6
El productor: WORLDSEMI
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.41 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.41 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.24 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.24 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.20 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.20 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 0.16 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 0.16 USD
Precio neto para cantidades a partir de 900 und - 0.13 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 900 und - 0.13 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2700 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2700 und - 0.12 USD
14940 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
WS2812B-B-V6 | LED programable; RGB; SMD; PLCC4; 3,3÷5,3VDC; 5x5x1,57mm; 2kHz
LED programable; RGB; SMD; PLCC4; 3,3÷5,3VDC; 5x5x1,57mm; 2kHz
Denominación de fabricante: WS2812B-B-V6
El productor: WORLDSEMI
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.48 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.48 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.25 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.25 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.16 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.16 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.15 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.14 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.14 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.13 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.13 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.13 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.13 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
WS2812B-2121-V6 | LED programable; RGB; SMD; 3,3÷5,3VDC; 2,2x2,2x1,05mm; 2kHz
LED programable; RGB; SMD; 3,3÷5,3VDC; 2,2x2,2x1,05mm; 2kHz
Denominación de fabricante: WS2812B-2121-V6
El productor: WORLDSEMI
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.34 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.34 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.17 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.17 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.10 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.10 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.09 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.09 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.09 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.09 USD
Precio neto para cantidades a partir de 4500 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 4500 und - 0.08 USD
14997 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
HL-PSC-2012H233W-6500K | LED; blanco frío; SMD; Carc.(mm): 2012; 1300÷1750mcd; 6500K; 130°
LED; blanco frío; SMD; Carc.(mm): 2012; 1300÷1750mcd; 6500K; 130°
Denominación de fabricante: HL-PSC-2012H233W-6500K
El productor: HONGLI ZHIHUI
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.16 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.16 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.07 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.07 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 6000 und - 0.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 6000 und - 0.03 USD
1980 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
HL-PST-1608U51GC | LED; verde; SMD; 0603; 600÷850mcd; 2,5÷3,1VDC; 1,6x0,8x0,68mm; 130°
LED; verde; SMD; 0603; 600÷850mcd; 2,5÷3,1VDC; 1,6x0,8x0,68mm; 130°
Denominación de fabricante: HL-PST-1608U51GC
El productor: HONGLI ZHIHUI
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.34 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.34 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.24 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.24 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.14 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.14 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.11 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 4000 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 4000 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 8000 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 8000 und - 0.05 USD
990 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
LTST-108TGKT | LED; verde; SMD; 355÷900mcd; 2,8÷3,8VDC; 2,85x0,8x1,2mm; 110°; 20mA
LED; verde; SMD; 355÷900mcd; 2,8÷3,8VDC; 2,85x0,8x1,2mm; 110°; 20mA
Denominación de fabricante: LTST-108TGKT
El productor: LITEON
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.32 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.32 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.23 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.23 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.15 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.11 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.09 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.09 USD
Precio neto para cantidades a partir de 4000 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 4000 und - 0.08 USD
Precio neto para cantidades a partir de 8000 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 8000 und - 0.08 USD
Precio neto para cantidades a partir de 16000 und - 0.07 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 16000 und - 0.07 USD
Precio neto para cantidades a partir de 20000 und - 0.07 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 20000 und - 0.07 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
KM-23SGC-F | LED; verde; SMD; SOT23; 5÷10mcd; 2,2÷2,5VDC; 3x2,4mm; 140°; 20mA
LED; verde; SMD; SOT23; 5÷10mcd; 2,2÷2,5VDC; 3x2,4mm; 140°; 20mA
Denominación de fabricante: KM-23SGC-F
El productor: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.14 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.14 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 2 000)
NEW
LED; blanco frío; SMD; Carc.(mm): 3528; 77÷81lm,81lm; 5000K; 80
Denominación de fabricante: SPMWH1228FD5WKRURG
El productor: SAMSUNG
Precio neto para cantidades a partir de 16000 und - 0.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 16000 und - 0.00 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 16 000)
NEW
LED; rojo; SMD; 1211; 112÷224mcd; 1,8÷2,3VDC; 3,2x2,8x1,9mm; 120°
Denominación de fabricante: LS T676-R1S1-1-Z
El productor: ams OSRAM
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.10 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.10 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.08 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.07 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.07 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 4000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 4000 und - 0.04 USD
870 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
LED; blanco; SMD; Carc.(mm): 3014; 31,5÷40,5lm; 5000K; 80; 120°; 65mA
Denominación de fabricante: GW JCLPS2.EM-H3H8-A333-1-65-2-R33
El productor: ams OSRAM
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.08 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.07 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.07 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2500 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2500 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10000 und - 0.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10000 und - 0.03 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
LED; blanco; SMD; Carc.(mm): 3528; 64÷76lm; 2700K; 80; 120°; 150mA
Denominación de fabricante: GW JTLPS1.EM-KKKM-XX38-1-150-PL-R33
El productor: ams OSRAM
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2500 und - 0.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2500 und - 0.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10000 und - 0.02 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10000 und - 0.02 USD
29900 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
LED; blanco; SMD; Carc.(mm): 1608; 1500÷3050mcd; 120°; 20mA; 97,5mW
Denominación de fabricante: LTST-T180UWET
El productor: LITEON
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.15 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.13 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.13 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.08 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10000 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10000 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 20000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 20000 und - 0.04 USD
20000 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
LED; verde; SMD; 1206; 18mcd; 2,2÷2,5VDC; 3,2x1,6mm; 70°; 20mA
Denominación de fabricante: KPTL-3216SGC-01
El productor: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.18 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.18 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.17 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.17 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.15 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.13 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.13 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.11 USD
Precio neto para cantidades a partir de 4000 und - 0.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 4000 und - 0.11 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
LED; rojo; SMD; 1211; 71÷112mcd; 1,8÷2,3VDC; 3,2x2,8x1,9mm; 120°
Denominación de fabricante: LS T676-Q1Q2-1R33
El productor: ams OSRAM
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.10 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.10 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.08 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.07 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.07 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 4000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 4000 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 8000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 8000 und - 0.04 USD
15800 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
LED; rojo/azul; SMD; 0605; 45mcd; 130°; -20÷80°C; rectangular
Denominación de fabricante: LTST-C195TBJRKT
El productor: LITEON
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.27 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.27 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.17 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.17 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.10 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.10 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.09 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.09 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.08 USD
Precio neto para cantidades a partir de 4000 und - 0.07 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 4000 und - 0.07 USD
Precio neto para cantidades a partir de 8000 und - 0.07 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 8000 und - 0.07 USD
20000 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
LED; rojo; SMD; 0805; 2,8mcd; 130°; 20mA; 645nm; Lente: transparente
Denominación de fabricante: LTST-C170KDKT
El productor: LITEON
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.15 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.08 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 6000 und - 0.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 6000 und - 0.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 12000 und - 0.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 12000 und - 0.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 36000 und - 0.02 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 36000 und - 0.02 USD
6000 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
LED; verde; SMD; 1211; 8180÷13110mcd; 2,2÷3VDC; 3,2x2,8x3,65mm; 30°
Denominación de fabricante: LT T64G-FAGA-29-N424-20-R33
El productor: ams OSRAM
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.33 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.33 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.28 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.28 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.24 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.24 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 0.19 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 0.19 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.17 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.17 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.15 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.14 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.14 USD
Precio neto para cantidades a partir de 4000 und - 0.13 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 4000 und - 0.13 USD
2300 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
LED; amarillo/verde; SMD; 0606; 35mcd,75mcd; 130°; 20mA; 75mW
Denominación de fabricante: LTST-C195KGJSKT
El productor: LITEON
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.16 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.16 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.13 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.13 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.09 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.09 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.08 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.07 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.07 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.07 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.07 USD
Precio neto para cantidades a partir de 4000 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 4000 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 8000 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 8000 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 16000 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 16000 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 20000 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 20000 und - 0.06 USD
12000 en stock en TME