Diodos Schottky

(1 765)

Los diodos Schottky son un grupo de componentes electrónicos de uso común que pertenecen a la categoría de semiconductores. Su característica principal es que conducen la corriente de forma asimétrica, es decir, en una dirección y no al revés. La naturaleza del funcionamiento de los diodos Schottky se puede describir comparándolos con diodos rectificadores ordinarios, en comparación con los cuales se caracterizan por una caída de voltaje mucho menor (incluso tres veces) en la dirección de avance. Esta es una gran ventaja, que les permite conducir valores de corriente mucho más altos, porque la potencia y, en consecuencia, el calor generado por dicho diodo será correspondientemente menor. Tal caso ocurre entre otros, en al rectificar la tensión de CA, por ejemplo, en fuentes de alimentación conmutadas. Vale la pena señalar que la caída de voltaje en el diodo Schottky depende de su temperatura. Lo que los hace diferentes de los diodos rectificadores ordinarios es también la posibilidad de un funcionamiento correcto a frecuencias mucho más altas de cambios de corriente (del orden de varios cientos de miles de hercios o incluso unos pocos gigahercios). Estas ventajas los hacen ampliamente utilizados principalmente en fuentes de alimentación y cargadores de impulsos, inversores y mezcladores.

A pesar de las indudables ventajas, los diodos Schottky también tienen desventajas. Uno de ellos es mucho más grande, en comparación con los diodos rectificadores ordinarios, corriente inversa, también conocida como corriente de fuga. Fluye en la dirección inversa del diodo y aumenta al aumentar la temperatura de su unión. Por esta razón, estos tipos de diodos no se utilizan, p. ej. en instrumentos de medida. Otra desventaja es la tensión inversa nominal relativamente baja, que rara vez supera el valor de 200V, aunque puede encontrar diodos Schottky con este parámetro incluso en el nivel de varios kilovoltios. El voltaje inverso nominal determina el voltaje máximo aplicado a los cables del diodo, opuesto a su dirección de conducción, que no causará su daño permanente. Desafortunadamente, a medida que aumenta el voltaje inverso nominal de un diodo, también lo hace su voltaje directo. Debido a las ventajas y desventajas mencionadas, los diodos Schottky se utilizan donde no se requiere un funcionamiento con valores de alto voltaje y donde puede cambiar con una frecuencia muy alta. Además, cuando sea necesario conducir valores de corriente altos sin grandes pérdidas de potencia, los diodos Schottky serán una buena solución.

Diodo Schottky - construcción

La construcción del diodo Schottky difiere de la del diodo estándar. En este último, se usa la unión p-n, mientras que la unión metal-semiconductor se usa para hacer diodos Schottky, que a menudo se marca con el símbolo m-s, pero también se puede encontrar el término unión de barrera. En este caso, el portador de carga es el portador mayoritario, es decir, cuando se utiliza un diodo para la construcción, además de la capa metálica, que es eléctricamente neutra, semiconductor tipo n, estos serán electrones. Por su diseño, los diodos Schottky tienen una menor capacidad eléctrica, lo que les confiere un bajo nivel de inercia, y por tanto les permite trabajar en sistemas que operan con una frecuencia muy alta de cambios de corriente. Por supuesto, como en los diodos rectificadores convencionales, los diodos Schottky en la dirección inversa no tienen voltaje directo.

Los diodos Schottky, como la mayoría de los otros componentes electrónicos, se pueden encontrar en forma de elementos montados en la superficie (SMD) o de orificio pasante (THT), pero también hay diodos atornillables, que se denominan diodos Schottky de tornillo. Por esta razón, vienen en muchas carcasas diferentes y pueden tener un número diferente de terminales, lo que está relacionado con su propósito, pero también con la estructura del semiconductor utilizado para su construcción. Podemos distinguir entre diodos de conmutación o rectificación, entre los que se encuentran los diodos simples, dobles o triples. Los dos últimos tipos pueden estar en solución con un ánodo o cátodo común, pero su integración también puede ser en serie. También hay diodos independientes dobles y triples, es decir, que tienen dos o tres diodos Schottky únicos en una carcasa, que no están conectados entre sí.

Diodo Schottky – selección

Al elegir un diodo Schottky, es necesario prestar atención a su voltaje inverso nominal máximo, que se da en voltios [V]. El uso de un diodo para rectificar la corriente con un voltaje superior al voltaje inverso máximo del componente puede provocar su ruptura y daño irreversible, así como otros componentes cooperantes contenidos en un sistema electrónico dado. También conviene recordar el parámetro que determina la tensión directa máxima. Determina la caída de voltaje máxima que puede ocurrir en la unión del diodo.

Al seleccionar un diodo, recuerde un valor de corriente directa suficientemente alto, que se expresa en amperios [A] o, en el caso de componentes de baja potencia, en miliamperios [mA]. Hacer funcionar un diodo con una corriente superior a su corriente directa nominal puede causar daños térmicos irreversibles al diodo debido a la disipación de demasiada energía en el conector del componente. En el caso de diodos Schottky también existe un parámetro llamado corriente máxima de pulso, que es aquella que dura muy poco tiempo y no es una corriente constante que fluye a través del diodo.

Productos: 1 765

Almacén:

TME
Todo
Página 1
NEW
AKS0027 | Diodo: conmutador Schottky; SOT23; SMD; 30V; 200mA; 5ns; 200mW
Diodo: conmutador Schottky; SOT23; SMD; 30V; 200mA; 5ns; 200mW
Denominación de fabricante: AKS0027
El productor: AKYGA SEMI
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.07 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.07 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.02 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.02 USD
Precio neto para cantidades a partir de 6000 und - 0.02 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 6000 und - 0.02 USD
Precio neto para cantidades a partir de 12000 und - 0.01 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 12000 und - 0.01 USD
Precio neto para cantidades a partir de 30000 und - 0.01 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 30000 und - 0.01 USD
33213 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
AKS1140 | Diodo: rectificador de barrera Schottky; TO277; SMD; 100V; 10A
Diodo: rectificador de barrera Schottky; TO277; SMD; 100V; 10A
Denominación de fabricante: AKS1140
El productor: AKYGA SEMI
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.69 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.69 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.49 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.49 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.24 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.24 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.21 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.21 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 0.19 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 0.19 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.18 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.18 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2500 und - 0.16 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2500 und - 0.16 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.15 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10000 und - 0.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10000 und - 0.15 USD
9152 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
AKS0095 | Diodo: rectificador de barrera Schottky; SMB; SMD; 60V; 2A
Diodo: rectificador de barrera Schottky; SMB; SMD; 60V; 2A
Denominación de fabricante: AKS0095
El productor: AKYGA SEMI
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.22 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.22 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.15 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.09 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.09 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 6000 und - 0.02 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 6000 und - 0.02 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
AKS0028 | Diodo: rectificador de barrera Schottky; SOD123F; SMD; 100V; 1A
Diodo: rectificador de barrera Schottky; SOD123F; SMD; 100V; 1A
Denominación de fabricante: AKS0028
El productor: AKYGA SEMI
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.11 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.07 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.07 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.02 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.02 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.01 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.01 USD
Precio neto para cantidades a partir de 9000 und - 0.01 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 9000 und - 0.01 USD
Precio neto para cantidades a partir de 30000 und - 0.01 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 30000 und - 0.01 USD
1885 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
BAT54C-E3-08 | Diodo: conmutador Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; 230mW
Diodo: conmutador Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; 230mW
Denominación de fabricante: BAT54C-E3-08
El productor: VISHAY
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.11 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.08 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.07 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.07 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 9000 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 9000 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 15000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 15000 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 30000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 30000 und - 0.04 USD
3034 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
BAT54-E3-08 | Diodo: conmutador Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; 230mW
Diodo: conmutador Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; 5ns; 230mW
Denominación de fabricante: BAT54-E3-08
El productor: VISHAY
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.09 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.09 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.07 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.07 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 6000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 6000 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 9000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 9000 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 15000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 15000 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 24000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 24000 und - 0.04 USD
8605 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
AKS1204 | Diodo: conmutador Schottky; SOD123; SMD; 100V; 150mA; bobina,cinta
Diodo: conmutador Schottky; SOD123; SMD; 100V; 150mA; bobina,cinta
Denominación de fabricante: AKS1204
El productor: AKYGA SEMI
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.08 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.02 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.02 USD
Precio neto para cantidades a partir de 6000 und - 0.02 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 6000 und - 0.02 USD
Precio neto para cantidades a partir de 12000 und - 0.01 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 12000 und - 0.01 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
AKS0013 | Diodo: rectificador de barrera Schottky; SMA; SMD; 100V; 1A
Diodo: rectificador de barrera Schottky; SMA; SMD; 100V; 1A
Denominación de fabricante: AKS0013
El productor: AKYGA SEMI
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.21 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.21 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.15 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.07 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.07 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10000 und - 0.02 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10000 und - 0.02 USD
5000 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
AKS1207 | Diodo: rectificador de barrera Schottky; SMB; SMD; 60V; 5A
Diodo: rectificador de barrera Schottky; SMB; SMD; 60V; 5A
Denominación de fabricante: AKS1207
El productor: AKYGA SEMI
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.25 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.25 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.18 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.18 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.13 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.13 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.08 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 6000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 6000 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 12000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 12000 und - 0.04 USD
3000 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
BAT54WS-G3-08 | Diodo: conmutador Schottky; SOD323; SMD; 30V; 0,2A; 5ns
Diodo: conmutador Schottky; SOD323; SMD; 30V; 0,2A; 5ns
Denominación de fabricante: BAT54WS-G3-08
El productor: VISHAY
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 6000 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 6000 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 9000 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 9000 und - 0.05 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 3 000)
NEW
BAT54 | Diodo: conmutador Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; bobina,cinta
Diodo: conmutador Schottky; SOT23; SMD; 30V; 0,2A; bobina,cinta
Denominación de fabricante: BAT54
El productor: DC COMPONENTS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.07 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.07 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.02 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.02 USD
Precio neto para cantidades a partir de 12000 und - 0.01 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 12000 und - 0.01 USD
Precio neto para cantidades a partir de 30000 und - 0.01 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 30000 und - 0.01 USD
Precio neto para cantidades a partir de 120000 und - 0.01 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 120000 und - 0.01 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
1N5819 AMP | Diodo: rectificador de barrera Schottky; THT; 40V; 1A; Ufmax: 0,6V
Diodo: rectificador de barrera Schottky; THT; 40V; 1A; Ufmax: 0,6V
Denominación de fabricante: 1N5819 AMP
El productor: FAGOR
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.05 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 5 000)
NEW
BAT46W-HE3_A-18 | Diodo: conmutador Schottky; SOD123; SMD; 100V; 200mA; 270mW
Diodo: conmutador Schottky; SOD123; SMD; 100V; 200mA; 270mW
Denominación de fabricante: BAT46W-HE3_A-18
El productor: VISHAY
Precio neto para cantidades a partir de 10000 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10000 und - 0.05 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 10 000)
NEW
BAT46WS-AQ | Diodo: conmutador Schottky; SOD323F; SMD; 100V; 0,15A; 6ns; 230mW
Diodo: conmutador Schottky; SOD323F; SMD; 100V; 0,15A; 6ns; 230mW
Denominación de fabricante: BAT46WS-AQ
El productor: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.02 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.02 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 3 000)
NEW
MBR140SFT3G | Diodo: rectificador de barrera Schottky; SOD123F; SMD; 40V; 1A
Diodo: rectificador de barrera Schottky; SOD123F; SMD; 40V; 1A
Denominación de fabricante: MBR140SFT3G
El productor: ONSEMI
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.53 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.53 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.37 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.37 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.25 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.25 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.22 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.22 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 0.18 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 0.18 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.16 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.16 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.14 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.14 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2000 und - 0.13 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2000 und - 0.13 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.11 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10000 und - 0.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10000 und - 0.11 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
MBR20150CT | Diodo: rectificador de barrera Schottky; THT; 150V; TO220AB; tubo
Diodo: rectificador de barrera Schottky; THT; 150V; TO220AB; tubo
Denominación de fabricante: MBR20150CT
El productor: LITTELFUSE
Precio neto para cantidades a partir de 8000 und - 1.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 8000 und - 1.12 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 8 000)
NEW
BAS40-02V-HG3-08 | Diodo: conmutador Schottky; SC79,SOD523; SMD; 40V; 120mA; 5ns
Diodo: conmutador Schottky; SC79,SOD523; SMD; 40V; 120mA; 5ns
Denominación de fabricante: BAS40-02V-HG3-08
El productor: VISHAY
Precio neto para cantidades a partir de 8000 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 8000 und - 0.05 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 8 000)
NEW
BAS70-00-E3-08 | Diodo: conmutador Schottky; SOT23; SMD; 70V; 0,2A; 5ns; 200mW
Diodo: conmutador Schottky; SOT23; SMD; 70V; 0,2A; 5ns; 200mW
Denominación de fabricante: BAS70-00-E3-08
El productor: VISHAY
Precio neto para cantidades a partir de 3000 und - 0.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3000 und - 0.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 6000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 6000 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 9000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 9000 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 12000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 12000 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 15000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 15000 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 21000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 21000 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 30000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 30000 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 45000 und - 0.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 45000 und - 0.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 75000 und - 0.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 75000 und - 0.03 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 3 000)
NEW
MBR120LSFT3G | Diodo: rectificador de barrera Schottky; SOD123F; SMD; 20V; 1A
Diodo: rectificador de barrera Schottky; SOD123F; SMD; 20V; 1A
Denominación de fabricante: MBR120LSFT3G
El productor: ONSEMI
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.64 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.64 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.32 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.32 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.15 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 0.13 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 0.13 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.11 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10000 und - 0.09 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10000 und - 0.09 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
NEW
MBR2H200SFT3G | Diodo: rectificador de barrera Schottky; SOD123F; SMD; 200V; 2A
Diodo: rectificador de barrera Schottky; SOD123F; SMD; 200V; 2A
Denominación de fabricante: MBR2H200SFT3G
El productor: ONSEMI
Precio neto para cantidades a partir de 10000 und - 0.23 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10000 und - 0.23 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 10 000)