Categoría no encontrada

(0)

Los fusibles térmicos son los componentes que protegen el sistema contra la temperatura excesiva del ambiente. Después de alcanzar la temperatura máxima establecida (a diferencia de los fusibles, que reaccionan a la corriente), el fusible desconecta el circuito y protege el dispositivo o la instalación contra daños. Este tipo de elemento es desechable pues hay que reemplazarlo por un nuevo fusible antes de usar el dispositivo. Su construcción se basa en un cartucho fundible (de metal o compuestos de polímero) que sujeta el resorte. Al alcanzar la temperatura máxima el resorte se libera y separa los contactos que resulta en corto del circuito. El desarrollo de la tecnología ha hecho que el rango de la temperatura de trabajo sea muy amplio y llega hasta 240 grados centígrados. El fusible térmico se caracteriza por una resistencia baja y capacidad de transmitir grande corriente alterna (CA) - hasta 15-20A. Su precio es normalmente bajo y su eficiencia en la mayoría de los sistemas es suficiente. Este tipo de fusibles se usan en transformadores, máquinas industriales y equipos cotidianos, como un secador o una cafetera.

Fusibles térmicos que te ofrece TME

En la tienda TME hay una gran selección de diferentes tipos de fusibles térmicos. El criterio básico cuando se elige un producto debe ser la temperatura de trabajo - este es el elemento desechable pues es importante que se elija el valor crítico de temperatura (la temperatura de apertura puede llegar hasta 240 grados centígrados). También vale la pena comprobar la corriente de trabajo que depende del tipo de fusible y está en el rango de 1A a 16A. Transfer Multisort Elektronik vende los componentes de fabricantes como: Eska, Proffuse o Schott.

No se han encontrado productos para la categoría seleccionada. Recomendamos la oferta de TME:Comprobar