Herramientas pelacables

(3)

Los pelacables son una herramienta relativamente nueva, ya que el primero de ellos apareció solo a fines de la década de 1990. Hoy en día, es difícil imaginar el trabajo de los instaladores sin estas herramientas especializadas, y existen muchos modelos en el mercado, que utilizan diferentes tecnologías y se adaptan a requisitos específicos.

¿Por qué y cómo quitamos el aislamiento de cables y alambres eléctricos?

La capa protectora, es decir, el aislamiento, está sobre los alambres o cables y separa los conductores de las superficies que tocan, y también entre sí. Si necesita conectar o instalar equipos, retire el aislamiento de cada cable en el conductor para asegurarse de que la corriente fluya cuando estén conectados. Por supuesto, esto debe hacerse de tal manera que no dañe las partes conductoras de electricidad, lo que podría tener consecuencias peligrosas, por ejemplo, la ignición. Al elegir una forma de deshacerse del aislamiento, se deben tener en cuenta sus características. La capa aislante puede ser monocapa o multicapa y suele ser de plástico (plástico, resinas, tejidos, dieléctricos no inflamables). El extremo del cable debe limpiarse de aislamiento para que su núcleo se vuelva menos duradero y su sección transversal no disminuya, lo que empeora sus propiedades eléctricas. Para reducir estos riesgos, se han desarrollado herramientas especiales, a saber, pelacables. La elección de las herramientas pelacables depende principalmente del material del cable, su sección transversal y la aplicación. En nuestro catálogo puedes filtrar productos en función de los cables para los que quieras usarlos.

Alicates pelacables

En este caso, tenemos una amplia gama de productos para elegir, tanto automáticos como manuales.

Pelador de aislamiento frontal

Esta herramienta se usa para pelar los extremos de los cables y es la más conveniente para esta aplicación. Le permite eliminar con precisión el aislamiento de una longitud de cable específica. Con este tipo de herramientas, puede pelar el aislamiento de cables de un solo núcleo y núcleos individuales de cables de varios núcleos.

Pelador de aislamiento lateral

Los alicates o cortadores laterales son una herramienta conveniente y segura, pero solo cuando se usan correctamente. Preste atención a la dirección de las cuchillas y la fuerza aplicada, de lo contrario, es posible dañar la parte conductora. Cuando trabaje con el extractor lateral, asegúrese de que el lado puntiagudo de las mordazas de la herramienta mire en la dirección opuesta al vector de retracción de la trenza. Están disponibles a la venta cortadores laterales con cortes para cables de cierto diámetro, lo que facilita su uso en el hogar. Este tipo de extractor también funciona mejor en lugares de difícil acceso para los extractores frontales.

Herramientas pelacables multifuncionales

Estas son herramientas que no solo le permiten pelar el aislamiento de los cables, sino que también actúan como herramientas de engaste para terminales de cable, lo que le permite reducir la cantidad de herramientas necesarias para el trabajo. La función de bloqueo forzado garantiza una alta calidad de la abrazadera y la posibilidad de desbloquearla en caso de error de funcionamiento.

Cómo elegir un pelacables y usarlo de forma segura

El área pelada no debe sobresalir más allá de la conexión. Dejar el cable expuesto al descubierto puede provocar un contacto accidental y una descarga eléctrica. El aislamiento retirado incorrectamente puede provocar un cortocircuito o incluso un incendio. La habilidad práctica juega un papel importante en el proceso de pelado de cables. Las principales dificultades surgen cuando se trabaja con alambres delgados, cuando cada movimiento importa. La presión óptima, especialmente con herramientas convencionales, solo se garantiza con la práctica adecuada. Entonces, si rara vez quitamos el aislamiento y nos preocupa lastimarnos o dañar el cable, definitivamente es mejor invertir en herramientas de pelado avanzadas de marcas reconocidas y herramientas automáticas. Se requiere mucha menos experiencia para usarlos, y el trabajo también es mucho más fácil. También debemos recordar elegir la herramienta para los cables con la que trabajaremos más a menudo. Un pelacables para cables delgados es una herramienta completamente diferente a un pelacables para cables coaxiales o un pelacables trenzado. Siempre es una buena idea leer la información y las especificaciones del fabricante.

Productos: 3

Almacén:

TME
Todo
Página 1
NEW
Pelacable; 18AWG,20AWG,22AWG,24AWG,26AWG,28AWG,30AWG; 161mm
Denominación de fabricante: PAW-24
El productor: ENGINEER
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 35.50 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 35.50 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 28.39 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 28.39 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 25.58 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 25.58 USD
20 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NEW
Accesorios: mordazas para crimpar
Denominación de fabricante: 4320-0301
El productor: PRESSMASTER
Precio neto para cantidades a partir de 1 kit - 37.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 kit - 37.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3 kit - 34.51 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3 kit - 34.51 USD
0 en stock en TME
Número de conjuntos (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NEW
Pelacable
Denominación de fabricante: 100746
El productor: CIMCO
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 143.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 143.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3 und - 134.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3 und - 134.11 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 125.17 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 125.17 USD