Pirómetros

(10)

Los pirómetros son dispositivos que permiten la medición de temperatura sin contacto. Debido a su amplio rango de medición y velocidad, se utilizan en numerosas aplicaciones: sistemas de calefacción y refrigeración, HVAC, transporte (especialmente en el mantenimiento de vehículos, no solo automóviles), en la industria alimentaria, farmacéutica e incluso en el sector energético. Es importante destacar que este método de medición permite analizar elementos rotativos (identificación de puntos de fricción), conexiones eléctricas bajo tensión (tramos con alta resistencia) u objetos en zonas peligrosas. Teniendo en cuenta este amplio espectro de aplicaciones, exploremos la funcionalidad de los pirómetros y sus características básicas.

Principio de funcionamiento

Los pirómetros utilizan el fenómeno de la radiación térmica para medir la temperatura. Todos los cuerpos cuya temperatura es superior al cero absoluto emiten ondas electromagnéticas. Su longitud de onda se encuentra en el rango de la luz infrarroja (IR). Midiendo la intensidad de esta radiación, se puede estimar con alta precisión la temperatura de un objeto. En los pirómetros, se utiliza un elemento optoelectrónico sensible a la luz para este propósito. Para que la medición se realice en un área específica, los rayos infrarrojos se enfocan en la superficie sensible a la luz mediante una lente simple. Los datos son procesados por un convertidor A/D y un circuito especialmente programado.

Tipos de pirómetros

La principal y más obvia clasificación de los pirómetros se basa en su propósito y construcción. Aunque el principio de funcionamiento de todos los dispositivos es el mismo, se diferencian en precisión y funcionalidad (descritas más abajo).

Pirómetros portátiles

Los más comunes son los pirómetros manuales, en los que el elemento de medición se coloca en un mango. En la mayoría de los modelos, el mango contiene un compartimento para las baterías, y en la parte superior se encuentra un gatillo que se utiliza para activar la medición. De esta manera, el dispositivo se puede operar con una sola mano y apuntar fácilmente hacia el objeto a medir. En el mango se encuentra el módulo del pirómetro con la lente, y en el lado del operador hay una pantalla (generalmente LCD) que muestra los resultados y configuraciones, así como botones para realizar ajustes. El formato y el uso de los dispositivos portátiles son bastante uniformes, independientemente de su propósito específico. Las funciones específicas de estos dispositivos se describen a continuación.

Pirómetros para automatización industrial

En el caso de los pirómetros utilizados en sistemas de automatización, el módulo de medición es mucho más compacto para que se pueda instalar en diferentes orientaciones y en espacios reducidos. La alimentación y los datos de las mediciones se transmiten mediante conectores industriales estándar, por lo que este módulo no es una unidad autónoma. En la mayoría de los casos, se colocan de manera estática. Dado que pueden realizar mediciones desde cierta distancia y funcionan en un rango de temperatura relativamente amplio, en entornos industriales se utilizan para mediciones de temperatura sin contacto de hornos, elementos con temperaturas extremas y en sistemas que requieren alta higiene (industria alimentaria, química, farmacéutica, etc.). Como el elemento sensible a la luz está conectado a un controlador externo, las mediciones pueden realizarse más rápidamente (con mayor frecuencia) que con los dispositivos portátiles.

Funciones adicionales de los pirómetros

La funcionalidad de los pirómetros destinados a sistemas de automatización depende del modelo: pueden ser altamente configurables o funcionar como un tipo de sensor térmico. En los modelos portátiles, los fabricantes dotan a los dispositivos de una serie de funciones que facilitan la recolección de datos de medición, especialmente las mediciones rutinarias y periódicas. Al elegir un pirómetro, es recomendable considerar cómo las capacidades ampliadas de un modelo específico afectan la ergonomía del trabajo.

Resolución óptica y puntero láser

El equipamiento estándar de los pirómetros manuales incluye un puntero láser que indica la superficie a medir. Es importante destacar que no se trata de un punto único. Debido al principio de funcionamiento, el pirómetro mide la intensidad de la radiación emitida en un área determinada.

Las características ópticas se proporcionan en el manual para que el usuario sepa desde qué distancia realizar la medición. El elemento más importante de esta especificación es la resolución óptica, que indica el área desde la cual se recogen las ondas electromagnéticas para la medición. La radiación infrarroja se enfoca en el elemento sensible a la luz mediante una lente; el campo de visión del pirómetro se puede describir como un cono con el vértice ubicado en el componente de medición y perpendicular a su superficie. Cuanto más lejos de la lente, más amplio será el área desde la cual se recoge la radiación infrarroja (lo que disminuye la precisión de la medición a mayores distancias). En la mayoría de los pirómetros, el rayo láser indica la altura del cono, pero algunos modelos emiten rayos adicionales que marcan el perímetro de la base, mostrando al operador el área exacta de la medición. Esto es especialmente útil al recolectar datos en instalaciones complejas de calefacción, refrigeración o HVAC, donde las tuberías y conductos están muy cerca unos de otros.

En cuanto a los factores que afectan los resultados de la medición, es importante tener en cuenta que casi todos los cuerpos reflejan radiación infrarroja de otras fuentes (al igual que reflejan la luz visible), por lo que la temperatura ambiental afecta en cierta medida (generalmente mínima) los resultados de la medición.

Alarmas acústicas y visuales

En algunas situaciones, el usuario del pirómetro no estará interesado en una temperatura específica, siempre que no supere ciertos valores umbrales. Esto es común durante inspecciones regulares, cuando se verifica que ciertas áreas o componentes del sistema no estén sobrecalentados o subenfriados. Por esta razón, algunos modelos de pirómetros permiten configurar valores de umbral y emiten una alarma acústica y/o visual cuando la temperatura medida está fuera del rango establecido. Esta función simple acelera significativamente muchas tareas de mantenimiento y servicio.

Funciones MIN, MAX, AVG, etc.

Cuando se realizan mediciones en objetos con temperatura variable (por ejemplo, componentes termorreguladores, puntos en sistemas HVAC), es útil una función que permite al dispositivo registrar los valores extremos observados durante un período de tiempo específico. Las funciones MIN y MAX indican la temperatura más baja y más alta que el dispositivo ha medido mientras se mantiene presionado el gatillo de activación. Además, a menudo se encuentra la función de promedio (AVG), que permite, por ejemplo, medir superficies muy grandes, como líneas hidráulicas/neumáticas o paneles fotovoltaicos, para estimar pérdidas generales y optimizar el rendimiento.

Memoria de mediciones y comunicación

Si el pirómetro se va a utilizar con frecuencia y de manera regular, como en inspecciones de grandes instalaciones, puede ser una buena inversión optar por un dispositivo con funciones avanzadas, como memoria incorporada y la capacidad de exportar resultados a un ordenador (para un análisis posterior o la creación de informes). Estos modelos se comunican a través de protocolos inalámbricos (Bluetooth, WiFi), conectores comunes (USB), y a veces admiten tarjetas de memoria intercambiables. La información recopilada se puede exportar fácilmente a un archivo y analizar o usar para generar informes.

Parámetros importantes de los pirómetros

Al elegir un pirómetro, además de las funciones descritas anteriormente, es crucial tener en cuenta varios parámetros clave. El primero es, por supuesto, el rango de medición, que define el rango térmico en el que el dispositivo puede operar. La resolución de la medición también será relevante. Además, la mayoría de los dispositivos permiten una corrección ajustable del coeficiente de emisividad (determinada por factores como el material, el estado físico, la textura y el ángulo de observación del objeto medido).

Las preferencias personales incluyen el tamaño y peso del dispositivo, así como el tamaño de la pantalla. También es importante verificar si el pirómetro se suministra con accesorios como sondas, termopares, fundas o maletas de transporte. Si el dispositivo se va a utilizar con frecuencia, puede ser ventajoso invertir en un modelo alimentado por una batería recargable. En dispositivos destinados a uso profesional, un factor importante es el certificado de calibración del sensor. También es relevante prestar atención al nivel de protección (impermeabilidad), que a menudo es muy alto (por ejemplo, IP65), lo que permite el uso en condiciones ambientales difíciles.

En cuanto a los pirómetros para instalación en sistemas de automatización industrial o que desempeñan funciones de control en otros sistemas, además de los parámetros mencionados, una característica clave es la interfaz del dispositivo. Muchos de estos productos pueden comunicarse mediante estándares industriales comunes, como Profibus o RS485.

Productos: 10

Almacén:

TME
Todo
Página 1
NEW
IR5 | Pirómetro; LCD; -30÷400°C; Exact.(IR): ±(0,8%+1°C); ε: 0,1÷1
Pirómetro; LCD; -30÷400°C; Exact.(IR): ±(0,8%+1°C); ε: 0,1÷1
Denominación de fabricante: IR5
El productor: Klein Tools
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 76.63 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 76.63 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3 und - 71.84 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3 und - 71.84 USD
Precio neto para cantidades a partir de 6 und - 67.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 6 und - 67.05 USD
1 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NEW
IR10 | Pirómetro; LCD; -40÷650°C; Exact.(IR): ±(0,8%+1°C); ε: 0,1÷1; IP54
Pirómetro; LCD; -40÷650°C; Exact.(IR): ±(0,8%+1°C); ε: 0,1÷1; IP54
Denominación de fabricante: IR10
El productor: Klein Tools
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 142.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 142.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3 und - 133.16 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3 und - 133.16 USD
Precio neto para cantidades a partir de 6 und - 124.29 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 6 und - 124.29 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NEW
Pirómetro; LCD; -35÷650°C; Exact: ±2°C; ±1,5%; Resol.óptica: 12: 1
Denominación de fabricante: P01651815
El productor: CHAUVIN ARNOUX
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 135.50 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 135.50 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NEW
Pirómetro; LCD; -35÷650°C; Exact: ±2°C; ±1,5%; Resol.óptica: 12: 1
Denominación de fabricante: P01651816
El productor: CHAUVIN ARNOUX
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 185.73 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 185.73 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NEW
Pirómetro; LCD; -50÷1000°C; Exact: ±2°C; ±1,5%; Resol.óptica: 30: 1
Denominación de fabricante: P01651813
El productor: CHAUVIN ARNOUX
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 289.69 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 289.69 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NEW
Pirómetro; LCD; -40÷1350°C; -20÷550°C; Exact: ±3°C; ±2%; ε: 0,1÷1
Denominación de fabricante: P01651403Z
El productor: CHAUVIN ARNOUX
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 400.66 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 400.66 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NEW
IR07 | Pirómetro; LCD; -40÷300°C; Exact.(IR): ±2°C; Resol.óptica: 8: 1
Pirómetro; LCD; -40÷300°C; Exact.(IR): ±2°C; Resol.óptica: 8: 1
Denominación de fabricante: IR07
El productor: Klein Tools
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 65.42 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 65.42 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3 und - 61.33 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3 und - 61.33 USD
Precio neto para cantidades a partir de 6 und - 57.24 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 6 und - 57.24 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NEW
IR1 | Pirómetro; LCD; -20÷400°C; Exact.(IR): ±(1%+1°C); Unidad: °C,°F
Pirómetro; LCD; -20÷400°C; Exact.(IR): ±(1%+1°C); Unidad: °C,°F
Denominación de fabricante: IR1
El productor: Klein Tools
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 46.73 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 46.73 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3 und - 43.81 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3 und - 43.81 USD
Precio neto para cantidades a partir de 6 und - 40.89 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 6 und - 40.89 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NEW
P 4935 | Pirómetro; LCD; -50÷400°C; Exact.(IR): ±1,5°C; Resol.óptica: 12: 1
Pirómetro; LCD; -50÷400°C; Exact.(IR): ±1,5°C; Resol.óptica: 12: 1
Denominación de fabricante: P 4935
El productor: PEAKTECH
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 18.81 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 18.81 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NEW
P 4940 | Pirómetro; LCD; -50÷600°C; Exact.(IR): ±1,5°C; Resol.óptica: 12: 1
Pirómetro; LCD; -50÷600°C; Exact.(IR): ±1,5°C; Resol.óptica: 12: 1
Denominación de fabricante: P 4940
El productor: PEAKTECH
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 27.88 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 27.88 USD