Relés temporales

(1 402)

Los relés temporizadores son componentes que utilizan un relé en su funcionamiento como actuador y un sistema de control para encender, apagar o conmutar este relé según una determinada función dependiente de la variable de tiempo. A pesar del desarrollo de controladores lógicos PLC (del inglés: Programmable Logic Controller), los relés de tiempo todavía se utilizan ampliamente en sistemas de automatización, así como en instalaciones domésticas e industriales, incluso para controlar la iluminación, la ventilación, los semáforos o las instalaciones de calefacción.

Aplicación de relés

Los relés se utilizan para cambiar circuitos eléctricos. Con su ayuda, utilizando una señal eléctrica con una potencia bastante baja, es posible cambiar los contactos de un circuito de alta potencia con un valor de alto voltaje y/o corriente. Un relé electromecánico común consiste en una bobina especial colocada sobre un núcleo ferromagnético, un ancla conectada a los contactos y contactos de operación. Cuando se energiza la bobina, se crea un campo electromagnético que atrae el ancla hacia ella, que a su vez se conecta a los contactos que pueden encender, apagar o cambiar circuitos eléctricos. Puede haber varios contactos de actuación en un relé, por lo que es posible controlar varios circuitos eléctricos simultáneamente. También hay relés electrónicos, también conocidos como relés de estado sólido o SSR, que no tienen contactos mecánicos. Por esta razón, su durabilidad es incomparablemente más larga. Sin embargo, tienen algunas desventajas, por ejemplo, en la forma de generar una cantidad significativa de calor o una pequeña cantidad de fuga de corriente.

Funciones de temporizador

Los relés de tiempo están equipados adicionalmente con un sistema electrónico que controla la activación de los contactos ejecutivos de acuerdo con el modo de funcionamiento seleccionado y el valor de la variable de tiempo, que es configurada por el usuario. Estos componentes pueden tener la forma de relés de función única que cumplen una función específica, por ejemplo, encendido retardado o multifuncional, en los que el usuario puede elegir cuál de las funciones disponibles del relé desea utilizar. También puede encontrar relés de dos tiempos, en el caso de los cuales tenemos dos variables de tiempo a nuestra disposición.

Relés de tiempo con apagado retardado y cíclicos

Las funciones más populares de los relés de tiempo son: encendido durante un tiempo establecido, funcionamiento cíclico simétrico, encendido retardado y apagado retardado, arranque estrella-triángulo, generación de impulsos o funcionamiento cíclico con dos tiempos independientes. Esta es solo una parte de las funciones que pueden realizar los relés, pero su número es mucho mayor, dependiendo de la elección de un modelo específico. Los ajustes de tiempo y la selección de funciones que realizará el dispositivo se pueden programar mediante mandos, interruptores DIP (en el caso de relés analógicos) o botones (en el caso de relés digitales con pantalla LED). Gracias al desarrollo de la tecnología, ahora también hay relés que se pueden programar utilizando tecnología NFC o una aplicación móvil dedicada con una interfaz gráfica, gracias a lo cual la programación del relé en sí es bastante intuitiva.

Los datos detallados sobre las funciones, así como los gráficos de sus cursos de tiempo ejemplares se pueden encontrar en la documentación técnica de un relé determinado, aunque normalmente los datos básicos también se encuentran en su carcasa. Estos elementos tienen en ocasiones una entrada de control adicional, gracias a la cual es posible obtener ciclos de tiempo más avanzados de encendido, apagado o conmutación de circuitos eléctricos.

Selección de relés de tiempo

Uno de los parámetros más importantes que se pueden configurar en los temporizadores es la variable de tiempo. En el caso de un componente donde esto se hace con las perillas, normalmente encontrará una perilla llamada intervalo de tiempo y otra llamada configuración de tiempo. El tiempo medido, es decir, el valor de la variable de tiempo – es el resultado de la multiplicación del rango de tiempo y el ajuste de tiempo. Al seleccionar el relé adecuado para una aplicación determinada, preste atención al valor máximo y mínimo de la variable de tiempo que se puede configurar en él. Puede variar desde fracciones de segundo hasta varias docenas de días o incluso un año.

Relés de tiempo 12V y 230V

Al elegir un relé de tiempo, al igual que en el caso de un relé normal, preste atención a la tensión de alimentación para la que está destinado. El valor de voltaje correcto es importante en este punto, pero también el tipo de corriente, que puede ser CC (corriente continua) o CA (corriente alterna). Sin embargo, existen relés de tiempo universales que utilizan fuentes de alimentación de impulso para su correcto funcionamiento, gracias a las cuales pueden funcionar en sistemas con una fuente de alimentación de 12V a 230V AC/DC. Por supuesto, está prohibido exceder el valor máximo de corriente, dado por el fabricante, que puede fluir a través de dicho relé, ya que puede provocar su daño permanente y un funcionamiento incorrecto. En el caso de los relés, la falla más común es la soldadura de los contactos entre sí o su quemado, que es particularmente vulnerable a los relés de conmutación de circuitos con alta potencia y altas corrientes, por lo que su posterior conmutación es imposible.

Los relés de temporización pueden estar en varias carcasas. Hay carcasas de instalación, que se utilizan con mayor frecuencia en la construcción de aparamenta, así como carcasas industriales, que a menudo son modulares, lo que significa que se pueden expandir, pero también que el módulo de tiempo de dicho dispositivo se puede desconectar, lo que hace que el tiempo El inicio del relé actúa como un relé ordinario, sin la posibilidad de encender o apagar circuitos eléctricos de acuerdo con la función dependiente del tiempo seleccionada. El método de montaje más popular, principalmente en la automatización industrial, es el montaje en un riel DIN. Los relés de tiempo también están disponibles con montaje empotrado, montaje en superficie, montaje en panel, montaje en PCB (placa de circuito impreso) o montaje con tornillo.

Por supuesto, como todos los demás componentes electrónicos, los temporizadores también tienen rangos de temperatura específicos dentro de los cuales pueden operar. Algunos, si no la mayoría de estos dispositivos, eventualmente se colocarán bajo condiciones de temperatura amigables y constantes cercanas a la temperatura ambiente. Sin embargo, algunas aplicaciones pueden requerir operación a temperaturas bajo cero o en un ambiente donde la temperatura será significativamente elevada. Hay temporizadores que pueden funcionar a temperaturas tan bajas como -40°C, pero también extremadamente altas como 125°C.

Productos: 1 402

Almacén:

TME
Exterior
Todo
Página 1
RS | Perilla para relé de tiempo
Perilla para relé de tiempo
Denominación de fabricante: RS
El productor: FAUCIGNY INSTRUMENTS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 2.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 2.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3 und - 1.81 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3 und - 1.81 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 1.69 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 1.69 USD
586 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
80.11.0.240.0000 | Módulo de automatización: relé de tiempo; 0,1s÷24h; SPDT; 80
Módulo de automatización: relé de tiempo; 0,1s÷24h; SPDT; 80
Denominación de fabricante: 80.11.0.240.0000
El productor: FINDER
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 44.78 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 44.78 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 42.09 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 42.09 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 39.42 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 39.42 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 36.73 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 36.73 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 34.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 34.05 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
MI2R20660M | Módulo de automatización: relé de tiempo; max 60min; DPDT; MI2R
Módulo de automatización: relé de tiempo; max 60min; DPDT; MI2R
Denominación de fabricante: MI2R20660M
El productor: FAUCIGNY INSTRUMENTS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 24.83 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 24.83 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 22.20 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 22.20 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 19.60 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 19.60 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Producto difícil a conseguir
AT8N | Módulo de automatización: relé de tiempo; 0,05s÷100h; -10÷55°C
Módulo de automatización: relé de tiempo; 0,05s÷100h; -10÷55°C
Denominación de fabricante: AT8N
El productor: AUTONICS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 22.27 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 22.27 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 19.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 19.08 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 16.96 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 16.96 USD
292 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
MTR17-A07-U240-116 | Módulo de automatización: relé de tiempo; 1s÷100h; SPDT; MTR
Módulo de automatización: relé de tiempo; 1s÷100h; SPDT; MTR
Denominación de fabricante: MTR17-A07-U240-116
El productor: DOBRY CZAS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 28.96 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 28.96 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 27.35 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 27.35 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 25.88 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 25.88 USD
133 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
80.01.0.240.0000 | Módulo de automatización: relé de tiempo; 0,1s÷24h; SPDT; 80
Módulo de automatización: relé de tiempo; 0,1s÷24h; SPDT; 80
Denominación de fabricante: 80.01.0.240.0000
El productor: FINDER
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 71.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 71.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 62.47 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 62.47 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 56.31 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 56.31 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 52.01 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 52.01 USD
56 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
600XU-A-1-CU | Módulo de automatización: relé de tiempo; 0,1s÷3h; 20÷240VAC
Módulo de automatización: relé de tiempo; 0,1s÷3h; 20÷240VAC
Denominación de fabricante: 600XU-A-1-CU
El productor: SELEC
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 16.88 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 16.88 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3 und - 15.84 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3 und - 15.84 USD
203 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
CRM-91H /UNI | Módulo de automatización: relé de tiempo; 0,1s÷10días; SPDT
Módulo de automatización: relé de tiempo; 0,1s÷10días; SPDT
Denominación de fabricante: CRM-91H /UNI
El productor: ELKO EP
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 37.70 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 37.70 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 35.20 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 35.20 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 31.79 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 31.79 USD
43 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
AT11DN | Módulo de automatización: relé de tiempo; 0,05s÷100h; DPDT; IP20
Módulo de automatización: relé de tiempo; 0,05s÷100h; DPDT; IP20
Denominación de fabricante: AT11DN
El productor: AUTONICS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 23.61 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 23.61 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 20.24 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 20.24 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 17.99 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 17.99 USD
184 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
MTR17-A07-U240-208 | Módulo de automatización: relé de tiempo; 1s÷100h; SPDT x2; MTR
Módulo de automatización: relé de tiempo; 1s÷100h; SPDT x2; MTR
Denominación de fabricante: MTR17-A07-U240-208
El productor: DOBRY CZAS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 31.64 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 31.64 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 30.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 30.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 28.42 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 28.42 USD
61 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
RXZE2S114M | Zócalo; PIN: 14; para raíl DIN; Sal: agarres de tornillo; 10A; RXZ
Zócalo; PIN: 14; para raíl DIN; Sal: agarres de tornillo; 10A; RXZ
Denominación de fabricante: RXZE2S114M
El productor: SCHNEIDER ELECTRIC
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 6.59 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 6.59 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 6.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 6.08 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 5.71 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 5.71 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 5.36 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 5.36 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 5.17 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 5.17 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 5.01 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 5.01 USD
196 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
RG | Perilla para relé de tiempo
Perilla para relé de tiempo
Denominación de fabricante: RG
El productor: FAUCIGNY INSTRUMENTS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 2.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 2.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3 und - 1.81 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3 und - 1.81 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 1.69 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 1.69 USD
537 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
MI2R2066H | Módulo de automatización: relé de tiempo; max 6h; DPDT; MI2R
Módulo de automatización: relé de tiempo; max 6h; DPDT; MI2R
Denominación de fabricante: MI2R2066H
El productor: FAUCIGNY INSTRUMENTS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 25.10 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 25.10 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 22.46 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 22.46 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 19.82 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 19.82 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Producto difícil a conseguir
RXZE2M114M | Zócalo; PIN: 14; para raíl DIN; Sal: agarres de tornillo; 10A
Zócalo; PIN: 14; para raíl DIN; Sal: agarres de tornillo; 10A
Denominación de fabricante: RXZE2M114M
El productor: SCHNEIDER ELECTRIC
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 6.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 6.11 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 5.68 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 5.68 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 5.41 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 5.41 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 5.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 5.15 USD
259 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
OR-PRE-433 | Módulo de automatización: programador de tiempo; 230VAC; IP20
Módulo de automatización: programador de tiempo; 230VAC; IP20
Denominación de fabricante: OR-PRE-433
El productor: ORNO
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 21.32 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 21.32 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 19.98 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 19.98 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 18.66 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 18.66 USD
57 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
88827155 | Módulo de automatización: relé de tiempo; 0,1s÷100h; SPDT; 24VDC
Módulo de automatización: relé de tiempo; 0,1s÷100h; SPDT; 24VDC
Denominación de fabricante: 88827155
El productor: CROUZET
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 99.75 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 99.75 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 78.38 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 78.38 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 74.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 74.00 USD
138 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
PCS-516UNI | Módulo de automatización: relé de tiempo; 0,1s÷24días; SPDT; 8A
Módulo de automatización: relé de tiempo; 0,1s÷24días; SPDT; 8A
Denominación de fabricante: PCS-516UNI
El productor: F&F
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 31.94 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 31.94 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 29.94 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 29.94 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 27.95 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 27.95 USD
46 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
OR-PRE-414 | Módulo de automatización: programador de tiempo; 230VAC; IP20
Módulo de automatización: programador de tiempo; 230VAC; IP20
Denominación de fabricante: OR-PRE-414
El productor: ORNO
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 14.62 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 14.62 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 13.70 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 13.70 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 12.79 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 12.79 USD
154 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
PCU-510DUO | Módulo de automatización: relé de tiempo; 0,1s÷24días; DPDT
Módulo de automatización: relé de tiempo; 0,1s÷24días; DPDT
Denominación de fabricante: PCU-510DUO
El productor: F&F
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 32.15 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 32.15 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 30.14 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 30.14 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 28.33 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 28.33 USD
46 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
LE4S | Módulo de automatización: relé de tiempo; Campo: 0,001s÷9999h
Módulo de automatización: relé de tiempo; Campo: 0,001s÷9999h
Denominación de fabricante: LE4S
El productor: AUTONICS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 61.90 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 61.90 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 53.05 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 53.05 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 47.16 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 47.16 USD
28 en stock en TME