Resistencias SMD

(40 364)

La resistencia es uno de los elementos pasivos más utilizados, sin la cual prácticamente ninguno de los circuitos electrónicos podría crearse. Actúa como elemento principal de, entre otros, filtros o divisores de tensión, ya que permite determinar las corrientes y la diferencia de potencial en determinadas secciones de la señal. También se le llama resistor y resistencia (resistencia eléctrica) se expresa en ohmios [Ω]. La limitación de la corriente que fluye a través del conductor provoca una pérdida de potencia y la energía se libera en forma de calor. Esta potencia es directamente proporcional a la diferencia de tensión en los extremos del conductor, así como a la corriente que circula por él, según la ley de Ohm.

En la mayoría de las aplicaciones de electrónica digital, es perfectamente razonable considerar solo los valores de resistencia de una resistencia determinada. En el caso de aplicaciones avanzadas, especialmente para valores muy altos de la frecuencia de oscilación de la corriente en el sistema, del orden de 1 GHz y más, también puede ser importante tener en cuenta los llamados parásitos internos. la inductancia y la capacitancia de este elemento, ya que pueden cambiar significativamente su carácter. Este es un tema relacionado con el circuito equivalente de una resistencia, que tiene en cuenta sus tres valores (resistencia eléctrica, capacitancia e inductancia). En la gran mayoría de las aplicaciones, sin embargo, solo su resistencia será importante, porque los otros dos parámetros suelen ser despreciables.

Resistencias– tipos de montaje

Las resistencias, como la mayoría de los demás componentes electrónicos, vienen en dos formas: montaje en orificio pasante THT y montaje en superficie SMD. Estos últimos son cada vez más populares, especialmente en los circuitos electrónicos modernos, porque sus tamaños son mucho más pequeños y, por lo tanto, la posibilidad de su disposición densa en PCB es mucho mayor. Las resistencias SMD, a diferencia de los destinados al montaje por orificio pasante, no están soldados al orificio estañado de la placa de circuito impreso. En su lugar, se sueldan a una almohadilla sin máscara de soldadura, es decir, un trozo de cobre expuesto en la superficie de la placa de circuito impreso. Esto permite un fácil diseño de tableros de doble cara con trazas y componentes electrónicos en sus superficies superior e inferior.

Marcado de resistencias SMD

Las marcas de resistencias SMD, a diferencia de las del montaje de orificio pasante, que generalmente están marcadas con 3 a 6 franjas de colores, tienen un código impreso, generalmente en forma de 3- o 4-dígitos. Aprender a leerlos sin materiales auxiliares adicionales no debería ser difícil, pero en Internet puede encontrar fácilmente calculadoras dedicadas, así como aplicaciones que convierten el código de las resistencias SMD en el valor numérico correspondiente de la resistencia de un componente determinado, lo que evita errores. y facilita el trabajo con estos pequeños elementos.

Resistencias SMD - tamaños

Las resistencias SMD son de tamaño relativamente pequeño, pero sus alojamientos están estandarizados y siguen una serie adecuada. Cabe señalar que se pueden marcar en el sistema métrico o en unidades imperiales. Por ejemplo, un tamaño de caja muy popular 0603 aparece en ambos, lo que puede ser confuso a veces. Sin embargo, la mayoría de las veces se utilizan marcas basadas en unidades imperiales. Los dos primeros dígitos corresponden a la longitud del elemento (por ejemplo, 0,06 pulgadas), mientras que los dos dígitos siguientes corresponden a su ancho (por ejemplo, 0,03 pulgadas). Los tamaños más populares son 0201, 0402, 0603, 0805, 1206 y 2512. Las resistencias también se pueden encontrar en carcasas cilíndricas, p.ej., minimelf 0204 o melf 0207. También se pueden encontrar resistencias SMD de potencia, en carcasas más grandes y menos estándar para resistencias, que pueden disiparse y emitir mucho más calor al medio ambiente.

¿Cómo elegir la resistencia SMD adecuada?

Resistencia

La elección de una resistencia adecuada debe depender principalmente de su parámetro principal, es decir, el valor de la resistencia eléctrica. Las resistencias se pueden conectar en serie o en paralelo para obtener el valor de resistencia que necesitamos en el diseño.

Potencia nominal

Otro parámetro a tener en cuenta es la potencia nominal. Como ya se ha comentado, depende en gran medida del tamaño de la carcasa, lo que permite que el calor emitido sobre la misma sea emitido al medio ambiente. Esta potencia, expresada en vatios [W], se puede calcular como el producto del valor promedio de la corriente que fluye a través de una resistencia dada y la diferencia de voltaje en sus extremos. Si se selecciona una resistencia con una potencia nominal demasiado baja para las condiciones que prevalecen en el sistema, indudablemente tarde o temprano se quemará y provocará una falla en el sistema electrónico. Los valores más populares de potencia nominal de las resistencias SMD son 0,1W, 0,125W, 0,25W, 0,5W y 1W, aunque también hay resistencias intermedias y de mayor/menor valor que las enumeradas. En el caso de circuitos de señal de baja potencia, este parámetro puede incluso ser insignificante. Entonces la miniaturización del producto final, y por tanto la selección de elementos pasivos en las viviendas más pequeñas posibles, puede ser de mayor importancia.

Tensión máxima de trabajo

También puede resultar muy importante la tensión máxima de funcionamiento, es decir, la tensión máxima que se puede aplicar en los extremos de una determinada resistencia, sin temor a su avería y daño permanente a la propia resistencia, así como a otros elementos que se encuentren en el sistema electrónico. Puede resultar especialmente peligroso en el caso de trabajos con corriente alterna de 230V AC, que se producen en tomas eléctricas domésticas.

El último de los parámetros más importantes que dan los fabricantes de resistencias eléctricas es la tolerancia de su fabricación, que determina la precisión con la que el valor nominal de la resistencia se corresponde con el real que se puede medir con un aparato de medición adecuado. Puede ser del 0,1 % al 10 %, siendo las resistencias más populares las que tienen una precisión del 1 % y el 5 %. Esta información puede ser de gran importancia en el caso de la construcción, por ejemplo, de divisores de resistencia, donde necesitamos obtener un valor de voltaje supuesto muy preciso en la salida, o en el caso de varios tipos de sistemas de medición.

Coeficiente de temperatura

En aplicaciones más avanzadas, el coeficiente de temperatura también puede ser un parámetro importante. Determina cómo cambia el valor de la resistencia eléctrica de un resistor dado en respuesta a un cambio en su temperatura. Esta fluctuación puede ser el resultado de que su potencia se libere en forma de calor, pero también dependerá indirectamente de la temperatura ambiente y del método de refrigeración del sistema en el que se encuentre. Este factor suele expresarse en unidades por millón (llamadas partes por millón) por grado Celsius [ppm/°C].

También vale la pena darse cuenta de que las resistencias SMD están construidas en varias tecnologías, por lo tanto, distinguimos tipos de resistencias como: alambre, metal glaze, power metal, thin film, carbono y el más popular de ellos, es decir, thick film.

Productos: 40 364

Almacén:

TME
Todo
Página 1
NEW
ARM03BTBM1002A | Resistor: thin film; 10kΩ; 0603; 167mW; ±0,1%; ARM-A; 10ppm/°C
Resistor: thin film; 10kΩ; 0603; 167mW; ±0,1%; ARM-A; 10ppm/°C
Denominación de fabricante: ARM03BTBM1002A
El productor: Viking
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.13 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.13 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.12 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1 000)
Cantidad mínima a pedir: 1 000.
Multiplicidad: 1 000.
NEW
AC1206FR-070RL | Resistor: thick film; 0Ω; SMD; 1206; 250mW; ±1%; 200V; -55÷155°C
Resistor: thick film; 0Ω; SMD; 1206; 250mW; ±1%; 200V; -55÷155°C
Denominación de fabricante: AC1206FR-070RL
El productor: YAGEO
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.02 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.02 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.01 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.01 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.01 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.01 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.00 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10000 und - 0.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10000 und - 0.00 USD
2930 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 10)
Cantidad mínima a pedir: 10.
Multiplicidad: 10.
NEW
CR0603FX1002ELF | Resistor: thick film; 10kΩ; SMD; 0603; 100mW; ±1%; 1,6x0,8x0,45mm
Resistor: thick film; 10kΩ; SMD; 0603; 100mW; ±1%; 1,6x0,8x0,45mm
Denominación de fabricante: CR0603FX1002ELF
El productor: BOURNS
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.00 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10000 und - 0.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10000 und - 0.00 USD
Precio neto para cantidades a partir de 15000 und - 0.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 15000 und - 0.00 USD
15000 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 5 000)
Cantidad mínima a pedir: 5 000.
Multiplicidad: 5 000.
NEW
ARM02BTCY1002A | Resistor: thin film; 10kΩ; 0402; 62,5mW; ±0,1%; ARM-A; 25ppm/°C
Resistor: thin film; 10kΩ; 0402; 62,5mW; ±0,1%; ARM-A; 25ppm/°C
Denominación de fabricante: ARM02BTCY1002A
El productor: Viking
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.02 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.02 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1 000)
Cantidad mínima a pedir: 1 000.
Multiplicidad: 1 000.
NEW
CRCW0603470RFKEA | Resistor: thick film; 470Ω; SMD; 0603; 0,125W; ±1%; -55÷155°C
Resistor: thick film; 470Ω; SMD; 0603; 0,125W; ±1%; -55÷155°C
Denominación de fabricante: CRCW0603470RFKEA
El productor: VISHAY
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.00 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10000 und - 0.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10000 und - 0.00 USD
Precio neto para cantidades a partir de 15000 und - 0.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 15000 und - 0.00 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25000 und - 0.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25000 und - 0.00 USD
Precio neto para cantidades a partir de 35000 und - 0.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 35000 und - 0.00 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50000 und - 0.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50000 und - 0.00 USD
10000 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 5 000)
Cantidad mínima a pedir: 5 000.
Multiplicidad: 5 000.
NEW
AR05BTB0150 | Resistor: thin film; 15Ω; de precisión; SMD; 0805; ±0,1%; 100V
Resistor: thin film; 15Ω; de precisión; SMD; 0805; ±0,1%; 100V
Denominación de fabricante: AR05BTB0150
El productor: Viking
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10000 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10000 und - 0.06 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 5 000)
Cantidad mínima a pedir: 5 000.
Multiplicidad: 5 000.
NEW
AR05BTB1802 | Resistor: thin film; 18kΩ; de precisión; SMD; 0805; ±0,1%; 100V
Resistor: thin film; 18kΩ; de precisión; SMD; 0805; ±0,1%; 100V
Denominación de fabricante: AR05BTB1802
El productor: Viking
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10000 und - 0.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10000 und - 0.06 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 5 000)
Cantidad mínima a pedir: 5 000.
Multiplicidad: 5 000.
NEW
CRT02F7E4704 | Resistor: thick film; 4,7MΩ; 0402; 62,5mW; ±1%; CRT; -55÷155°C
Resistor: thick film; 4,7MΩ; 0402; 62,5mW; ±1%; CRT; -55÷155°C
Denominación de fabricante: CRT02F7E4704
El productor: Viking
Precio neto para cantidades a partir de 240000 und - 0.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 240000 und - 0.00 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 240 000)
Cantidad mínima a pedir: 240 000.
Multiplicidad: 240 000.
NEW
CRT05J7E1001 | Resistor: thick film; 1kΩ; 0805; 125mW; ±5%; CRT; -55÷155°C
Resistor: thick film; 1kΩ; 0805; 125mW; ±5%; CRT; -55÷155°C
Denominación de fabricante: CRT05J7E1001
El productor: Viking
Precio neto para cantidades a partir de 90000 und - 0.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 90000 und - 0.00 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 90 000)
Cantidad mínima a pedir: 90 000.
Multiplicidad: 90 000.
NEW
CRT06F7F7R50 | Resistor: thick film; 7,5Ω; 1206; 250mW; ±1%; CRT; -55÷155°C; 2A
Resistor: thick film; 7,5Ω; 1206; 250mW; ±1%; CRT; -55÷155°C; 2A
Denominación de fabricante: CRT06F7F7R50
El productor: Viking
Precio neto para cantidades a partir de 30000 und - 0.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 30000 und - 0.00 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 30 000)
Cantidad mínima a pedir: 30 000.
Multiplicidad: 30 000.
NEW
CRT01F7F7502 | Resistor: thick film; 75kΩ; 0201; 50mW; ±1%; CRT; -55÷125°C; 500mA
Resistor: thick film; 75kΩ; 0201; 50mW; ±1%; CRT; -55÷125°C; 500mA
Denominación de fabricante: CRT01F7F7502
El productor: Viking
Precio neto para cantidades a partir de 195000 und - 0.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 195000 und - 0.00 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 195 000)
Cantidad mínima a pedir: 195 000.
Multiplicidad: 195 000.
NEW
CRT02F7E3923 | Resistor: thick film; 392kΩ; 0402; 62,5mW; ±1%; CRT; -55÷155°C; 1A
Resistor: thick film; 392kΩ; 0402; 62,5mW; ±1%; CRT; -55÷155°C; 1A
Denominación de fabricante: CRT02F7E3923
El productor: Viking
Precio neto para cantidades a partir de 240000 und - 0.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 240000 und - 0.00 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 240 000)
Cantidad mínima a pedir: 240 000.
Multiplicidad: 240 000.
NEW
CRT06F7E7500 | Resistor: thick film; 750Ω; 1206; 250mW; ±1%; CRT; -55÷155°C; 2A
Resistor: thick film; 750Ω; 1206; 250mW; ±1%; CRT; -55÷155°C; 2A
Denominación de fabricante: CRT06F7E7500
El productor: Viking
Precio neto para cantidades a partir de 45000 und - 0.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 45000 und - 0.00 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 45 000)
Cantidad mínima a pedir: 45 000.
Multiplicidad: 45 000.
NEW
ERA3AED123V | Resistor: thin film; 12kΩ; SMD; 0603; 100mW; ±0,5%; ERA3AED
Resistor: thin film; 12kΩ; SMD; 0603; 100mW; ±0,5%; ERA3AED
Denominación de fabricante: ERA3AED123V
El productor: PANASONIC
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25000 und - 0.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25000 und - 0.04 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 5 000)
Cantidad mínima a pedir: 5 000.
Multiplicidad: 5 000.
NEW
ERA3VPB3301V | Resistor: thin film; 3,3kΩ; SMD; 0603; 125mW; ±0,1%; ERA3VPB
Resistor: thin film; 3,3kΩ; SMD; 0603; 125mW; ±0,1%; ERA3VPB
Denominación de fabricante: ERA3VPB3301V
El productor: PANASONIC
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.20 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.20 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 5 000)
Cantidad mínima a pedir: 5 000.
Multiplicidad: 5 000.
NEW
ERJ1GNF3243C | Resistor: thick film; 324kΩ; SMD; 0201; 50mW; ±1%; ERJ1GNF
Resistor: thick film; 324kΩ; SMD; 0201; 50mW; ±1%; ERJ1GNF
Denominación de fabricante: ERJ1GNF3243C
El productor: PANASONIC
Precio neto para cantidades a partir de 30000 und - 0.01 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 30000 und - 0.01 USD
Precio neto para cantidades a partir de 60000 und - 0.01 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 60000 und - 0.01 USD
Precio neto para cantidades a partir de 120000 und - 0.01 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 120000 und - 0.01 USD
Precio neto para cantidades a partir de 150000 und - 0.01 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 150000 und - 0.01 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 30 000)
Cantidad mínima a pedir: 30 000.
Multiplicidad: 30 000.
NEW
ARM06ATBV4701A | Resistor: thin film; 4,7kΩ; 1206; 250mW; ±0,05%; ARM-A; 10ppm/°C
Resistor: thin film; 4,7kΩ; 1206; 250mW; ±0,05%; ARM-A; 10ppm/°C
Denominación de fabricante: ARM06ATBV4701A
El productor: Viking
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.28 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.28 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.24 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.24 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1 000)
Cantidad mínima a pedir: 1 000.
Multiplicidad: 1 000.
NEW
CRT01F7F7323 | Resistor: thick film; 732kΩ; 0201; 50mW; ±1%; CRT; -55÷125°C; 500mA
Resistor: thick film; 732kΩ; 0201; 50mW; ±1%; CRT; -55÷125°C; 500mA
Denominación de fabricante: CRT01F7F7323
El productor: Viking
Precio neto para cantidades a partir de 180000 und - 0.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 180000 und - 0.00 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 180 000)
Cantidad mínima a pedir: 180 000.
Multiplicidad: 180 000.
NEW
CRT03F7E1153 | Resistor: thick film; 115kΩ; 0603; 100mW; ±1%; CRT; -55÷155°C; 1A
Resistor: thick film; 115kΩ; 0603; 100mW; ±1%; CRT; -55÷155°C; 1A
Denominación de fabricante: CRT03F7E1153
El productor: Viking
Precio neto para cantidades a partir de 135000 und - 0.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 135000 und - 0.00 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 135 000)
Cantidad mínima a pedir: 135 000.
Multiplicidad: 135 000.
NEW
ERA8ARW472V | Resistor: thin film; 4,7kΩ; SMD; 1206; 250mW; ±0,05%; ERA8ARW
Resistor: thin film; 4,7kΩ; SMD; 1206; 250mW; ±0,05%; ERA8ARW
Denominación de fabricante: ERA8ARW472V
El productor: PANASONIC
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.72 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.72 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 5 000)
Cantidad mínima a pedir: 5 000.
Multiplicidad: 5 000.