Voltímetros

(1)

El voltímetro de DC y AC mide el voltaje o la caída de voltaje en un circuito. En ambos casos, el resultado se presenta usando una aguja, no una pantalla digital. Los voltímetros pueden ser dispositivos independientes o parte de un multímetro.

Cómo funciona el medidor - voltímetro analógico

El voltímetro analógico para la medición suele utilizar galvanómetros d'Arsonval con una bobina móvil, hecha de un alambre delgado y suspendida en un campo magnético. La bobina gira y mueve el puntero en proporción al nivel de corriente aplicado.

Los galvanómetros de bobina móvil son valorados por su alta sensibilidad, pero no son adecuados para la medición de AC ya que solo responden al flujo de corriente promedio, aunque este problema se resuelve con el uso de un rectificador y un transformador.

Comparación de voltímetros analógicos y digitales.

La medición de voltaje moderna se realiza con mayor frecuencia utilizando voltímetros digitales debido a su exactitud y precisión superiores a la media. Los medidores analógicos tienen varias ventajas sobre los tipos digitales.

Ventajas de los voltímetros analógicos

  1. El movimiento de la aguja muestra las tendencias en los cambios de voltaje mejor que una lectura digital.
  2. La medición es continua, lo que permite observar incluso saltos momentáneos.
  3. La mayoría de los voltímetros analógicos no requieren energía distinta a la fuente de corriente de prueba.
  4. Los voltímetros analógicos también son más duraderos mecánicamente y menos susceptibles a daños.

Los voltímetros analógicos también tienen una serie de desventajas.

Los medidores analógicos carecen de tecnología de autopolarización. Los cables de prueba mal conectados pueden doblar la aguja y dañar el dispositivo.

También es posible error de paralaje: cuando la escala se ve desde el ángulo incorrecto, la lectura puede distorsionarse hasta varios grados. Algunos medidores tienen un espejo en la pantalla para que el usuario pueda determinar fácilmente el ángulo de visión correcto comprobando el reflejo de la aguja.

La lectura de un voltímetro analógico también puede ser errónea si se coloca cerca de un campo magnético. El medidor también debe colocarse en la posición correcta.

¿Dónde usamos voltímetros analógicos?

Los voltímetros digitales han suplantado a los modelos analógicos en la mayoría de las aplicaciones, pero todavía hay aplicaciones en las que funcionan mejor. Cabe mencionar, por ejemplo, la medición de pulsos u oscilaciones, en las que el movimiento de la aguja es más importante que el valor exacto del voltaje, o la medición del consumo de batería.

Escala y rango de medida en voltímetros analógicos

Un voltímetro diseñado para medir solo un rango de voltaje es simple y de lectura directa, pero muchos medidores pueden configurarse para medir múltiples rangos, por lo que las escalas utilizadas son más complicadas. Muchos multímetros analógicos que tienen una función de voltímetro pueden medir voltaje de AC y DC y tienen docenas de rangos. Por lo tanto, es esencial saber cómo usar la escala de visualización correcta para el rango seleccionado y determinar el porcentaje de escala completa de la lectura para encontrar el valor medido. Por ejemplo, una lectura de la aguja 2 en la escala de 0-10 V se interpreta como 200 V si el medidor está configurado para medir 0-1000 V.

Al medir un voltaje desconocido, calibrar el medidor al rango más alto evita daños al medidor. Al medir un voltaje conocido, configuramos el medidor en el rango más pequeño que el voltaje puede contener. Por ejemplo, una batería de 9V debe probarse a 0-10V, mientras que un enchufe de 120V debe medirse a 0-250V.

Productos: 1

Almacén:

TME
Todo
Página 1
NEW
EA17I E61500000000 | Voltímetro; para panel; 0÷500V; True RMS; 40÷72Hz; Longitud: 63mm
Voltímetro; para panel; 0÷500V; True RMS; 40÷72Hz; Longitud: 63mm
Denominación de fabricante: EA17I E61500000000
El productor: LUMEL
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 41.74 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 41.74 USD
Precio neto para cantidades a partir de 3 und - 39.58 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 3 und - 39.58 USD