+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Decibelio (dB) es una unidad logarítmica utilizada para expresar la relación entre dos valores de una misma magnitud física, generalmente potencia, tensión, intensidad de sonido o nivel de señal. Es una escala relativa, lo que significa que no se refiere a valores absolutos, sino a la proporción entre dos cantidades. El valor en decibelios se calcula a partir del logaritmo decimal, lo que permite representar de forma compacta y comprensible variaciones de gran magnitud.
En ingeniería eléctrica y acústica, el decibelio permite analizar fenómenos en los que los cambios de valor son no lineales o difíciles de expresar en unidades lineales. Facilita la comparación de niveles de señal en circuitos electrónicos, la calidad de la transmisión de datos, la atenuación en trayectos de señal o la eficiencia de los amplificadores. En magnitudes relacionadas con la energía, como la potencia, una variación de 3 dB representa aproximadamente el doble o la mitad del valor; para tensión o corriente, una variación de 6 dB implica esa misma proporción.
En el ámbito de la acústica , el decibelio se utiliza para describir la intensidad del sonido percibido por el ser humano, tomando como referencia un nivel estandarizado, lo que permite determinar con precisión el nivel de ruido, las señales de audio o la calidad acústica de los espacios. Aunque el decibelio no pertenece al sistema de unidades SI, es ampliamente aceptado y empleado en la práctica técnica, tanto en mediciones de laboratorio como en la documentación de dispositivos electrónicos y sistemas de comunicación.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.