+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Sistema Internacional de Unidades (SI) es un sistema normalizado y universalmente adoptado de unidades de medida, creado para garantizar la coherencia de las mediciones científicas, técnicas y comerciales en todo el mundo. Establecido en 1960 por la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM), representa una versión moderna del sistema métrico, basado en siete unidades fundamentales de las que se derivan todas las demás unidades. El SI es administrado por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), responsable de su desarrollo, estandarización e implementación.
Las unidades fundamentales del SI son: metro (longitud), kilogramo (masa), segundo (tiempo), amperio (intensidad de corriente eléctrica), kelvin (temperatura termodinámica), mol (cantidad de sustancia) y candela . Cada una de estas unidades se define a partir de constantes físicas invariables, como la velocidad de la luz en el vacío, la constante de Planck o el número de Avogadro, lo que garantiza precisión y repetibilidad independientemente del lugar y momento de la medición.
El SI constituye la base de la metrología, la ciencia de las mediciones, y se aplica oficialmente en la mayoría de los países como sistema de unidades. Su propósito es eliminar ambigüedades, simplificar cálculos y permitir el intercambio sin obstáculos de información y datos de medición entre distintas disciplinas científicas, sectores industriales y organismos administrativos. Dentro del SI se permite el uso de prefijos decimales como kilo-, mega-, mili-, micro-, lo que facilita trabajar con magnitudes muy grandes o muy pequeñas.
El enfoque moderno del SI se basa en la coherencia con la física fundamental y en definiciones sustentadas en constantes naturales, lo que lo convierte en una herramienta de medición universal tanto para condiciones de laboratorio como para aplicaciones cotidianas en ingeniería e industria. La estandarización del sistema de unidades favorece el avance tecnológico, la cooperación científica internacional y el desarrollo de una economía basada en el conocimiento.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.