+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Corriente alterna (AC, alternating current) es una forma de flujo de carga eléctrica en la que la dirección y el valor de la intensidad cambian cíclicamente con el tiempo, generalmente de manera sinusoidal. A diferencia de la corriente continua, en la que la carga fluye constantemente en una sola dirección, la corriente alterna invierte periódicamente su sentido, lo que permite una transmisión de energía eléctrica más eficiente a largas distancias y una mayor versatilidad en su uso en sistemas de alimentación.
El parámetro fundamental que describe la corriente alterna es su frecuencia, que indica el número de ciclos completos de inversión de dirección por unidad de tiempo. En la mayoría de los países, la frecuencia de la red eléctrica es de 50 Hz o 60 Hz, lo que significa respectivamente 50 o 60 cambios completos por segundo. Otras magnitudes importantes son el valor eficaz, el valor máximo (pico) y el valor instantáneo de la intensidad y el voltaje, que determinan las propiedades energéticas y dinámicas de la señal.
La generación de corriente alterna se realiza normalmente mediante generadores síncronos en centrales eléctricas, donde la energía mecánica se convierte en energía eléctrica mediante el fenómeno de inducción electromagnética. Gracias a la posibilidad de utilizar transformadores, la corriente alterna puede convertirse fácilmente a tensiones más altas o más bajas, lo que reduce significativamente las pérdidas de energía durante la transmisión y distribución. Esta característica fue decisiva para la adopción global del sistema de alimentación basado en corriente alterna.
Las aplicaciones de la corriente alterna abarcan prácticamente todos los ámbitos de la electroenergía, la electrónica y la automatización, desde la alimentación de dispositivos domésticos e industriales, pasando por los accionamientos eléctricos, hasta los sistemas de conversión de energía. En los sistemas electrónicos y digitales suele ser necesario rectificarla o regularla, lo cual se realiza mediante rectificadores, inversores y convertidores. El análisis de señales alternas requiere considerar sus propiedades armónicas, desplazamientos de fase e impedancia, lo que convierte a la teoría de la corriente alterna en un pilar fundamental de la electrotecnia y la electrónica de potencia.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.