+1 500 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
ROM (Read-Only Memory) es un tipo de memoria semiconductora no volátil diseñada para almacenar datos que no cambian durante el funcionamiento normal de un dispositivo. A diferencia de la memoria RAM, ROM conserva la información grabada incluso cuando se interrumpe la alimentación eléctrica, lo que la hace especialmente útil para almacenar de forma permanente el código de arranque (firmware), tablas de configuración o rutinas básicas del sistema.
Una característica fundamental de la ROM es que permite únicamente la lectura de los datos durante el uso regular del sistema. La grabación de información, si es posible, se realiza únicamente durante el proceso de fabricación o mediante procedimientos y equipos específicos. Existen variantes de la ROM que permiten una programación limitada: PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable Programmable ROM) y EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM). Estas versiones permiten modificar su contenido bajo condiciones controladas, manteniendo al mismo tiempo la persistencia de los datos.
La ROM desempeña un papel esencial en la arquitectura de ordenadores y dispositivos digitales, siendo la base operativa de sistemas embebidos, controladores, BIOS, y muchos otros componentes críticos. Gracias a su fiabilidad y resistencia a modificaciones accidentales, garantiza la estabilidad del funcionamiento del sistema y la seguridad del software fundamental. Su estructura puede basarse en mask ROM, programadas de fábrica, o en soluciones más flexibles que permiten actualizaciones posteriores por parte del usuario.
Desde el punto de vista técnico, la ROM se compone de una matriz de celdas de memoria donde la presencia o ausencia de una conexión conductora representa un uno o un cero lógico. Las soluciones modernas permiten integrar la ROM directamente en los circuitos integrados, lo que mejora la eficiencia energética y reduce el tamaño físico de los dispositivos. La ROM es un componente clave en los sistemas que requieren funcionamiento estable e inalterabilidad de datos, independientemente del estado de alimentación.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.