+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+320 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Acelerador de partículas - definición

Acelerador de partículas es un dispositivo que se utiliza para otorgar altas energías cinéticas a partículas elementales cargadas, como electrones, protones o iones, acelerándolas mediante campos eléctricos y guiando su movimiento con campos magnéticos. Estas máquinas se emplean en investigaciones fundamentales en el ámbito de la física de partículas, la física nuclear, la ingeniería de materiales, la medicina y la tecnología industrial.

El principio de operación del acelerador se basa en acelerar las partículas a velocidades cercanas a la de la luz en una pista especialmente diseñada. Dependiendo del diseño, la aceleración puede ocurrir en línea recta (aceleradores lineales) o en un anillo cerrado (aceleradores cíclicos, como ciclotrones y sincrotrones). Los impulsos de aceleración individuales están sincronizados con el movimiento de las partículas para incrementar gradualmente su energía mientras se controla la trayectoria.

Los aceleradores permiten estudiar la estructura de la materia en el nivel más profundo, facilitando colisiones entre partículas a altas energías, lo que resulta en la creación de nuevas partículas elementales, detectadas por medio de detectores precisos. El análisis de estos procesos ofrece información sobre las interacciones físicas fundamentales y las propiedades de la materia bajo condiciones extremas.

Además de en la física de alta energía, los aceleradores también se utilizan en terapias contra el cáncer (como la radioterapia de protones), la producción de radioisótopos, la esterilización médica, así como en la tecnología de semiconductores y estudios no destructivos de materiales. En medicina e industria se emplean frecuentemente aceleradores más pequeños, con potencia y tamaño limitados, diseñados para tareas específicas.

El desarrollo de aceleradores es uno de los pilares de la física experimental moderna y su funcionamiento requiere un control estricto de los parámetros del haz, alto vacío, electrónica avanzada y sistemas complejos de supervisión. En las instalaciones más grandes de este tipo, como el Gran Colisionador de Hadrones (LHC), se alcanzan energías que permiten explorar fenómenos que tuvieron lugar justo después del Big Bang.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN