+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+320 000 clientes de 150 países
El tiempo de respuesta es una magnitud que describe el retardo entre el momento en que se produce un estímulo (entrada, señal, cambio en las condiciones) y la respuesta de un sistema o dispositivo técnico. El concepto tiene aplicaciones en diversos campos, desde la automatización y la electrónica hasta la informática, la óptica y la ergonomía. Desde un punto de vista técnico, el tiempo de respuesta informa sobre la eficacia del sistema, su capacidad para seguir los cambios y la velocidad de la respuesta en relación con la señal de control deseada.
En los sistemas de control y regulación, el tiempo de respuesta determina la velocidad a la que el sistema alcanza un estado de equilibrio tras una perturbación o cambio en el valor de consigna. Cuanto más corto sea este tiempo, más rápido ajustará el sistema su rendimiento, lo cual es importante para procesos dinámicos y precisos. En electrónica, por ejemplo en sensores o componentes optoelectrónicos, el tiempo de respuesta se refiere al tiempo que se tarda en registrar una señal y transmitirla para su posterior procesamiento.
En las pantallas de cristal líquido (LCD) o los diodos emisores de luz (OLED), el tiempo de respuesta determina la rapidez con la que un píxel puede cambiar de estado entre distintos niveles de brillo. Este parámetro afecta a la nitidez de la imagen cuando se muestran contenidos dinámicos, minimizando el efecto fantasma. En el contexto de los sistemas informáticos, el tiempo de respuesta también puede referirse al tiempo de respuesta de un sistema operativo o una aplicación a una petición del usuario.
En los sistemas de seguridad y automatización industrial, es importante que el tiempo de respuesta esté dentro de los límites fijados por las normas, ya que sobrepasarlo puede provocar acciones erróneas o situaciones peligrosas. En aplicaciones de alta precisión y fiabilidad, el tiempo de respuesta es uno de los parámetros básicos para evaluar la calidad del sistema.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.