+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Un Diodo PIN es un tipo de diodo semiconductor en el que una zona adicional, casi sin dopar, de semiconductor de tipo i (intrínseco) está situada entre las capas clásicas de tipo p y n. Esta estructura característica: p-i-n, afecta significativamente a las propiedades eléctricas del componente, especialmente en términos de comportamiento a altas frecuencias y en condiciones de alta irradiación. Esta estructura característica: p-i-n, afecta significativamente a las propiedades eléctricas del componente, especialmente en términos de comportamiento a altas frecuencias y en condiciones de alta irradiancia.
La presencia de la capa i aumenta la anchura de la región agotada, lo que se traduce en una mayor tensión de ruptura y mejores propiedades de rectificación. En el estado de conducción, la capa i se inunda de portadores de carga, lo que da lugar a una resistencia dinámica relativamente constante y a un aumento lineal de la corriente en función de la tensión. En el estado de avance, la gran área agotada permite una separación eficiente de la carga y tiempos de conmutación más cortos, lo que es importante en aplicaciones pulsadas y de alta frecuencia.
Gracias a estas características, los diodos PIN se utilizan ampliamente en la tecnología de microondas como conmutadores, moduladores y limitadores de potencia. En optoelectrónica, actúan como fotodiodos rápidos, capaces de detectar pulsos de luz con alta precisión temporal. Su estructura también favorece las aplicaciones en la detección de radiaciones ionizantes, donde se requiere un gran volumen de detector activo.
El rendimiento de un diodo PIN depende del grosor y la pureza de la capa i, así como de la tecnología de fabricación de los contactos y del tipo de material semiconductor utilizado. Los materiales típicos son el silicio y el arseniuro de galio , que permiten adaptar el ancho de banda óptico y las características eléctricas a aplicaciones específicas.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.