+1 500 000 productos en oferta

6000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Fotónica - definición

La fotónica es un campo interdisciplinario de la ciencia y la tecnología que se ocupa de la generación, el control, la transmisión y la detección de la luz, en particular la radiación electromagnética en la gama que va de infrarrojos a ultravioleta, pasando por la luz visible. Un aspecto clave de la fotónica es el uso de fotones - cuantos de luz - como portadores de información, energía o señales de medida, lo que la distingue de la electrónica, donde esta función la desempeñan los electrones.

La fotónica combina conocimientos de óptica clásica, física cuántica, electrónica, ingeniería de materiales e informática. Sus fundamentos son fenómenos como la refracción, la reflexión, la difracción, la interferencia, la polarización y el efecto fotoeléctrico, pero también los procesos no lineales y las interacciones cuánticas de la luz con la materia. Las estructuras y dispositivos capaces de controlar la luz con gran precisión -como los láseres , las fibras ópticas , los fotodetectores , los moduladores ópticos, las rejillas de difracción o los cristales no lineales- desempeñan aquí un papel especial.

Las aplicaciones de la fotónica abarcan una gama muy amplia de tecnologías. En las telecomunicaciones por fibra óptica, constituye la base de la infraestructura para la transmisión rápida y fiable de datos a larga distancia. En medicina, permite el diagnóstico por imagen (tomografía óptica, espectroscopia, etc.), en la industria, el corte de precisión y el tratamiento de materiales, y en las ciencias de la vida, el análisis molecular y los estudios estructurales. En informática, la fotónica se está desarrollando en el contexto de la informática óptica y la tecnología de transmisión de datos con un ancho de banda muy elevado .

En tecnologías modernas como los sensores ópticos, lidar, la comunicación cuántica o la fotovoltaica, la fotónica desempeña un papel clave en el desarrollo de soluciones eficaces, eficientes energéticamente y escalables. El desarrollo de la fotónica también se apoya en materiales avanzados como semiconductores del grupo III-V semiconductores del grupo III-V, materiales fotónicos integrados y nanoestructuras que permiten manipular la luz a nivel submicrónico.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN