+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Definición de heterocigosidad

Una Heterounión es la interfaz entre dos materiales semiconductores diferentes con propiedades físicas distintas, como la anchura del hueco energético, la afinidad electrónica o la constante de red cristalina. A diferencia de una unión p-n clásica, que se forma dentro de un único material, una heterounión se forma conectando dos semiconductores diferentes, lo que da lugar a fenómenos de electrones únicos en la interfaz .

Un efecto clave de la heterounión es la formación de una barrera de energía resultante de las diferencias en los niveles de banda de energía de los dos materiales. Este fenómeno se utiliza para la formación controlada de potenciales internos, lo que permite un control preciso del flujo de carga en dispositivos electrónicos y optoelectrónicos. Esto permite conseguir estructuras con una eficacia, velocidad o sensibilidad excepcionales que no son posibles con uniones homogéneas.

Las heterouniones se utilizan ampliamente en componentes semiconductores modernos como los transistores HEMT (transistor de alta movilidad de electrones), los láseres semiconductores, los diodos emisores de luz (LED), las células solares y los detectores de radiación. El control preciso de los parámetros de la heterounión es posible gracias a las avanzadas tecnologías de epitaxia, que permiten el crecimiento de capas cristalinas finas manteniendo la continuidad de la red entre los distintos materiales.

Las diferencias en las propiedades de los materiales de la heterounión permiten la formación de zonas de muy alta movilidad de electrones o huecos, lo que se traduce en una mayor eficiencia del transporte de carga y menores pérdidas de energía. Los fenómenos que se producen en la interfaz de heterounión son fundamentales para el diseño de sistemas microelectrónicos y optoelectrónicos de alto rendimiento, así como para la investigación de nuevos materiales semiconductores.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN