+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
La histéresis es un fenómeno físico en el que el estado de un sistema depende no sólo del valor actual del estímulo que actúa sobre él, sino también de su historia. En otras palabras, la respuesta del sistema no está determinada únicamente por las condiciones actuales, sino que tiene en cuenta los cambios pasados, lo que provoca retrasos o diferencias en la respuesta cuando se modifica la dirección del estímulo. Un rasgo característico de la histéresis es la aparición de un bucle de histéresis, visible en un gráfico de la relación entre la magnitud de control y la respuesta del sistema.
Este fenómeno se produce en muchos campos de la tecnología y la ciencia, como el magnetismo , la mecánica, la electrónica, la acústica y la automatización. En los materiales ferromagnéticos, la histéresis se manifiesta en la dependencia de la magnetización de la intensidad del campo magnético - cuando se retira el campo, el material conserva parte de su magnetización, lo que constituye la base del funcionamiento de núcleos de transformadores, bobinas o memorias magnéticas. En el contexto de la mecánica, se refiere, entre otras cosas, a la deformación elástico-plástica, en la que la deformación de un cuerpo depende de las tensiones previas.
En los sistemas de control, la histéresis se introduce a veces deliberadamente como mecanismo estabilizador para evitar que la salida conmute con demasiada frecuencia a valores próximos a un umbral. Un ejemplo es un termostato que enciende y apaga la calefacción a lo largo de una gama de temperaturas en lugar de a un único valor umbral. Este procedimiento aumenta la resistencia del sistema a las perturbaciones y mejora su rendimiento en condiciones dinámicas.
Desde un punto de vista matemático, la histéresis describe sistemas no lineales con memoria, en los que la respuesta es función no sólo de la entrada actual, sino también del camino que esa entrada ha seguido a lo largo del tiempo. La modelización de este tipo de comportamiento requiere ecuaciones diferenciales especiales o modelos no lineales que tengan en cuenta los efectos acumulativos y retardados. En aplicaciones de ingeniería, la correcta consideración de la histéresis permite predecir mejor el comportamiento del sistema y diseñar soluciones más fiables.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.