+1 500 000 productos en oferta

6000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Lenguaje de programación - definición

Un Lenguaje De Programación es un sistema formal de escritura de instrucciones mediante el cual un programador define algoritmos, operaciones y estructuras de datos para crear programas informáticos. El lenguaje tiende un puente entre la lógica de una máquina y la forma de pensar de un ser humano, permitiendo la formulación precisa de órdenes que puedan ser interpretadas o compiladas por un ordenador. Los lenguajes de programación tienen una sintaxis (reglas de notación) y una semántica (significado de las instrucciones) definidas que permiten crear sistemas digitales complejos, aplicaciones de utilidad y soluciones informáticas.

Según el nivel de abstracción, los lenguajes de programación se dividen en lenguajes de bajo nivel, próximos a la estructura del hardware, y lenguajes de alto nivel, orientados a la lógica operativa y la legibilidad del código. Los lenguajes de alto nivel, como Python, Java, C++ o Rust, ofrecen mecanismos de abstracción de datos, control de flujo, modularidad y tratamiento de errores, que facilitan enormemente el diseño y mantenimiento de grandes proyectos de programación. También existen lenguajes especializados dirigidos a ámbitos específicos, como MATLAB en análisis numérico o VHDL en diseño de circuitos digitales.

El lenguaje de programación también determina el paradigma en el que se desarrolla el código: puede ser imperativo, orientado a objetos, funcional, declarativo o una combinación de estos enfoques. La elección del lenguaje depende de la naturaleza del problema, las herramientas disponibles y el entorno de ejecución. Cada lenguaje tiene su propio compilador o intérprete que convierte el código fuente en una forma ejecutable por el procesador o la máquina virtual.

La importancia de los lenguajes de programación es fundamental en todo el proceso de ingeniería de software, desde el análisis de requisitos, la implementación y las pruebas hasta la optimización y el mantenimiento. El lenguaje define la capacidad de expresar algoritmos, cómo se gestiona la memoria, cómo se maneja la concurrencia y la disponibilidad de bibliotecas y herramientas de apoyo al desarrollo de aplicaciones. Los lenguajes modernos evolucionan hacia una mayor seguridad tipográfica, legibilidad del código, portabilidad y eficiencia de ejecución.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN