+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Kompandor - definición

Un Compresor es un dispositivo o circuito electrónico utilizado en sistemas de transmisión y procesamiento de señales , cuya finalidad es mejorar la relación señal/ruido (SNR) aplicando una técnica de compresión y expansión de la dinámica de la señal - la llamada compansión (companding, de compressing y expanding).](/ar/es/news/library-articles/page/69124/) Este proceso se basa en la modificación no lineal de la amplitud de la señal: en el trayecto de transmisión la señal se somete a [compresión dinámica (reducción del rango de cambios de amplitud), mientras que en el trayecto de recepción se expande al rango original.

El objetivo de la compresión es reducir la influencia del ruido añadido durante la transmisión o grabación de la señal. La compresión previa a la distorsión permite "amplificar" las partes débiles de la señal que quedarían ahogadas por el ruido, mientras que la expansión en el lado de recepción restaura el rango dinámico natural al tiempo que reduce la proporción de ruido en la señal final. El efecto neto es una mejora de la calidad de la señal recibida, especialmente cuando el nivel de ruido del propio sistema es bajo o cuando se transmite en condiciones de ancho de banda y dinámica limitados.

Los compandores se utilizan en sistemas analógicos y digitales como la telefonía conmutada (sistemas μ-law y A-law), megafonía profesional, sistemas inalámbricos, grabadoras de sonido y equipos de transmisión de audio. En aplicaciones musicales, pueden actuar como circuitos dinámicos que modelan el timbre del sonido o como elementos de la ruta de señal que reducen el ruido. En los sistemas digitales, la compansión a veces se implementa de forma programática como parte de la codificación de señales con un gran rango dinámico con un número limitado de bits.

](/ar/es/news/library-articles/page/69448/)En términos de diseño, el compander puede realizarse como un circuito analógico utilizando amplificadores operacionales, diodos, transistores o circuitos integrados especializados, o como un bloque funcional en procesadores de señal DSP [. Es crucial mantener unas características inversas adecuadas entre las funciones de compresión y expansión para garantizar que se minimiza la distorsión y que se reproduce fielmente la señal original.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN