+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+320 000 clientes de 150 países
La lógica difusa (fuzzy logic) es una generalización de la lógica bivariante clásica, en la que los valores lógicos no se restringen al estado de verdad (1) o falsedad (0), sino que pueden tomar cualquier valor intermedio del intervalo [0, 1]. Este concepto permite modelizar matemáticamente la información imprecisa, ambigua o parcialmente verdadera, lo que encuentra aplicación en la descripción de fenómenos difíciles de clasificar sin ambigüedades.
La base de la lógica difusa son los conjuntos difusos, cuya pertenencia no se describe mediante un criterio unívoco, sino mediante una función de pertenencia que determina el grado en que un elemento dado pertenece a un conjunto dado. Esto permite representar formalmente conceptos del lenguaje natural como "caliente", "rápido" o "grande", que no tienen límites definidos.
Los sistemas que utilizan la lógica difusa funcionan con reglas si-entonces, en las que las premisas y las conclusiones pueden ser imprecisas. El proceso de inferencia basado en reglas difusas permite tomar decisiones a partir de datos incompletos o inciertos, con continuidad y estabilidad de funcionamiento. El resultado final, representado como un valor difuso, puede ser defuzzificado para producir un valor de control específico.
La lógica difusa se ha generalizado en la ingeniería de control, la automatización, la robótica y los sistemas expertos, sobre todo cuando los modelos matemáticos tradicionales resultan demasiado complejos o inadecuados. Permite diseñar algoritmos adaptables y flexibles que representan mejor el comportamiento humano y las características de los sistemas físicos no lineales. Su popularidad se debe a su capacidad para aplicarse en tiempo real y a su buena tolerancia a los errores y el ruido en los datos de entrada.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.