+1 500 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
El estrés es una magnitud física que describe las fuerzas internas que actúan en un sólido como resultado de la aplicación de cargas externas mecánicas, térmicas o de otro tipo. Es una medida de la intensidad de las interacciones entre las partículas de un material contra su deformación y se define como la fuerza interna por unidad de superficie de la sección transversal por la que pasa la fuerza. La tensión es de naturaleza tensorial, lo que significa que su descripción completa requiere considerar tanto la dirección de las fuerzas como la orientación del plano de la sección transversal.
La mecánica continua distingue entre distintos tipos de tensiones, incluidas las normales (perpendiculares a la superficie de la sección transversal) y las tangenciales (paralelas a la superficie de la sección transversal), que pueden presentarse como tensiones uniaxiales, biaxiales o triaxiales, en función de la geometría y el tipo de carga. Además, el estado de tensiones puede caracterizarse por tensiones principales, correspondientes a los extremos del tensor de tensiones principales.
El análisis de las distribuciones de tensiones en sólidos es crucial en ingeniería mecánica, construcción, aeroespacial y ciencia de los materiales, ya que permite evaluar la resistencia, rigidez y fiabilidad de las estructuras. La superación de los límites de tensión provoca fenómenos como la plasticidad, fractura o fluencia del material. Las tensiones se calculan analíticamente en el marco de la teoría elástica o se determinan numéricamente utilizando el método de los elementos finitos (FEA), y en condiciones reales pueden medirse utilizando galgas extensométricas de resistencia, métodos fotoelásticos o técnicas interferométricas.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.