+1 500 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
El Punto Triple es un estado termodinámico bien definido de una sustancia en el que coexisten simultáneamente tres fases de la materia, sólida, líquida y gaseosa, en equilibrio. Está definido por un valor específico de temperatura y presión, característico de la sustancia. Este punto es una referencia fundamental en termodinámica e ingeniería física, que se utiliza, entre otras cosas, en mediciones precisas de temperatura y en la calibración de aparatos de medición.
El caso más conocido es el punto triple del agua, que se produce a una temperatura de 0,01°C (273,16 K) y una presión de 611,657 Pa. En este estado, el hielo, el agua líquida y el vapor de agua pueden coexistir en equilibrio dinámico en condiciones constantes. Debido a su repetibilidad y falta de ambigüedad, el punto triple del agua fue la base de la definición kelvin (K) en el Sistema Internacional de Unidades (SI) durante muchos años, antes de que en 2019 se adoptara una nueva definición basada en la constante de Boltzmann.
El concepto de punto triple tiene aplicaciones en el análisis de ecuaciones de estado de sustancias y en diagramas de fases, donde se representa como el punto de intersección de las tres líneas de equilibrio de fases. En ingeniería y en la práctica científica, permite comprender las transiciones de fase y las condiciones de estabilidad de los distintos estados de la materia. El conocimiento de los puntos triples de distintos materiales es importante en procesos tecnológicos como el refinado, la criogenia, la síntesis química o el control de las condiciones ambientales en sistemas de laboratorio.
En el caso de sustancias complejas o sometidas a condiciones extremas de presión y temperatura, puede existir más de un punto triple, y sus características dependen de la presencia de diferentes estructuras cristalinas o mezclas de fases. El análisis de estos fenómenos requiere modelos termodinámicos avanzados y métodos experimentales precisos.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.