+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+320 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Fuerza electromotriz (SEM) - definición

La fuerza electromotriz (SEM, o EMF) es una magnitud física que describe la capacidad de una fuente de energía eléctrica para inducir un flujo de carga en un circuito. Aunque se expresa en voltios (V), al igual que el voltaje, la FEM no representa la tensión entre dos puntos en un sentido puramente potencial, sino la energía total suministrada por una fuente por unidad de carga para vencer la resistencia interna y externa de un circuito. Por tanto, es una medida del trabajo realizado por el mecanismo interno de la fuente -como una reacción química en una célula electroquímica o la inducción magnética en un generador- para mover una carga eléctrica.

En el contexto de las leyes de Kirchhoff y el análisis de circuitos eléctricos, el SEM representa la energía primaria introducida en el circuito, independientemente de las pérdidas debidas a la resistencia de los Cables o componentes. En las células galvánicas la fuerza electromotriz resulta de la diferencia de potencial electroquímico entre electrodos, mientras que en los generadores de corriente resulta de la fuerza de Lorentz sobre cargas que se mueven en un campo magnético alterno. Los SEM también se producen en fenómenos inductivos, como en las Bobinas, donde un campo magnético alterno genera una diferencia de potencial según la ley de Faraday.

A partir de la definición termodinámica, la fuerza electromotriz es el valor promediado del campo eléctrico a lo largo del camino cerrado recorrido por la carga en la fuente. Su valor depende de la naturaleza de la fuente y de sus condiciones de funcionamiento, como la temperatura, la composición química, la intensidad del campo magnético o la frecuencia de los cambios de campo. A pesar de que su nombre sugiere "fuerza", no se trata de una fuerza en el sentido de la mecánica clásica, sino de un concepto correspondiente a la diferencia de energía potencial, relevante para la descripción y el diseño de sistemas de potencia y dispositivos electrónicos.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN