+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Estática - definición

La estática es una rama de la mecánica clásica que se ocupa del análisis de las fuerzas que actúan sobre cuerpos en reposo o en movimiento con velocidad constante, suponiendo que aceleraciones del sistema son nulas. Su objetivo principal es determinar las condiciones de equilibrio de los sistemas mecánicos, lo que significa que la suma de las fuerzas y la suma de los momentos de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo deben ser cero. La estática es la base del diseño de estructuras de ingeniería como puentes, edificios, bastidores de máquinas o componentes portantes, donde es crucial garantizar la estabilidad y la seguridad mediante una transferencia de cargas adecuada.

El análisis estático tiene en cuenta tanto las fuerzas externas (por ejemplo, el peso propio, las fuerzas de reacción de los apoyos o las cargas impuestas) como las interacciones internas entre los elementos estructurales. Herramientas importantes de la estática son los métodos de equilibrio, los principios de momentos y las condiciones geométricas de los sistemas de fuerzas. La estática se basa en el supuesto de la indeformabilidad de los cuerpos, lo que permite un análisis simplificado sin tener en cuenta la influencia de la elasticidad o plasticidad de los materiales, que son objeto de otras ramas de la mecánica, como la resistencia de materiales o la mecánica de medios continuos. A pesar de estas simplificaciones, la estática proporciona la base necesaria para evaluar cargas, diseñar sistemas de apoyo e identificar puntos críticos en estructuras de ingeniería.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN