+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
La tecnología háptica, también conocida como háptica, es un campo de la ingeniería y la interacción persona-máquina que se ocupa de la generación y recepción de estímulos táctiles para simular el contacto físico real en un entorno digital. Se basa en el uso de señales mecánicas, eléctricas o ultrasónicas controladas con precisión, que interactúan con la piel, los músculos y los receptores propioceptivos del usuario para permitir una reproducción realista de las sensaciones de presión, textura, temperatura y movimiento.
La base de la háptica son los actuadores hápticos, como los piezoeléctricos, electromagnéticos y electrostáticos, que generan vibraciones, fuerzas resistivas o deformaciones de la superficie, permitiendo la modulación dinámica de las sensaciones táctiles. Los sistemas hápticos avanzados integran la retroalimentación sensorial , lo que permite adaptar la intensidad y las características de los estímulos a la interacción del usuario en tiempo real. Estas tecnologías utilizan algoritmos de modelización háptica basados en el análisis de los parámetros dinámicos de movimiento, la rigidez de los materiales y las condiciones físicas de contacto para representar con precisión las interacciones con objetos virtuales.
La virtualización del tacto encuentra aplicación en sistemas de interacción persona-ordenador, robótica y realidad virtual aumentada y , donde la retroalimentación háptica mejora la inmersión y permite la manipulación intuitiva de objetos digitales. En aplicaciones médicas, la háptica se utiliza en cirugía robótica y simulaciones de entrenamiento, donde permite cartografiar la resistencia de tejidos y órganos, aumentando la precisión de los procedimientos y la seguridad de las intervenciones quirúrgicas. En el sector industrial, las tecnologías hápticas se aplican en sistemas de control remoto y teleoperación, lo que permite manipular robots en condiciones extremas o peligrosas.
El desarrollo dinámico de la háptica incluye el uso de materiales inteligentes avanzados, como polímeros electroactivos y metamateriales con rigidez controlada, que permiten cambios adaptativos en las propiedades de las superficies táctiles. El uso de tecnologías ultrasónicas y electrostáticas permite generar fuerzas de contacto sin contacto físico directo, lo que abre aplicaciones en interfaces sin contacto y tecnologías de asistencia. Los sistemas de procesamiento de señales hápticas integran algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático , lo que permite personalizar la experiencia táctil y optimizar las interacciones en función de las características individuales del usuario.
El desarrollo de la háptica se ve respaldado por la normalización de protocolos de comunicación como haptics APIs haptics y Tactile Internet interfaces, que permiten la transmisión de datos táctiles a través de redes de baja latencia. La implementación de la háptica en sistemas IoT y dispositivos móviles permite enriquecer la interacción con el usuario mediante una representación realista de la experiencia táctil, que se utiliza en periféricos, paneles de control y simuladores de realidad aumentada.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.