+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Temperatura de Curie - definición

Temperatura de Curie es el valor de temperatura característico por encima del cual los materiales ferromagnéticos pierden sus propiedades magnéticas y pasan a un estado paramagnético. Este fenómeno se debe a la ruptura de la disposición ordenada de los momentos magnéticos de los átomos, que a temperaturas inferiores a Curie permite la magnetización espontánea del material. Más allá de este límite, la energía vibratoria térmica de los átomos se hace lo suficientemente grande como para interferir con las interacciones de espín, lo que conduce a la decadencia de la disposición ordenada de los dominios magnéticos.

La temperatura de Curie depende del tipo de material y de su estructura cristalina, y su valor es constante para una sustancia determinada. Para el hierro es de unos 770°C, para el níquel de 358°C y para el cobalto de 1130°C. Este fenómeno también se aplica a la ferrita y a los materiales piezoeléctricos, en los que la temperatura de Curie determina el límite de la transición de fase, importante para sus propiedades funcionales, como la susceptibilidad magnética o la capacidad de generar una carga eléctrica bajo deformación mecánica.

En el caso de los dieléctricos ferroeléctricos, la temperatura de Curie determina el momento de transición de la fase ferroeléctrica a la paraeléctrica, que afecta a los cambios en la permeabilidad eléctrica relativa y la polarización espontánea. Este fenómeno se utiliza ampliamente en tecnologías relacionadas con sensores, resonadores, Condensadores cerámicos y materiales con memoria de forma. La medición y el control de la temperatura de Curie son importantes en el diseño de dispositivos electrónicos y magnéticos, especialmente cuando la estabilidad de las propiedades del material es fundamental para el rendimiento del sistema.

El concepto de temperatura de Curie debe su nombre a Pierre Curie, que realizó investigaciones pioneras sobre las propiedades magnéticas de los sólidos y fue el primero en describir los fenómenos de transición magnética térmica.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN