+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+320 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Termodinámica - definición

Termodinámica es la rama de la física que se ocupa del estudio de la energía, sus transformaciones y la interacción entre el calor, el trabajo y las propiedades de la materia en sistemas macroscópicos. Sus principales objetos de análisis son los estados de equilibrio termodinámico y los procesos que conducen a cambios en dichos estados como resultado del intercambio de energía y materia con el entorno. La termodinámica proporciona leyes fundamentales y modelos matemáticos que describen cómo fluye la energía y cómo afecta a las propiedades de la materia, sin hacer referencia a la estructura molecular detallada de los sistemas estudiados.

La descripción de los sistemas termodinámicos se basa en conceptos de magnitudes macroscópicas como presión, volumen, temperatura, energía interna, entropía y entalpía, que se relacionan entre sí mediante ecuaciones de estado y principios de conservación. La termodinámica clásica, también conocida como termodinámica macroscópica, utiliza estos parámetros para analizar procesos como las transformaciones de fase, las reacciones químicas, la expansión de gases o el flujo de calor.

En el centro de la termodinámica se encuentran sus cuatro principios fundamentales, conocidos como principios de la termodinámica. El principio cero define el concepto de temperatura y la condición de equilibrio térmico. El primer principio expresa el principio de conservación de la energía, según el cual la variación de la energía interna de un sistema es igual a la diferencia entre el calor suministrado y el trabajo realizado por el sistema. El segundo principio define la dirección de los procesos naturales, introduciendo el concepto de entropía e indicando que los procesos espontáneos se producen en la dirección del aumento de la entropía. El tercer principio, relativo a la conservación de la entropía a una temperatura de cero absoluto, formula las limitaciones para alcanzar este estado.

En ingeniería y tecnología, la termodinámica es fundamental para el diseño y análisis de máquinas térmicas como motores de combustión interna, turbinas de vapor, frigoríficos, bombas de calor y sistemas eléctricos, donde la optimización de la eficiencia energética y la minimización de las pérdidas son objetivos primordiales del diseño. En química física, la termodinámica química estudia los cambios de energía que acompañan a las reacciones químicas, lo que permite predecir la dirección de la reacción y calcular parámetros como la entalpía de reacción, la energía libre de Gibbs y el equilibrio químico.

La termodinámica estadística, extensión del enfoque clásico, introduce el análisis microscópico aplicando los métodos de la estadística matemática a conjuntos de gran número de moléculas, lo que permite deducir propiedades macroscópicas de los sistemas a partir de ecuaciones que describen estados energéticos microscópicos. Este campo explica el origen fundamental de la entropía como medida del número de estados microscópicos disponibles de un sistema y permite describir fenómenos en sistemas cuánticos, críticos y alejados del equilibrio.

En la investigación moderna, la termodinámica encuentra aplicación en el análisis de procesos a nanoescala, la dinámica de sistemas biológicos, la teoría de la información y la tecnología de materiales, donde la comprensión del transporte de energía y materia a un nivel fundamental es crucial para el diseño de nuevos dispositivos y sistemas de alta eficiencia energética. La extensión de los principios termodinámicos a sistemas no lineales y dinámicos permite modelizar procesos reales en sistemas naturales y tecnológicos complejos.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN