+1 500 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
El tetrodo es un tubo de electrones de cuatro elementos , que es un desarrollo estructural del triodo, utilizado principalmente en radiotecnología, amplificadores y sistemas de alta frecuencia. Su construcción se basa en la presencia de cuatro electrodos: un cátodo que emite electrones, un ánodo que recoge la carga, y dos rejillas - una rejilla de control y una rejilla de apantallamiento - situadas entre el cátodo y ánodo. Se ha introducido una rejilla adicional, denominada rejilla de blindaje, para eliminar las interacciones electrostáticas no deseadas entre el ánodo y la rejilla de control, lo que mejora significativamente la estabilidad de funcionamiento y el rendimiento de amplificación del tetrodo en comparación con los triodos.
La rejilla de apantallamiento, situada entre la rejilla de control y el ánodo, suele estar conectada a un potencial positivo y actúa como barrera para limitar la influencia del campo electrostático del ánodo en la zona de control del flujo de electrones. Esto reduce el fenómeno de retroalimentación , que en los triodos puede provocar oscilaciones y deteriorar la linealidad de la amplificación. Este diseño permite a los tetrodos alcanzar una mayor ganancia de tensión y funcionar a frecuencias más elevadas.
Sin embargo, los tetrodos no están exentos de desventajas. El más grave de ellos es el fenómeno de la emisión secundaria de electrones, una situación en la que los electrones que golpean el ánodo expulsan electrones secundarios del ánodo, que pueden ser atraídos por la rejilla de apantallamiento. Esto provoca el fenómeno de la llamada "región dinatrónica" en las características del ánodo, que se manifiesta por la no linealidad y la disminución de la corriente anódica cuando aumenta la tensión anódica. Por esta razón, los tetrodos han sido sustituidos en muchas aplicaciones por pentodes, que contienen una rejilla adicional para evitar la emisión secundaria.
Aunque los componentes semiconductores han desplazado a los tubos de electrones en la mayoría de las aplicaciones de la electrónica moderna, los tetrodos se siguen utilizando en ámbitos especializados como la tecnología de radiodifusión, los amplificadores de audio de alta gama o los equipos militares y de laboratorio, donde sus características siguen siendo valoradas.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.