+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Conectores p-n es una estructura semiconductora fundamental, formada en la interfaz entre dos zonas del mismo material semiconductor con tipos de conductividad opuestos: p-(en la que predominan los huecos como portadores mayoritarios) y n-(en la que los portadores mayoritarios son electrones). Esto crea una barrera de potencial y una capa empobrecida, es decir, la zona sin portadores libres, que actúa como barrera y determina la direccionalidad de la conducción de la corriente.
En equilibrio termodinámico, sin tensión externa aplicada, en la unión p-n se establece un potencial interno debido a la difusión de portadores: los electrones de la región n se desplazan a la región p, y los huecos viceversa, lo que provoca la recombinación y la formación de una zona sin cargas libres. Esta región - denominada capa barrera - contiene los iones dopantes expuestos, formando un campo eléctrico, que contrarresta el flujo ulterior de portadores.
Cuando el conector p está polarizado-n en la dirección de conducción (potencial positivo hacia la parte p), la barrera de potencial se reduce, permitiendo el paso de la corriente. Cuando se polariza en sentido negativo, la barrera aumenta, y la corriente se limita a pequeños valores de fuga. Estas propiedades hacen, que la unión p-n actúe como una válvula unidireccional-y es la base del funcionamiento de muchos componentes semiconductores, como los diodos rectificadores, diodos LED, fotodiodos, transistores bipolares (BJT) y unipolares (MOSFET), así como detectores de radiación o sensores de luz.
Parámetros de los conectores p-n - incluida la anchura de la capa de barrera, altura de la barrera de potencial y corriente-características de tensión - dependen-características - dependen del tipo y nivel de dopaje, la temperatura y la geometría del sistema. Comprender el comportamiento de la unión p-n es crucial para el análisis y el diseño de circuitos electrónicos tanto para bajas como para altas temperaturas- como para-alta potencia, y señales de alta potencia.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.