+1 500 000 productos en oferta

6000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Distorsión - definición

Deformación es el término general para un cambio en la forma original, características o parámetros de una señal, de una función o sistema físico, causado por factores internos o externos. En el contexto de la electrónica y la ingeniería de señales, se refiere a la diferencia entre la señal de entrada y la señal de salida después de pasar por un dispositivo o sistema de procesamiento, cuando estos cambios no son una función prevista del funcionamiento del sistema. La distorsión puede referirse tanto a la forma de onda temporal, como al espectro de frecuencias de una señal.

Otros distinguen entre distintas formas de distorsión en función de la fuente y las características de los cambios. No-lineal es el resultado de las características-características no lineales de los sistemas, en los que la amplitud de salida no es proporcional a la amplitud de entrada, lo que da lugar a armónicos adicionales. Distorsión lineal, por otro lado, se refiere a los cambios de fase o amplitud, como desplazamientos temporales, atenuación o amplificación de frecuencias específicas, sin generar nuevos armónicos.

W acústica en acústica y tratamiento del sonido, distorsión significa cambios no deseados en la estructura de una señal de audio, que afectan a la calidad y naturalidad de la recepción. En los sistemas de transmisión de datos, la distorsión puede provocar errores de transmisión y pérdida de información. En el campo de la ingeniería eléctrica, se refiere a la deformación de una forma de onda de tensión o corriente con respecto a una onda sinusoidal perfecta, que afecta a la eficiencia de los equipos y a la calidad de la energía suministrada.

El fenómeno de la distorsión puede ser el resultado de limitaciones de diseño, no-fenómenos no lineales, sobrecargas, selección inadecuada de componentes o interferencias externas. Su evaluación y limitación es un elemento clave en el diseño y diagnóstico de sistemas electrónicos, acústicos y automatismos, así como uno de los principales criterios de calidad en las aplicaciones que requieren una cartografía precisa de las señales.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN