Conectores de alimentación

(1 790)

Los conectores de alimentación de la oferta de TME se han dividido en varias categorías:

  • CA,
  • CC,
  • solar,
  • abrazaderas,
  • LED,
  • conectores de riel.

Conectores de alimentación de CA

La posibilidad de conectar dispositivos eléctricos a la red en los edificios se proporciona mediante tomas y enchufes de corriente alterna. Por lo general, difieren en los valores de voltaje y corriente, formas, tamaños y tipos de conectores - en todo el mundo, se utilizan varios tipos de enchufes y clavijas (en la actualidad, se usan comúnmente más de 20 tipos de enchufes).

Si viajamos a menudo, también podemos adquirir el denominado clavija multiestándar, es decir, un adaptador que se adaptará a varios tipos de enchufes y te permitirá conectar el enchufe de nuestro equipo comprado en otro país. Sin embargo, debe recordarse que los adaptadores deben ser de buena calidad, porque los incompatibles pueden ser peligrosos y no brindar el rendimiento adecuado para una red determinada.

La clavija es un conector móvil conectado a un aparato eléctrico, mientras que el enchufe está conectado a un circuito eléctrico vivo que se encuentra más comúnmente en un edificio. Las clavijas suelen ser conectores macho, de los que sobresalen pines que coinciden con los contactos en el enchufe hembra, que son aberturas. A veces, los enchufes también tienen un fusible que brinda protección adicional contra incidentes que amenazan a los usuarios o locales en una red determinada.

Los enchufes también tienen características de seguridad. Los monofásicos disponen de 2 conexiones al circuito de alimentación además de un tercer enchufe (para conexión a tierra). Los enchufes también pueden estar equipados con una cubierta protectora y, dado que forman parte del mobiliario interior, normalmente su cubierta exterior es protectora. El material del que están hechos suele ser plástico.

Protección contra contacto accidental

El enchufe y la clavija generalmente están diseñados de tal manera que es imposible que los dedos entren en contacto con partes activas. Esto reduce el riesgo de incendio y descarga eléctrica. Los pines de contacto suelen estar cubiertos con aislamiento en una parte de su longitud, lo que garantiza una mayor seguridad al insertar y quitar el enchufe. También disponen de persianas para evitar la entrada de cuerpos extraños en su interior. Algunos tipos de enchufes tienen interruptores y fusibles.

Toma de tierra

Hoy en día, casi todos los enchufes en uso tienen un tercer pin para conexión a tierra. La conexión a tierra protege contra daños en el aislamiento del dispositivo conectado. La mayoría de las veces, los enchufes están diseñados para que la conexión del contacto conectado a tierra se una antes que los contactos del circuito vivo.

Los dispositivos tienen clases IEC que regulan los requisitos relacionados con la puesta a tierra. La primera clase son equipos que requieren conexión a tierra en el enchufe y la clavija, mientras que los equipos de segunda clase protegen al usuario con doble aislamiento y no requieren conexión a tierra.

Enchufe de CC, es decir, enlace de alimentación de CC

Para simplificar la elección de los conectores de alimentación de CC, es necesario observar sus tipos, especificaciones clave y nomenclatura comúnmente aceptada. También vale la pena mirar los conectores de audio y USB en las aplicaciones de energía.

La selección del conector de alimentación de CC es un aspecto que a menudo se pasa por alto en el diseño final del ingeniero. Si bien estos son componentes relativamente simples y sin complicaciones, los conectores de alimentación de CC aún requieren conocimientos básicos para asegurarse de que se selecciona el conector correcto.

Función de los conectores de alimentación de CC

También conocidos como conectores tipo barril, los conectores de alimentación de CC tendrán las clasificaciones de corriente y voltaje especificadas por el fabricante para garantizar la confiabilidad en las aplicaciones relacionadas con la alimentación. El enchufe y el enchufe de un conector de alimentación de CC estándar suelen tener dos cables. Un cable está expuesto y el otro está empotrado para ayudar a evitar cortocircuitos accidentales entre ellos. Dado que los conectores de barril casi siempre se utilizan para alimentar la aplicación final, prácticamente no existe riesgo de dañar otros componentes al enchufar el conector de alimentación de CC en el puerto incorrecto.

Contacto CC - dimensiones

Una decisión clave a la hora de seleccionar la junta tipo barril correcta son los diámetros del pasador interior y el manguito exterior.

Aunque el enchufe de CC aún no tiene espacios estandarizados entre sus componentes, el diámetro interior del manguito que hace contacto con el pin interior debe ser ligeramente mayor que el diámetro del pin de acoplamiento. Con respecto al manguito exterior y la junta de acoplamiento, el juego no es crítico para el correcto funcionamiento de la junta ya que la junta de acoplamiento con el manguito exterior es un resorte plano en voladizo.

Además de los diámetros internos de los contactos y la funda exterior, la profundidad de inserción es otra especificación de un enchufe de alimentación de CC a la que debe prestar atención. Y en este caso, son muchos los parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de elegir esta talla.

Cables del conector de alimentación de CC

Un enchufe o toma de corriente de CC estándar tiene dos cables con un pin central (generalmente para alimentación) y una funda exterior (generalmente para conexión a tierra). Sin embargo, es aceptable invertir esta configuración de cable. Un tercer cable, que forma el interruptor con una férula externa, también está disponible en algunos modelos de tomas de corriente. Este interruptor se puede utilizar para detectar o indicar la inserción de un enchufe, o para seleccionar entre fuentes de alimentación, dependiendo de cuándo se inserta o no el enchufe.

Opciones de montaje

Al igual que con muchos componentes, existen varias opciones para montar un conector de alimentación de CC en la aplicación final.La toma de corriente de CC para montaje en panel proporciona una instalación conveniente en cualquier lugar de la carcasa del producto, sin necesidad de conectar cables a circuitos electrónicos. Cuando se trata de enchufes de alimentación de CC montados en PCB, el más común es el montaje en superficie (SMT) y la orientación horizontal o vertical a través del orificio utilizado.

Un conjunto de enchufes de alimentación de CC con conexiones de señal SMT también ofrecerá pines o lengüetas con orificios pasantes para asegurar aún más el enchufe en la PCB. Estas lengüetas pueden o no estar unidas eléctricamente, pero estarán soldadas a la placa de circuito.

Conectores de audio utilizados para suministrar energía

Incluso con la posibilidad de transmitir corriente y tensión, estándar, los conectores audio no se recomiendan para alimentar aplicaciones electrónicas. Esto se debe a que no todos los fabricantes especifican el conector de audio para las capacidades de voltaje y corriente necesarias. En segundo lugar, si el enchufe de audio estuviera conectado a la fuente de alimentación, sus cables expuestos podrían causar fácilmente un cortocircuito accidental entre dos o más cables. Finalmente, si el enchufe de audio estuviera suministrando energía, sería fácil conectarlo a otros enchufes de audio que no están diseñados para recibir energía, con posibles daños a los componentes internos.

Enchufes de alimentación USB

A diferencia de los conectores de audio, los conectores USB son ampliamente conocidos por su potencia y capacidades de transferencia de datos. Sin embargo, sus clasificaciones de potencia máxima se vieron significativamente limitadas hasta la invención del estándar USB Type-C.

El conector USB Type-C con cuatro contactos de alimentación y cuatro contactos de tierra tiene una corriente nominal de hasta 5A, una tensión nominal máxima de 20V y una potencia nominal de hasta 100W. Esta capacidad de suministrar energía lo convirtió en una solución atractiva para el suministro de energía. Sin embargo, en aplicaciones donde la única función es cargar o encender, la transferencia de datos a alta velocidad puede aumentar los costos innecesarios. Como resultado, los conectores USB tipo C con solo alimentación sin pines para la transferencia de datos se han convertido en una opción más rentable para proyectos de solo alimentación.

Conector solar

Para cualquier instalación fotovoltaica escrucial el conector solar utilizado en el módulo. Los cables conectados de fábrica para módulos solares con su tamaño, tipo de aislamiento y longitud de cable generalmente se enumeran en cada especificación técnica. El diámetro del cable es generalmente de 4 mm², la longitud es de 1200 mm y el material es cobre con aislamiento XLPE. Los cables se conectan a conectores tipo zócalo bloqueable MC4 con estanqueidad IP67/68. El enchufe MC4 es en realidad un estándar común hoy en día.

Conectores abrazadera

El bloque de terminales (también llamado abrazadera o conector de abrazadera) es un bloque modular con un marco aislado que asegura dos o más cables juntos. Se compone de un elemento de sujeción y una cinta conductora. El cuerpo aislante del bloque de terminales contiene un elemento conductor de corriente (banda de metal o bloque de terminales). También es la base para la fijación del elemento. El cuerpo está equipado con un sistema de montaje, lo que hace que los bloques sean fáciles de montar o desmontar en una placa de circuito impreso o en un riel de montaje. La mayoría de los bloques de terminales suelen ser modulares y están diseñados para montarse en un riel DIN. Esto hace posible ampliar los terminales según sea necesario. Gracias a las regletas de bornes se garantiza una conexión mucho más segura y una buena organización de los cables.

Conectores para LED

Una de las razones por las que las tiras de luces han ganado popularidad es porque se pueden combinar para crear acentos creativos y producir efectos que la iluminación convencional no puede ofrecer. Esto se puede hacer de dos formas. La primera forma es soldando, pero este método requiere las herramientas y habilidades adecuadas.

Una alternativa más sencilla y cómoda es el uso de conectores. Estos pequeños pero prácticos accesorios pueden animar cualquier espacio con un simple clip. Creando tu propia cinta LED con conectores, sin embargo, asegúrese de que la fuente de alimentación sea lo suficientemente grande para manejar todas las tiras conectadas. Además, dependiendo de la cantidad de tiras conectadas, es posible que también necesite amplificadores para mantener el brillo constante.

Conectores de riel

El riel DIN es un riel metálico de tipo estándar, ampliamente utilizado para montar interruptores automáticos y dispositivos de control industrial en armarios de equipos. Estos productos suelen estar hechos de chapa de acero al carbono laminada en frío con una superficie galvanizada brillante o cromada. Aunque son metálicos, solo están destinados a ser soportados mecánicamente y no se utilizan como barra colectora para la conducción de corriente eléctrica, aunque pueden proporcionar una conexión a tierra del armario.

Los conectores de riel están diseñados para conectar alambres y cables en armarios de control para que su disposición sea clara y ordenada, lo que se obtiene min. mediante el uso de acoplamientos en muchos colores. Los conectores están diseñados para ser montados en un carril DIN.

Productos: 1 790

Almacén:

TME
Todo
Página 1
NEW
XT90E-FB COVER | Tapa de protección; XT90
Tapa de protección; XT90
Denominación de fabricante: XT90E-FB COVER
El productor: AMASS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 1.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 1.00 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.46 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.46 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.41 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.41 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.37 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.37 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.32 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.32 USD
159 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NEW
1SNA115146R1500 | Conector: de carril; Entrelec
Conector: de carril; Entrelec
Denominación de fabricante: 1SNA115146R1500
El productor: TE Connectivity
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 9.74 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 9.74 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 8.96 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 8.96 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 10)
Cantidad mínima a pedir: 10.
Multiplicidad: 10.
NEW
XT60C-MB COVER | Tapa de protección; XT60
Tapa de protección; XT60
Denominación de fabricante: XT60C-MB COVER
El productor: AMASS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 1.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 1.00 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.46 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.46 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.41 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.41 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.37 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.37 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.32 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.32 USD
713 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NEW
SMS3PDH3 | Conector: conducto-conducto; hembra; PIN: 3
Conector: conducto-conducto; hembra; PIN: 3
Denominación de fabricante: SMS3PDH3
El productor: SOURIAU
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 14.03 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 14.03 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 12.63 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 12.63 USD
Precio neto para cantidades a partir de 20 und - 11.19 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 20 und - 11.19 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 10.49 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 10.49 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 9.79 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 9.79 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 9.44 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 9.44 USD
Precio neto para cantidades a partir de 300 und - 9.08 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 300 und - 9.08 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NEW
PP3-002A | Conector: de alimentación DC; enchufe; 6A; 20V; PIN: 2; para soldar
Conector: de alimentación DC; enchufe; 6A; 20V; PIN: 2; para soldar
Denominación de fabricante: PP3-002A
El productor: Same Sky®
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 1.91 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 1.91 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 1.71 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 1.71 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 1.60 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 1.60 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 1.46 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 1.46 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 1.36 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 1.36 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 1.30 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 1.30 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 1.24 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 1.24 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 1.20 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 1.20 USD
470 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NEW
XT90C-MB COVER | Tapa de protección; XT90
Tapa de protección; XT90
Denominación de fabricante: XT90C-MB COVER
El productor: AMASS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 1.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 1.00 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.46 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.46 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.41 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.41 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.37 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.37 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.32 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.32 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NEW
213.3233 | Conector: de alimentación AC trifásicos; macho; enchufe; 2P+PE
Conector: de alimentación AC trifásicos; macho; enchufe; 2P+PE
Denominación de fabricante: 213.3233
El productor: SCAME
Precio neto para cantidades a partir de 18 und - 10.82 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 18 und - 10.82 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 18)
Cantidad mínima a pedir: 18.
Multiplicidad: 18.
NEW
XT90EC-MB COVER | Tapa de protección; XT90
Tapa de protección; XT90
Denominación de fabricante: XT90EC-MB COVER
El productor: AMASS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 1.02 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 1.02 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.46 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.46 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.41 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.41 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.37 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.37 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.32 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.32 USD
311 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NEW
PJ-102AH | Conector: de alimentación DC; tomacorriente; hembra; 5A; 24V; THT
Conector: de alimentación DC; tomacorriente; hembra; 5A; 24V; THT
Denominación de fabricante: PJ-102AH
El productor: Same Sky®
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.70 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.70 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.64 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.64 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.60 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.60 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.56 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.56 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.52 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.52 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.50 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.50 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.48 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.48 USD
Precio neto para cantidades a partir de 400 und - 0.47 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 400 und - 0.47 USD
1341 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NEW
XT60C-FB COVER | Tapa de protección; XT60
Tapa de protección; XT60
Denominación de fabricante: XT60C-FB COVER
El productor: AMASS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 1.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 1.00 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.46 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.46 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.41 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.41 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.37 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.37 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.32 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.32 USD
413 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NEW
Q-710-RA | Conector: de alimentación AC; macho; enchufe; 2P+PE; 125VAC; 15A
Conector: de alimentación AC; macho; enchufe; 2P+PE; 125VAC; 15A
Denominación de fabricante: Q-710-RA
El productor: Qualtek Electronics
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 15.20 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 15.20 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 13.92 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 13.92 USD
Precio neto para cantidades a partir de 20 und - 12.63 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 20 und - 12.63 USD
Precio neto para cantidades a partir de 60 und - 11.27 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 60 und - 11.27 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 9.95 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 9.95 USD
26 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NEW
XT90E(2+2)-FGY | Conector: de alimentación DC; XT90
Conector: de alimentación DC; XT90
Denominación de fabricante: XT90E(2+2)-FGY
El productor: AMASS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 2.21 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 2.21 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 2.01 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 2.01 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 1.81 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 1.81 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 1.61 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 1.61 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 1.41 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 1.41 USD
50 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NEW
313.3243 | Conector: de alimentación AC trifásicos; hembra; enchufe; 2P+PE
Conector: de alimentación AC trifásicos; hembra; enchufe; 2P+PE
Denominación de fabricante: 313.3243
El productor: SCAME
Precio neto para cantidades a partir de 9 und - 13.50 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 9 und - 13.50 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 9)
Cantidad mínima a pedir: 9.
Multiplicidad: 9.
NEW
XT90C-FB COVER | Tapa de protección; XT90
Tapa de protección; XT90
Denominación de fabricante: XT90C-FB COVER
El productor: AMASS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 1.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 1.00 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.46 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.46 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.41 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.41 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.37 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.37 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5000 und - 0.32 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5000 und - 0.32 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NEW
Q-712 | Conector: de alimentación AC; hembra; tomacorriente; 2P+PE; 15A
Conector: de alimentación AC; hembra; tomacorriente; 2P+PE; 15A
Denominación de fabricante: Q-712
El productor: Qualtek Electronics
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 13.33 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 13.33 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 12.16 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 12.16 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 11.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 11.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 9.88 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 9.88 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2500 und - 8.72 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2500 und - 8.72 USD
15 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NEW
2CDGRM-5.08-05P-14-100ZH | Conector: bloque de bornas desmontable; tomacorriente; macho
Conector: bloque de bornas desmontable; tomacorriente; macho
Denominación de fabricante: 2CDGRM-5.08-05P-14-100ZH
El productor: DEGSON ELECTRONICS
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.98 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.98 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.86 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.86 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.79 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.79 USD
Precio neto para cantidades a partir de 600 und - 0.70 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 600 und - 0.70 USD
548 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NEW
Q-728 | Conector: de alimentación AC; hembra; tomacorriente; 2P+PE; 20A
Conector: de alimentación AC; hembra; tomacorriente; 2P+PE; 20A
Denominación de fabricante: Q-728
El productor: Qualtek Electronics
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 13.33 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 13.33 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 12.16 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 12.16 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 11.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 11.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 9.88 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 9.88 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2500 und - 8.72 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2500 und - 8.72 USD
22 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NEW
2016-1204 | Conector: de carril; push-in; azul; vías: 1; bornas: 2
Conector: de carril; push-in; azul; vías: 1; bornas: 2
Denominación de fabricante: 2016-1204
El productor: WAGO
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 3.43 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 3.43 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 3.00 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 3.00 USD
Precio neto para cantidades a partir de 20 und - 2.59 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 20 und - 2.59 USD
90 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NEW
2CMA167856R1000 | Conector: de alimentación AC trifásicos; borna de tornillo
Conector: de alimentación AC trifásicos; borna de tornillo
Denominación de fabricante: 2CMA167856R1000
El productor: AMPHENOL
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 230.14 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 230.14 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
NEW
Q-718 | Conector: de alimentación AC; hembra; tomacorriente; 2P+PE; 20A
Conector: de alimentación AC; hembra; tomacorriente; 2P+PE; 20A
Denominación de fabricante: Q-718
El productor: Qualtek Electronics
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 13.33 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 13.33 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 12.16 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 12.16 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 11.04 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 11.04 USD
Precio neto para cantidades a partir de 250 und - 9.88 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 250 und - 9.88 USD
Precio neto para cantidades a partir de 2500 und - 8.72 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2500 und - 8.72 USD
22 en stock en TME