+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) es una tecnología de fabricación de circuitos integrados basada en el uso de transistores de efecto de campo complementarios de tipo pMOS y nMOS. La estructura CMOS aprovecha las propiedades del óxido metálico como capa aislante en los transistores MOSFET, lo que permite diseñar circuitos con un consumo de energía muy bajo en estado estático y una alta densidad de integración. Gracias a estas características, la tecnología CMOS ha alcanzado una posición dominante en la producción de microprocesadores, memorias, circuitos de lógica digital y convertidores analógico-digitales.
En el diseño CMOS, ambos tipos de transistores están conectados de manera que solo uno de ellos conduce en cada momento, lo que minimiza el flujo de corriente en estado estable y reduce las pérdidas energéticas. Una ventaja clave de esta tecnología es su capacidad de operar a alta velocidad manteniendo una gran eficiencia energética, lo cual es fundamental en el desarrollo de dispositivos móviles, sensores y sistemas embebidos. Esta eficiencia hace que los circuitos CMOS sean especialmente adecuados para aplicaciones donde es crucial prolongar la duración de la batería.
Además de su aplicación en lógica digital, la tecnología CMOS se utiliza ampliamente en circuitos analógicos y mixtos, incluidos sensores de imagen, cámaras digitales y convertidores de señal. Su evolución está estrechamente vinculada a la miniaturización de componentes semiconductores y al avance en técnicas de fotolitografía, lo que permite fabricar estructuras integradas cada vez más complejas y sofisticadas, con alta fiabilidad y bajos costos de producción.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.