+1 500 000 productos en oferta

6000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Julio (J) - definición

Julio (J) es la unidad básica de energía, trabajo y calor en el Sistema Internacional (SI), definida como la cantidad de energía transferida o consumida cuando una fuerza de un newton (N) desplaza un cuerpo una distancia de un metro en la dirección de la fuerza aplicada. Esta unidad toma su nombre del físico británico James Prescott Joule, quien investigó las transformaciones entre energía mecánica y térmica.

En física y tecnología, el julio se aplica a numerosos fenómenos y magnitudes, incluyendo la energía cinética, potencial, térmica, eléctrica y electromagnética. Puede describir el trabajo realizado por un motor, la energía consumida por dispositivos eléctricos, el calor liberado por una sustancia o la energía almacenada en un condensador. Es una unidad derivada que también puede expresarse como newton·metro (N·m), lo que refleja su relación con las unidades fundamentales de masa, longitud y tiempo.

El julio se utiliza ampliamente en cálculos de ingeniería, diseño de sistemas energéticos, análisis de procesos termodinámicos y medición de la eficiencia y rendimiento de los dispositivos. En el contexto de la energía eléctrica, representa el trabajo realizado por una corriente de un amperio (A) que fluye a través de una resistencia de un ohmio (Ω) durante un segundo. En aplicaciones prácticas, especialmente en el ámbito energético y electrónico, también se emplean sus múltiplos, como el kilojulio (kJ) o el megajulio (MJ), para describir cantidades mayores de energía.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN