+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Láser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) es un dispositivo que emite radiación electromagnética, generalmente en el rango de la luz visible, infrarroja o ultravioleta, con un altísimo grado de coherencia temporal y espacial. Su principio de funcionamiento se basa en la emisión estimulada, en la que los fotones que inciden sobre átomos o moléculas excitadas provocan su desexcitación y la emisión de nuevos fotones con fase, dirección, frecuencia y polarización idénticas. Este proceso da lugar a un haz de luz con propiedades únicas, no alcanzables por fuentes de luz convencionales.
El sistema básico de un láser consta de un medio activo donde se produce la emisión, una fuente de energía de bombeo y una cavidad resonante óptica que permite múltiples reflexiones y la amplificación de la radiación. El medio activo puede ser un sólido, un gas, un líquido o un semiconductor, lo que determina las características de la radiación generada. Para que el láser funcione, es necesario alcanzar una inversión de población, es decir, una condición en la que hay más átomos en el estado excitado que en el estado fundamental.
Las propiedades del haz láser, como su alta intensidad, ancho espectral estrecho, baja divergencia angular y capacidad para enfocarse con precisión, permiten su aplicación en numerosos campos científicos y técnicos. En electrónica e industria, los láseres se utilizan para el corte, grabado, soldadura y procesamiento de materiales con alta precisión. En telecomunicaciones, funcionan como fuentes de luz en sistemas de fibra óptica. En medicina, se emplean en diagnóstico, cirugía y terapia, y en ciencias naturales se utilizan en espectroscopía, holografía o mediciones de distancia.
Las aplicaciones del láser se basan en la capacidad de controlar con precisión los parámetros de la radiación, y su evolución tecnológica ha llevado al desarrollo de numerosos tipos de dispositivos, que difieren en longitud de onda, potencia y modo de operación, desde láseres pulsados hasta láseres continuos y de pulsos ultracortos.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.