+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Corriente continua (DC, direct current) es una forma de flujo de carga eléctrica en la que la dirección y el valor de la intensidad permanecen constantes en el tiempo. Se caracteriza por el movimiento uniforme de electrones desde un punto de mayor potencial eléctrico hacia uno de menor potencial, lo que da lugar a un flujo continuo de corriente en una sola dirección. Este modo de conducción permite una alimentación estable de los circuitos electrónicos y un control preciso de componentes sensibles a variaciones de voltaje.
Las fuentes de corriente continua pueden ser pilas galvánicas, baterías, fuentes conmutadas o convertidores de voltaje que transforman corriente alterna en continua. En el contexto tecnológico, la corriente continua se utiliza allí donde se requiere fiabilidad, precisión o baja interferencia electromagnética: desde circuitos digitales y sistemas de automatización hasta accionamientos de motores con y sin escobillas.
En el análisis de circuitos eléctricos, la corriente continua se describe de forma simplificada, ya que sus parámetros no dependen del tiempo, lo que permite aplicar directamente la ley de Ohm y los principios de conservación de la energía sin necesidad de análisis dinámico. A diferencia de la corriente alterna, la corriente continua no presenta fenómenos de reactancia ni de desfase, lo que simplifica el diseño y estudio de muchos dispositivos y sistemas de alimentación.
En los sistemas de energía, la corriente continua desempeña un papel cada vez más relevante en el desarrollo de fuentes de energía renovables, el almacenamiento de energía y la transmisión de alta tensión a larga distancia (HVDC). Su uso permite aumentar la eficiencia energética e integrar diversas fuentes y cargas dentro de redes eléctricas inteligentes. Al mismo tiempo, requiere el uso de circuitos de protección y conversión adecuados, adaptados a las características de flujo unidireccional de carga y a la necesidad de estabilización del voltaje de operación.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.