+1 500 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
BIOS (Basic Input/Output System) es el sistema básico de entrada/salida presente en las computadoras personales, actuando como intermediario entre el hardware y el sistema operativo. El BIOS es un conjunto de instrucciones almacenadas en la memoria no volátil de la placa base, generalmente en forma de un chip flash ROM o EEPROM, que se inicia inmediatamente después de encender la computadora.
Su principal tarea es la inicialización y prueba de los componentes de hardware en el marco del procedimiento POST (Power-On Self Test), y luego cargar el programa de arranque del sistema operativo desde el medio de almacenamiento. En este contexto, el BIOS es responsable de la comunicación con dispositivos como el teclado, el disco duro, la unidad óptica o la tarjeta gráfica en el nivel más bajo. Sus funciones también incluyen proporcionar una capa de abstracción que permite al sistema operativo un acceso básico al hardware antes de cargar sus propios controladores.
El BIOS también contiene una interfaz de configuración, conocida como Setup Utility, que permite al usuario ajustar manualmente los parámetros de funcionamiento de la computadora, como la prioridad de arranque, los parámetros de la memoria RAM, la frecuencia del procesador o la configuración de seguridad. Desde principios del siglo XXI, el BIOS clásico ha sido gradualmente reemplazado por UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), que ofrece una funcionalidad más amplia, una interfaz gráfica de usuario y mejor soporte para tecnologías modernas, como discos duros grandes y arranque seguro.
Aunque el BIOS funciona independientemente del sistema operativo, su correcto funcionamiento es crucial para la estabilidad y funcionalidad de toda la computadora. El fabricante de la placa base puede proporcionar actualizaciones del BIOS para mejorar la compatibilidad, aumentar el rendimiento o corregir errores.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.