+1 500 000 productos en oferta
6000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Un Canal De Comunicación es un término técnico que se refiere al medio físico o lógico a través del cual se transmite una señal de información de un emisor a un receptor. En términos de telecomunicaciones e informática, un canal de comunicación es un componente integral de un sistema de transmisión de datos, responsable de transportar información en forma de señales analógicas o digitales. Puede tener una forma tangible, como un cable eléctrico, fibra óptica, ondas de radio, o intangible - en el caso de canales virtuales en las capas lógicas de los sistemas informáticos.
Cada canal se caracteriza por ciertos parámetros de transmisión, como ancho de banda, ancho de banda, retardo, atenuación, nivel de ruido y capacidad de corrección de errores. Estos parámetros determinan la calidad y fiabilidad de la información transmitida e influyen también en la elección de los métodos de codificación, modulación y protocolos de transmisión. En la teoría de la información , un canal de comunicación se analiza desde la perspectiva de su capacidad: la cantidad máxima de información que puede transmitir con un nivel determinado de interferencias, según el teorema de Shannon.
Los canales de comunicación pueden ser unidireccionales (simplex), bidireccionales alternos (half-duplex) o simultáneos (full-duplex), dependiendo de la capacidad de transmitir una señal en ambas direcciones. En los sistemas digitales, es habitual dividir los canales físicos en múltiples canales lógicos, lo que permite que el medio sea compartido por múltiples usuarios - utilizando técnicas multiplexación (por ejemplo, TDMA, FDMA, CDMA) o transmisión por paquetes.
En el contexto de las redes informáticas el canal de comunicación es responsable de la transferencia de datos entre nodos, y se basa en capas específicas del modelo OSI o TCP/IP. Un canal puede incluir enlaces tanto cableados como inalámbricos, incluyendo satélite, radio, microondas y ópticos. En los sistemas industriales y de automatización, los canales de comunicación desempeñan un papel fundamental en el intercambio de datos entre los dispositivos de medición, los controladores y los sistemas host, utilizando estándares como Modbus, CAN, Profibus o Ethernet.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.