+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
La cinemática es la rama de la mecánica clásica que se ocupa de describir el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las fuerzas que lo provocan. Su objetivo es representar matemáticamente la relación entre desplazamiento, velocidad, aceleración y tiempo para objetos que se mueven en un espacio unidimensional, bidimensional o tridimensional. En cinemática se analizan distintos tipos de movimiento -progresivo, rotacional y complejo- utilizando las herramientas del cálculo diferencial, la geometría y la teoría de sistemas de referencia.
El concepto básico de la cinemática es la trayectoria, que define la geometría del camino que sigue un punto o un cuerpo material. A partir de ella se determinan magnitudes cinemáticas como la velocidad instantánea -que es la derivada de la posición respecto al tiempo- y la aceleración, que es la derivada de la velocidad. En el caso del movimiento de rotación, las magnitudes análogas son la velocidad angular y la aceleración angular. La cinemática también utiliza distintos sistemas de coordenadas, como el cartesiano, el polar o el cilíndrico, en función de la naturaleza del movimiento analizado.
En ingeniería, la cinemática desempeña un papel fundamental en el análisis y diseño de mecanismos, robots , manipuladores o sistemas de accionamiento. Permite modelizar con precisión las trayectorias de movimiento de los componentes de una máquina sin necesidad de tener en cuenta las interacciones dinámicas. La mecatrónica y la robótica utilizan tanto la cinemática directa, que sirve para determinar la posición de un efector a partir de parámetros de entrada conocidos, como la cinemática inversa, en la que el objetivo es determinar los valores de control necesarios para alcanzar una posición dada.
La cinemática también se utiliza en la animación por ordenador, la biomecánica, la aerodinámica y el análisis del movimiento en el deporte y la medicina. En la investigación, proporciona un punto de partida para posteriores análisis dinámicos que tienen en cuenta las fuerzas, los momentos y las propiedades de la masa de los objetos en movimiento. Sus descripciones son la base para la formulación de ecuaciones de movimiento en otras ramas de la mecánica.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.