+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Una Lámpara De Electrones es un componente electrónico de vacío que controla el flujo de electrones entre electrodos situados en un bulbo sellado de vidrio o metal. Su funcionamiento se basa en la emisión termoiónica - un fenómeno que implica la liberación de electrones del cátodo calentado, que luego se mueven hacia el ánodo bajo la influencia de un voltaje aplicado. Según el número y la disposición de los electrodos, el tubo puede actuar como un rectificador, un amplificador, un oscilador o un conmutador.
El tipo básico de tubo de electrones es el diodo, que sólo contiene un cátodo y un ánodo. A medida que la tecnología ha ido evolucionando, se han desarrollado diseños más complejos, como los triodos, tetrodos y pentodos, que permiten un control más avanzado de la señal añadiendo rejillas de control. Gracias a sus propiedades no lineales y a su capacidad para funcionar en una amplia gama de frecuencias, los tubos de electrones han sido durante décadas componentes clave en sistemas de telecomunicaciones, instrumentos de medida, radios y televisores.
El tubo de electrones tiene una gran resistencia a la sobretensión y la capacidad de funcionar a alta tensión, lo que permite utilizarlo en dispositivos de alta potencia como amplificadores de audio de alta gama, transmisores de radio y generadores industriales de alta frecuencia. Aunque en la segunda mitad del siglo XX fue sustituido en gran medida por los semiconductores , sigue siendo insustituible en algunas aplicaciones debido a sus propiedades acústicas, dinámicas y térmicas únicas.
Históricamente, el desarrollo de los tubos de electrones es la base de la electrónica moderna. Fueron los primeros componentes activos capaces de amplificar señales eléctricas, lo que inauguró la era de la electrónica analógica y digital. Su principio de funcionamiento se basa en la física clásica de los electrones en el vacío, antes de la introducción a gran escala de las tecnologías de semiconductores.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.