+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
El Lumen es la unidad de medida del flujo luminoso en Sistema SI, denotado por el símbolo lm. Define la cantidad de luz emitida por una fuente por unidad de tiempo, teniendo en cuenta la sensibilidad del ojo humano a las diferentes longitudes de onda de la radiación visible. Un lumen corresponde al flujo luminoso emitido en un ángulo sólido de un estereorradián por una fuente luminosa puntual con una intensidad luminosa de una candela (cd).
El valor expresado en lúmenes indica la potencia radiante visible total emitida por la fuente, independientemente de la dirección de distribución. Los lúmenes son, por tanto, una medida de la "luminosidad visible" de la luz, a diferencia de las unidades relativas a la radiación total, que también pueden incluir gamas invisibles para el ser humano, como los infrarrojos o los ultravioletas.
Esta unidad se utiliza habitualmente en luminotecnia, diseño de sistemas de iluminación y evaluación del rendimiento de las fuentes luminosas. Este parámetro permite comparar objetivamente diferentes tecnologías de iluminación -por ejemplo, incandescente, fluorescente compacta o LED- independientemente de su potencia eléctrica. La eficacia luminosa de una fuente, expresada en lúmenes por vatio (lm/W), se utiliza para evaluar la eficiencia de la conversión de energía eléctrica en luz visible.
En la práctica, los lúmenes también se utilizan para evaluar la luminosidad de luminarias, proyectores, pantallas y otros dispositivos emisores de luz. Debido a la dependencia de la percepción de la luminosidad de las condiciones ambientales y las características visuales individuales, los lúmenes proporcionan un punto de referencia normalizado para el diseño de sistemas de iluminación ergonómicos y energéticamente eficientes.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.