+1 500 000 productos en oferta

6000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Magnetostricción - definición

La magnetostricción es un fenómeno físico que implica un cambio en las dimensiones lineales o el volumen de un material ferromagnético bajo la influencia de un campo magnético externo. Este efecto se debe a las interacciones entre los momentos magnéticos de los dominios dentro del material y su estructura cristalina, lo que provoca una deformación mecánica cuando se reorganiza la orientación magnética.

El mecanismo de la magnetostricción está relacionado con la energía microscópica de los dominios magnéticos, es decir, las zonas en las que se ordenan los momentos magnéticos. Bajo la influencia de un campo magnético aplicado, se produce un cambio en la orientación de estos momentos, lo que provoca una tensión interna y da lugar a un cambio macroscópico en la longitud de la muestra. Este cambio puede ser positivo o negativo, dependiendo del tipo de material y de la dirección del campo magnético.

Este fenómeno es particularmente fuerte en ciertas aleaciones de hierro, níquel y cobalto y en materiales especialmente formulados, como el Terfenol-D, que tienen una gran eficacia para convertir la energía magnética en energía mecánica. La magnetostricción se utiliza en transductores ultrasónicos, sensores de fuerza y desplazamiento, actuadores de precisión y dispositivos que generan vibraciones de alta frecuencia.

El efecto inverso, conocido como efecto Villari, implica el cambio de las propiedades magnéticas de un material como resultado de la aplicación de tensión mecánica, que también se utiliza en la tecnología de detección. En sistemas de automatización y mecatrónica el fenómeno de magnetostricción permite realizar mediciones de posición sin contacto y construir actuadores que responden con gran velocidad y precisión.

En el análisis técnico, la magnetostricción también se tiene en cuenta como fenómeno indeseable, en particular en los núcleos de transformadores, donde las deformaciones cíclicas pueden provocar emisiones sonoras, conocidas como ruido magnetostrictivo. En el diseño de dispositivos electromagnéticos, el objetivo es minimizar estos efectos mediante la elección adecuada de los materiales y la geometría de diseño.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN