+1 500 000 productos en oferta

6000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

El sistema numérico octal - definición

El Sistema Numérico Del Ocho, también conocido como sistema octal, es un sistema numérico posicional basado en la base 8. Utiliza los dígitos del 0 al 7, y cada posición numérica representa potencias sucesivas del número ocho, contando de derecha a izquierda. Cada dígito de este sistema tiene, por tanto, un valor que depende de su posición y corresponde al producto de ese dígito por la potencia correspondiente de la base.

El sistema octal se utiliza principalmente en informática y electrónica, sobre todo en el contexto de la representación de datos binarios. Esto se debe al hecho de que un dígito octal corresponde exactamente a tres dígitos binarios, lo que simplifica la conversión entre sistemas y facilita la lectura y escritura de valores binarios. Antes de la prevalencia del sistema hexadecimal, el sistema octal se utilizaba ampliamente en los sistemas informáticos, especialmente en arquitecturas con palabras de máquina de una longitud que era múltiplo de tres bits.

La representación de un valor en el sistema octal se denota a menudo mediante un prefijo especial o una notación convencional, por ejemplo, precediendo el número con el dígito "0" en lenguajes de programación como C o Python (para versiones antiguas), o denotando el índice de base. Debido a su estructura y claridad, el sistema octal también se utiliza en la codificación de permisos de acceso a archivos en sistemas Unix, donde cada dígito representa un conjunto de tres bits correspondientes a derechos concretos (lectura, escritura, ejecución).

En informática y aplicaciones técnicas, el sistema octal actúa como un intermedio entre la notación binaria y la decimal, ofreciendo un compromiso entre la legibilidad humana y la facilidad de procesamiento por los circuitos digitales. Su importancia histórica y su compatibilidad con la arquitectura de muchos sistemas informáticos antiguos hacen que aún se utilice en algunos ámbitos de la programación de bajo nivel y la documentación de hardware.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN