+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Un Campo Eléctrico es un campo físico vectorial que describe la interacción eléctrica ejercida por cargas eléctricas sobre otras cargas dentro de su alcance. Es una forma de existencia de la materia que se extiende en el espacio alrededor de una fuente de carga y se manifiesta a través de una fuerza que actúa sobre otras cargas eléctricas. La magnitud de esta fuerza depende del valor de la carga que experimenta el campo y de la intensidad del campo en un punto determinado.
Matemáticamente, el campo eléctrico se define como la fuerza que actúa sobre una carga positiva unitaria situada en un punto determinado del espacio. El vector campo eléctrico tiene una dirección en línea con la dirección de esta fuerza y su valor viene dado por la fórmula E = F/q, donde E es la intensidad de campo eléctrico, F es la fuerza que actúa sobre la carga de prueba q. La unidad de intensidad de campo en SI es voltios por metro (V/m).
Las fuentes de campo eléctrico pueden ser tanto cargas estáticas como dinámicas, así como campos magnéticos alternos , de acuerdo con las leyes del electromagnetismo descritas por las ecuaciones de Maxwell. En el caso de un campo generado por una sola carga puntual, su intensidad disminuye de forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente y se dirige radialmente - hacia el exterior para una carga positiva y hacia el interior para una carga negativa.
Un campo eléctrico puede existir tanto en el vacío como en medios materiales, donde su acción se ve modificada por las propiedades dieléctricas del material. En presencia de materiales aislantes, el campo provoca un fenómeno de polarización, que afecta a la distribución de las cargas internas y modifica la permeabilidad eléctrica efectiva del medio. Las líneas de campo eléctrico son una representación gráfica convencional de la dirección e intensidad del campo: no se cruzan y siempre parten de cargas positivas y terminan en cargas negativas.
El campo eléctrico desempeña un papel fundamental en electrotecnia, electrónica, electrostática y física del estado sólido. En tecnología, se utiliza en condensadores, sistemas de detección, blindaje, sistemas de accionamiento y en tecnología de alta tensión, donde el control de su distribución es crucial para la seguridad y eficacia de los equipos.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.