+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Refracción - definición

Refracción es un fenómeno físico que implica un cambio en la dirección de propagación de una onda, normalmente luminosa o electromagnética, al pasar entre medios con índices de refracción diferentes. Es el resultado de un cambio en la velocidad de la onda al cruzar la frontera entre dos medios, provocando que la trayectoria de la onda se curve según la ley de Snellius. Este fenómeno no sólo ocurre con la luz, sino también con las ondas sonoras, sísmicas, de radio y microondas.

En el contexto de la óptica, la refracción explica fenómenos como la refracción de la luz en las lentes, la distorsión de la imagen en el agua o la acción de los prismas. En radiotecnia y meteorología, se refiere a la curvatura de la trayectoria de las ondas de radio en la atmósfera, donde las variaciones de temperatura, presión y humedad afectan a la velocidad de propagación local de las ondas electromagnéticas. Esto puede dar lugar a una ampliación del alcance de las ondas de radio, a los llamados fenómenos de conducción troposférica o a interferencias en la recepción de las señales.

La refracción atmosférica también es importante en astronomía, donde provoca un desplazamiento aparente de la posición de los cuerpos celestes, sobre todo cuando se observan cerca del horizonte. En geodesia y sistemas de navegación, tener en cuenta la refracción es esencial para obtener mediciones precisas y corregir los errores relacionados con la propagación de las señales a través de la atmósfera.

En el análisis técnico, la refracción se describe mediante modelos matemáticos de ondas, que incluyen ecuaciones diferenciales y técnicas numéricas para predecir la trayectoria de las ondas en entornos complejos. El diseño de sistemas ópticos, de antenas y de comunicaciones exige tener en cuenta los efectos de la refracción para garantizar la precisión del funcionamiento y minimizar la pérdida de señal.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN