+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Equilibrio (en mecánica) - definición

Equilibrio (en mecánica) es el estado de un cuerpo en el que todas las fuerzas y momentos externos que actúan sobre él se equilibran entre sí, de modo que el sistema no presenta ninguna aceleración de traslación ni de rotación. En el contexto de la estática , una rama de la mecánica clásica, la condición de equilibrio es un vector de fuerza resultante cero y un momento de fuerza resultante cero con respecto a cualquier punto de referencia. El equilibrio puede ser estático, cuando el cuerpo permanece en reposo, o dinámico, cuando se desplaza en movimiento rectilíneo uniforme sin cambiar su orientación espacial.

En función de la respuesta del sistema a pequeñas perturbaciones, existen tres tipos básicos de equilibrio: estable, inestable y neutro. En el equilibrio estable, una vez que cesa la perturbación, el cuerpo vuelve a su estado inicial, que suele asociarse a la existencia de un mínimo local de la función de energía potencial del sistema. El equilibrio inestable se produce cuando incluso una pequeña perturbación lleva al sistema a alejarse permanentemente del equilibrio. El equilibrio inerte, en cambio, significa que el sistema adopta un nuevo estado de equilibrio tras una perturbación sin tendencia a regresar o alejarse más.

El análisis del equilibrio desempeña un papel fundamental en el diseño de sistemas mecánicos, estructuras de ingeniería y sistemas dinámicos para evaluar su estabilidad y predecir su comportamiento ante distintas cargas.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN